5G 저손실 재료 특성 분석 방법

PNA 시스템
+ PNA 밀리미터파 시스템

저손실 재료 측정을 통한 밀리미터파 신호 손실 제한

5G 통신을 위한 저손실 재료의 특성을 파악하려면 공진 공동 측정 방법을 사용해야 합니다. 이 방법을 사용하면 네트워크 분석기가 공진 주파수와 Q 인자, 저감쇠 조화 발진기의 공진 동작, 그리고 공진 공동 픽스처를 측정합니다. 그런 다음 분석기는 재료로 인해 발생하는 주파수 및 Q 인자 변화를 다시 측정합니다. 이 방법은 단일 주파수 지점 응답을 제공합니다.

주파수 범위에 따라 선택되는 다른 고정 장치를 사용하여 저손실 재료 연구를 수행할 수도 있습니다. 저주파수에는 분할 포스트 유전체 및 섭동 공동 공진기 고정 장치를 사용하십시오. 이러한 고정 장치는 저온 동시 소성 세라믹(LTCC) 기판, 강유전체 필름, 초박막 필름 및 5ml의 분말 측정에 적합합니다. 밀리미터파(mmWave) 주파수에는 분할 실린더, Fabry-Pérot 또는 평형 원형 디스크 공진기 고정 장치가 권장됩니다.

5G 재료 측정 솔루션

밀리미터파(mmWave) 애플리케이션에서 저손실 재료를 특성화하려면 재료의 전자기적 특성에 대한 깊은 이해가 필요합니다. 키사이트 N1500A 재료 측정 스위트 및 N5291A 성능 네트워크 분석기(PNA) mmWave 네트워크 분석기는 5G에 사용되는 저손실 재료를 저주파 및 mmWave 주파수 범위에서 정확하고 반복적으로 측정할 수 있도록 합니다. PNA는 900Hz에서 120GHz까지 작동하며 110dB 이상의 동적 범위와 0.003dB RMS 트레이스 노이즈를 제공합니다.

5G 저손실 재료 특성화 데모 보기

당사의 5G 저손실 재료 측정 솔루션을 위한 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?