RF 측정을 위한 DC 결합형 또는 DC 차단형 전력 센서 선택 방법

평균 전력 센서
+ 평균 전력 센서

적절한 센서 커플링 선택

적절한 전력 센서를 선택하려면 측정 지점에서 무선 주파수(RF) 신호와 함께 직류(DC)가 존재하는지 파악해야 합니다. DC 결합 센서는 입력부에 직접적인 전기 경로를 제공하는 반면, DC 차단 센서는 DC가 센싱 회로에 도달하는 것을 방지하는 차단 커패시터를 내장하고 있습니다. 부적절한 센서 구성을 사용하면 측정 성능에 영향을 미칠 수 있으며, 측정 지점에 DC가 존재할 때 DC 결합 센서가 민감한 부품을 손상시킬 수 있는 조건에 노출될 수 있습니다. 따라서 엔지니어는 센서를 연결하기 전에 RF 신호와 DC 성분을 모두 평가해야 합니다.

측정 설정은 일반적으로 호환되는 전력 측정기와 RF 소스 또는 피측정 기기에 연결된 평균 전력 센서를 포함합니다. 엔지니어는 연결하기 전에 RF 경로에 DC 전압이 존재할 수 있는지 확인하고, 센서 입력 구성 및 작동 한계를 검토하며, 적절한 커플링 아키텍처를 선택합니다. 테스트 포인트의 전기적 특성에 센서 구성을 맞추면 엔지니어는 측정 오류나 센서 손상의 위험을 줄이면서 신뢰할 수 있는 평균 전력 측정값을 얻을 수 있습니다.

평균 RF 전력 센서 선정 방안

DC 결합 방식과 DC 차단 방식 중 하나를 선택하는 것은 의도한 RF 측정 지점의 전기적 조건을 평가하는 것에서 시작됩니다. 엔지니어는 신호 경로가 RF만 전달하는지 아니면 RF와 DC 성분이 결합되어 있는지 확인한 다음, 해당 조건과 호환되는 센서 아키텍처를 선택합니다. DC 차단 입력은 DC가 센서의 측정 회로에 도달하는 것을 방지하며, DC 결합 구성은 직접 입력 경로를 제공하므로 지정된 전기적 한계 내에서 사용해야 합니다. 선택한 평균 전력 센서는 측정 구성, 제로잉, 캘리브레이션 및 결과 표시를 위해 호환되는 전력 측정기에 연결됩니다. 피측정 기기에 연결하기 전에 적절한 센서 구성을 설정하면 측정 하드웨어를 신호 경로에 맞추기 위한 반복 가능한 워크플로가 제공됩니다. 이 접근 방식은 측정 센서를 보호하고, 부적절한 연결을 방지하며, 부품 특성화, 디자인 검증, 문제 해결 및 기능 테스트 중에 신뢰할 수 있는 평균 RF 전력 측정을 지원합니다.

평균 RF 전력 센서 선택 솔루션의 블록 다이어그램 보기

블록 다이어그램 - RF 측정을 위한 DC 결합형 또는 DC 차단형 전력 센서 선택 방법

평균 RF 전력 측정 솔루션을 위한 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

평균 RF 전력 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?