외부 레벨링을 통해 신호 발생기의 출력 전력을 유지하는 방법

USB 전원 센서
+ USB 파워 센서

RF 소스 전력 제어

신호 generator와 원하는 측정 평면 사이에 케이블, 어댑터, 픽스처, 증폭기 또는 기타 부품으로 인해 손실이 발생하는 경우, 피시험 장치(DUT)에서 제어된 무선 주파수(RF) 전력 수준을 유지하는 것은 어려울 수 있습니다. 신호 경로의 손실이 주파수 및 테스트 구성에 따라 달라질 수 있으므로 소스 출력만 설정한다고 해서 장치에서 반드시 동일한 전력이 설정되는 것은 아닙니다. 외부 레벨링은 원하는 기준 평면 근처의 전력 측정을 피드백으로 사용하여 소스 출력을 조정함으로써 테스트 중에 필요한 전력 조건을 유지합니다.

측정 구성에는 일반적으로 호환되는 신호 제너레이터, USB 전력 센서, 피시험 장치 및 필요한 무선 주파수 상호 연결이 포함됩니다. 센서는 신호 경로의 선택된 지점에서 전력을 측정하고 소스 레벨링 워크플로에서 사용되는 정보를 제공합니다. 엔지니어는 원하는 전력 수준을 정의하고 측정된 응답을 사용하여 소스과 측정 지점 사이의 손실을 보상합니다. 이 접근 방식은 인가된 무선 주파수 전력이 신호 경로의 변화에도 불구하고 일관되게 유지되어야 하는 측정을 위해 피시험 장치에 제어된 자극을 설정하는 데 도움이 됩니다.

외부 RF 전력 레벨링 솔루션

호환되는 신호 제너레이터와 USB 전력 센서 간의 통합을 통해 측정된 무선 주파수 전력을 외부 레벨링 워크플로에 통합할 수 있습니다. 엔지니어는 신호 경로의 적절한 기준점에 센서를 배치하고 센서와 호환되는 소스 간의 통신을 설정합니다. 센서는 전달된 전력을 측정하여 제너레이터의 내부 레벨링된 출력에만 의존하는 대신 측정 평면에서 요청된 값을 향해 소스 출력 수준을 조정할 수 있는 피드백을 제공합니다. 이 접근 방식은 소스와 기준점 사이의 외부 부품으로 인해 발생하는 손실을 보상할 수 있으며, 호환되는 구성에서 증폭기 출력의 자동 레벨링을 지원할 수도 있습니다. 직접 USB 연결을 사용하면 별도의 하드웨어 전력계가 필요하지 않으며 센서가 레벨링 루프 내에서 측정 요소로 기능할 수 있습니다. 결과 워크플로는 외부 테스트 경로를 통해 전달되는 전력을 정확하게 설정해야 하는 부품 특성화, 수신기 테스트, 증폭기 측정 및 기타 무선 주파수 애플리케이션을 위한 제어된 자극 조건을 지원합니다.

외부 RF 전력 레벨링 솔루션 블록 다이어그램 보기

외부 RF 전력 레벨링 솔루션의 블록 다이어그램

외부 RF 전력 레벨링 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?