Cómo mantener la potencia de salida del generador de señales mediante la nivelación externa

Sensores de potencia USB
+ Sensores de alimentación USB

Control de la potencia de la fuente de radiofrecuencia

Mantener un nivel de potencia de radiofrecuencia (RF) controlado en el dispositivo sometido a prueba puede resultar complicado cuando los cables, adaptadores, soportes, amplificadores u otros componentes provocan pérdidas entre el generador de señales y el plano de medición deseado. El mero ajuste de la salida de la fuente no garantiza necesariamente que se alcance la misma potencia en el dispositivo, ya que las pérdidas en la ruta de la señal pueden variar en función de la frecuencia y la configuración de la prueba. La nivelación externa utiliza una medición de potencia cercana al plano de referencia deseado como retroalimentación, de modo que la salida de la fuente pueda ajustarse para mantener la condición de potencia requerida durante la prueba.

La configuración de medición suele incluir un generador de señales compatible, un sensor de potencia USB, el dispositivo sometido a prueba y las interconexiones de radiofrecuencia necesarias. El sensor mide la potencia en el punto seleccionado de la ruta de la señal y proporciona información que se utiliza en el flujo de trabajo de nivelación de la fuente. Los ingenieros definen el nivel de potencia deseado y utilizan la respuesta medida para compensar las pérdidas entre la fuente y el punto de medición. Este enfoque ayuda a establecer un estímulo controlado en el dispositivo sometido a prueba para aquellas mediciones en las que la potencia de radiofrecuencia aplicada debe mantenerse constante a pesar de los cambios en la trayectoria de la señal.

Solución de nivelación de potencia de RF externa

La integración entre un generador de señales compatible y un sensor de potencia USB permite incorporar la potencia de radiofrecuencia medida en un flujo de trabajo de nivelación externo. Los ingenieros colocan el sensor en el punto de referencia adecuado en la ruta de la señal y establecen la comunicación entre el sensor y la fuente compatible. El sensor mide la potencia suministrada, proporcionando información que permite ajustar el nivel de salida de la fuente hasta el valor solicitado en el plano de medición, en lugar de depender únicamente de la salida nivelada internamente por el generador. Este enfoque puede compensar las pérdidas introducidas por componentes externos entre la fuente y el punto de referencia, y también permite la nivelación automática de la salida del amplificador en configuraciones compatibles. La conectividad USB directa elimina la necesidad de un medidor de potencia físico independiente, al tiempo que permite que el sensor funcione como elemento de medición dentro del bucle de nivelación. El flujo de trabajo resultante permite controlar las condiciones de estímulo para la caracterización de componentes, las pruebas de receptores, las mediciones de amplificadores y otras aplicaciones de radiofrecuencia en las que es necesario establecer con precisión la potencia suministrada a través de la ruta de prueba externa.

Consulte el diagrama de bloques de la solución externa de nivelación de potencia de RF

Diagrama de bloques de una solución de nivelación de potencia de RF externa

Descubre los productos de nuestra solución de nivelación de potencia de RF externa

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?