정맥-심박출량 복합 측정 수행 방법

매개변수 분석기
+ 파라미터 분석기

통합 IV 및 CV 테스트 수행

통합 전류-전압(IV) 및 정전 용량-전압(CV) 측정에는 통합 테스트 설정 내에서 소스 측정 장치와 정전 용량 측정 하드웨어의 조정된 제어가 필요합니다. 측정 시스템은 다양한 측정 모드에서 정확성을 보장하기 위해 신호 무결성, 가드 및 적절한 리턴 경로를 유지하면서 트라이액셜 기반 IV 측정과 동축 기반 CV 측정을 모두 지원해야 합니다.

측정 설정에는 물리적으로 연결을 재구성하지 않고 IV 및 CV 측정 간의 원활한 전환을 가능하게 하는 공유 케이블링 및 스위칭 메커니즘 구성이 포함됩니다. 정확한 결과는 기생 효과 최소화, 측정 경로 안정화 및 보상 기술 적용과 함께 테스트 중인 디바이스에 대한 일관된 프로빙 조건을 유지하는 데 달려 있습니다.

통합 정맥-심장 혈류 측정 솔루션

통합 IV 및 CV 측정을 수행하려면 물리적 연결을 변경하지 않고 전류-전압 및 정전 용량-전압 모드 간에 전환할 수 있는 통합 측정 아키텍처가 필요합니다. 이 솔루션은 반도체 디바이스 분석기와 소스 측정 장치, 다중 주파수 정전 용량 측정 장치 및 IV 및 CV 경로를 통합하는 스위칭 장치를 통합합니다. 이 시스템은 측정 모드 간 자동 전환을 가능하게 하고, 적절한 가드 및 리턴 경로를 유지하며, 소프트웨어 제어를 통한 오류 보상을 지원합니다. 추가 기능으로는 CV 측정을 위한 확장된 바이어스 전압, 자동화된 테스트 실행 및 사전 정의된 측정 알고리즘을 사용한 간소화된 설정이 포함되어 효율적이고 반복 가능한 디바이스 특성화를 가능하게 합니다.

통합 IV CV 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

정맥-심박출량 복합 측정 수행 방법

통합 IV CV 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

통합 IV CV 측정을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?