스펙트럼 분석기의 프리셀렉션 최적화 방법

전문 신호 분석기
+ Expert 신호 분석기

최적의 RF 프리셀렉터 선택

신호 분석기 프리셀렉션은 원하는 신호만 중간 주파수 변환 단계에 도달할 수 있도록 믹서 전에 원하지 않는 무선 주파수(RF) 신호를 필터링해야 합니다. 측정은 진폭 정확도, 순시 대역폭 및 동적 범위를 유지하면서 이미지 응답 및 고차 믹서 스퍼를 억제하는 데 달려 있습니다. 적절한 프리셀렉션 아키텍처는 분석 중인 신호의 특성과 필요한 측정 성능에 따라 달라집니다.

두 가지 일반적인 접근 방식은 YIG(Yttrium Iron Garnet) 동조 추적 필터와 스위칭 필터 뱅크입니다. YIG 필터는 동조된 주파수를 지속적으로 추적하고 근접 스퍼리어스 응답을 제거하며, 스위칭 필터 뱅크는 광대역 통신 측정을 위해 더 넓은 순시 대역폭과 더 빠른 동조를 제공합니다. 엔지니어는 스퍼 제거가 주요 목표인지 아니면 측정 속도가 주요 목표인지에 따라 적절한 아키텍처를 선택할 수 있습니다.

RF 사전 선별 최적화 솔루션

스펙트럼 분석기 프리셀렉션 최적화는 측정 목표를 식별하고 필요한 성능을 가장 잘 지원하는 필터링 아키텍처를 선택하는 것부터 시작됩니다. 협대역 스퍼 검색에는 이미지 응답 및 고차 믹서 제품에 대한 강력한 거부가 필요하며, 광대역 변조 분석은 더 큰 순시 대역폭과 빠른 스윕 기능의 이점을 누릴 수 있습니다. 키사이트 XA5 신호 분석기(SA6210A)는 YIG 동조 필터(YTF)와 스위칭 필터 뱅크를 모두 통합하여 필요한 애플리케이션에 따라 측정 구성을 선택할 수 있습니다. YIG 아키텍처는 동조된 주파수를 지속적으로 추적하고 고차 믹서 스퍼를 강력하게 억제합니다. 반면 스위칭 필터 뱅크는 광대역 통신 신호를 위해 빠른 동조, 넓은 순시 대역폭, 더 평탄한 통과 대역 응답, 향상된 EVM(Error Vector Magnitude) 성능을 갖춘 서브밴드 필터링을 제공합니다.

RF 프리셀렉션 최적화 솔루션 블록 다이어그램 보기

SA6210A XA5 전문가용 신호 분석기

RF 프리셀렉션 최적화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?