RF 스위칭 과도 현상을 최소화하는 방법

아날로그 신호 발생기
+ 아날로그 신호 제너레이터

RF 스위칭 트랜전트 제어

RF 스위칭 트랜전트 측정은 RF 신호 발생기가 주파수 또는 출력 전력을 변경할 때의 신호 거동을 특성화합니다. 이 테스트에는 프로그래밍 가능한 RF 신호 소스, 스위칭 구간을 관측할 수 있는 측정기, 그리고 정의된 주파수 또는 진폭 변경 시퀀스가 필요합니다. ALC(Automatic Leveling Control)는 피드백 메커니즘을 통해 출력 진폭을 조절하며, 지원되는 경우 출력 블랭킹(blanking)은 트랜전트 구간 동안 RF 출력을 줄입니다. 측정 구성은 초기 및 최종 주파수 또는 전력 설정, 트리거 조건, 그리고 트랜전을 포함하는 관측 구간을 설정합니다. 엔지니어는 RF 출력을 모니터링하여 트랜전트 진폭, 스위칭 시간 및 정착(settling) 거동을 특성화합니다. 서로 다른 출력 모드 설정으로 측정을 반복하면 일관된 작동 조건에서 결과 RF 스위칭 트랜전트를 비교할 수 있습니다. 또한 선택한 반송파 주파수 및 출력 레벨에 걸쳐 측정을 반복할 수 있습니다.

RF 출력 블랭킹은 해당 기능을 지원하는 기기에서 블랭킹을 활성화 및 비활성화한 상태로 주파수 및 전력 변경 중의 출력 응답을 비교하여 평가됩니다. 블랭킹이 활성화되면 트랜전트 동안 RF 출력이 억제되어 연결된 디바이스로 전달되는 원치 않는 신호의 레벨이 감소합니다. 블랭킹이 비활성화된 상태에서는 출력이 활성 상태로 유지되므로, 엔지니어가 트랜전트 거동을 검사하고 스위칭 속도에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다. ALC 작동 모드와 대역폭 설정도 진폭 정착 특성 및 출력 노이즈에 영향을 미칠 수 있습니다. 엔지니어는 결과적인 RF 전력 응답을 캡처하고 구성 간의 스위칭 구간, 트랜전트 레벨 및 정착 특성을 비교합니다. 신호 발생기 스위칭 시간 및 RF 출력 정착 시간은 테스트 시퀀스 요구 사항에 대해 평가됩니다. 결과 측정값은 의도된 주파수 가변 RF 테스트 워크플로를 위한 출력 제어 설정을 선택하는 기반을 제공합니다.

RF 스위칭 과도 현상 제어 솔루션

RF 스위칭 트랜전트를 측정하려면 제어된 주파수 또는 전력 전환과 결과적인 RF 출력 거동에 대한 관측이 필요합니다. 키사이트 Expert 아날로그 신호 발생기는 지정된 조건에서 옵션 UNZ가 장착된 경우 10마이크로초 이하의 스위칭 시간으로 프로그래밍 가능한 주파수, 전력, 위상 및 리스트 스위프를 지원합니다. 트리거 기능과 프로그래밍 가능한 스위프 시퀀스는 선택한 작동 포인트 전반에서 반복 가능한 스위칭 시간 측정을 지원합니다. 이 솔루션은 RF 출력 블랭킹이 전환 중 원치 않는 신호를 억제하는 방식과 자동 레벨링 제어(automatic leveling control)가 출력 진폭 및 정착 거동에 미치는 영향을 고려합니다. 엔지니어는 지원되는 경우 서로 다른 제어 설정으로 출력 응답을 비교하여 트랜전트 억제, 스위칭 속도 및 RF 출력 정착 시간을 평가할 수 있습니다. 적합한 RF 측정기는 각 전환 중의 신호 거동을 캡처하여 트랜전트 레벨과 정착 특성을 비교할 수 있도록 합니다.

RF 스위칭 트랜전트 제어 솔루션 블록 다이어그램 보기

RF 스위칭 과도 현상을 최소화하는 방법

RF 스위칭 트랜전트 제어 솔루션 제품 탐색

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?