원격 센서 측정에서 노이즈를 최소화하는 방법

Expert 벤치탑 DC 공급 장치
+ Expert 벤치탑 DC 전원 공급기

측정 루프의 노이즈 감소

감지 리드에 결합되는 노이즈는 전원 공급 장치 피드백 루프의 안정성에 직접적인 영향을 미쳐 출력에 의도치 않은 전압 변동을 유발할 수 있습니다. 전기적으로 노이즈가 많은 환경에서는 인근 장비, 스위칭 회로 또는 긴 케이블에서 발생하는 외부 전자기 간섭(EMI)이 전압 조절 정확도를 저하시킬 수 있습니다. 이러한 교란은 테스트 대상 장치(DUT)에 공급되는 전압에 영향을 미칠 뿐만 아니라 측정 반복성을 저하시키고 실제 시스템 동작을 가릴 수 있습니다.

이러한 조건에서 신호 무결성을 유지하려면 적절한 원격 감지 기술을 구현하는 것이 필수적입니다. 트위스트 페어 배선 사용, 감지 리드 차폐, 올바른 접지 보장과 같은 방법은 노이즈 유입을 최소화하고 깨끗한 피드백 신호를 유지하는 데 도움이 됩니다. 부하에서 정확한 전압 감지를 유지함으로써 이러한 기술은 까다로운 전자기 환경에서도 안정적인 전력 공급을 가능하게 하고 측정 신뢰도를 향상시킵니다.

센싱 루프 노이즈 저감 솔루션

노이즈가 많은 환경에서 정확한 전압 조절을 유지하려면 전원 공급 장치 감지 루프 내에서 피드백 신호를 신중하게 관리해야 합니다. 키사이트 Expert 벤치탑 DC 전원 공급 장치를 트위스트 페어 케이블링, 차폐 및 제어된 접지와 같은 적절한 배선 기술과 함께 사용하면 엔지니어는 전자기 간섭을 최소화하고 신호 무결성을 보존할 수 있습니다. 이러한 방법들을 통해 테스트 대상 장치에 안정적이고 정확한 전압 공급을 보장하여 전기적으로 까다로운 환경에서도 신뢰할 수 있는 측정과 향상된 성능을 가능하게 합니다.

감지 루프 노이즈 감소 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?