PTP 타이밍 정확도를 측정하는 방법

시간 동기화 분석기
+ 타임 싱크 분석기

PTP 클록 시간 오차 측정

PTP(Precision Time Protocol) 타이밍 정확도 측정은 알려진 시간 기준, 패킷 타이밍 인터페이스, 그리고 필요한 텔레콤 PTP 프로필용으로 구성된 디바이스나 네트워크 경로를 사용합니다. 테스터는 평가 중인 클록 토폴로지에 따라 TimeTransmitter, TimeReceiver 또는 관측 엔드포인트 역할을 합니다. 엔지니어가 타임스탬프와 주파수 관련 데이터를 수집하기 전에 메시지 레이트, 클록 클래스, 네트워크 연결 및 기준 입력을 선택합니다. 테스트 설정에는 패킷 경로 식별, 모든 클록 역할의 일관된 구성 확인, 관측 간격 선택이 포함됩니다. 그런 다음 링크와 클록 상태가 정의된 시작 조건에 도달한 후 측정이 시작됩니다.

분석은 시간 오차와 측정 간격에 따른 그 거동에 초점을 맞춥니다. 원시 타이밍 관측값은 선택된 분석 구성에서 지원하는 경우 최대 시간 간격 오차나 시간 편차와 같은 파생된 클록 품질 양과 함께 평가할 수 있습니다. 엔지니어가 기록된 추적에서 과도기적 획득, 잠긴 동작, 그리고 홀드오버 또는 손상 기간을 분리합니다. 테스트 기능이 설치될 때 응답을 특성화하기 위해 패킷 지연 변동, 부하 조건 및 타이밍 품질 공지 변경 사항을 도입할 수 있습니다. 해석은 가정된 보편적인 합격 기준 대신 적용 가능한 클록 클래스 및 네트워크 제한을 사용합니다. 저장된 데이터를 통해 서로 다른 트래픽 프로필과 네트워크 경로 간의 동등한 테스트를 비교할 수 있습니다.

PTP 프론트홀 타이밍 정확도 테스트 솔루션

기준 클록을 구성하고, 프로토콜 프로필을 선택하며, 제어된 네트워크 조건에서 패킷 파생 시간 오차를 측정하여 프론트홀 PTP(Precision Time Protocol) 정확도를 측정합니다. 키사이트 Time Sync Analyzer는 해당 하드웨어 및 소프트웨어 옵션이 설치된 경우 PTP TimeTransmitter 및 TimeReceiver 에뮬레이션, 텔레콤 프로필, 클록 품질 분석, 동시 측정을 지원합니다. 타이밍 카드가 기준 인터페이스를 제공하고, 이더넷 라인 카드가 패킷 테스트 포트와 타임스탬프 캡처를 제공합니다. 또한 TimeSync 데이터 시트에는 현실적인 작동 조건을 평가하기 위해 동기화 흐름과 결합할 수 있는 손상 생성 및 백그라운드 데이터 트래픽도 설명되어 있습니다. 엔지니어가 정상 상태 작동과 과도 조건을 비교하고, 실시간 또는 오프라인 데이터를 분석하며, 표준 또는 사용자 정의 마스크를 적용할 수 있습니다. 기본 어플라이언스만 완벽한 PTP 생성 및 측정 구성으로 취급해서는 안 되며, 자재 명세서를 게시하기 전에 라인 카드 속도 활성화 및 소프트웨어 옵션을 확인하십시오.

PTP 프론트홀 타이밍 정확도 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

PTP 타이밍 정확도를 측정하는 방법

PTP 프론트홀 타이밍 정확도 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

PTP 프론트홀 타이밍 정확도 테스트를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?