전원 공급 장치 거부율 측정 방법

고성능 벤치탑 파형 및 함수 발생기
+ Advanced 벤치탑 파형 및 함수 발생기

전원 공급기 리플 제거 측정

전원 공급기 교란은 주파수가 변경됨에 따라 회로 출력에 서로 다르게 결합될 수 있으므로, 리플 제거는 단일 값이 아닌 주파수 종속 특성이 됩니다. 이 동작을 정확하게 특성화하려면 회로의 전원 공급기 리플 응답을 작동 조건, 부하, 노이즈 및 측정 셋업으로 인해 발생하는 변화와 구분해야 합니다.

전원 공급기 제거비(PSRR) 테스트는 공급 레일의 알려진 교란 중 얼마만큼이 회로 출력에 나타나는지 측정합니다. 이 교란은 디바이스가 의도된 작동 지점에 유지되는 동안 관심 주파수 대역 전체에 걸쳐 평가됩니다. 인가된 전원 공급기 리플과 그 결과로 생성되는 출력 리플을 비교하여 전원 변동이 가장 강하게 억제되거나 출력에 결합되는 위치를 파악하는 제거 대 주파수 응답을 생성합니다.

전원 공급 노이즈 차단비 솔루션

인가된 리플과 결과 출력 리플을 모니터링하면서 피측정 디바이스(DUT)의 DC 공급 레일에 제어된 정현파 교란을 주입하여 테스트를 수행합니다. 고급 벤치탑 파형 및 함수 제너레이터는 필요한 테스트 범위 전체에서 제거를 평가하기 위한 조정 가능한 주파수 및 진폭을 갖춘 AC 자극을 제공합니다. 디바이스가 의도된 작동 지점에 유지되도록 적절한 주입 네트워크를 통해 생성된 신호를 DC 전원과 결합합니다. 오실로스코프나 분석기는 자극 주파수가 단계적으로 변경됨에 따라 전원과 출력에서 리플을 측정합니다. 이러한 측정값을 비교하여 주파수에 따른 PSRR을 산출합니다.

전원 공급기 제거비 솔루션 블록 다이어그램 보기

전원 공급 노이즈 차단 비율 솔루션의 블록 다이어그램

전원 공급기 제거비 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

파형 생성을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?