무선 신호 품질 지표를 측정하는 방법

FieldFox 분석기
+ FieldFox 핸드형 분석기

실제 신호 성능 평가

최신 무선 통신 시스템에서 신호 전력만으로는 신호 무결성 및 전반적인 네트워크 성능을 완전히 특성화하기에 불충분합니다. 스펙트럼 재성장, 인접 채널 간섭, 위상 잡음 및 비선형 왜곡과 같은 손상은 전력 레벨이 허용 가능한 범위 내에 있더라도 신호 품질을 크게 저하시킬 수 있습니다. 이러한 영향은 셀룰러, 공공 안전 및 광대역 무선 네트워크에서 데이터 처리량 감소, 오류율 증가 및 비효율적인 스펙트럼 활용으로 이어집니다. 스펙트럼이 혼잡해짐에 따라 규제 요구 사항 준수를 보장하고 고품질 무선 서비스를 유지하기 위해서는 정확한 OTA(Over-The-Air) 신호 품질 측정이 필수적입니다.

엔지니어는 채널 전력, 점유 대역폭, 인접 채널 누설 및 스펙트럼 방출을 포함한 주요 RF 신호 지표를 평가하기 위해 OTA(Over-The-Air) 신호 품질 분석을 수행합니다. 현장 환경에서 실시간 스펙트럼 분석을 사용하여 실제 작동 조건에서 신호가 어떻게 동작하는지 관찰하고 정상 상태 및 과도 효과를 모두 캡처할 수 있습니다. 이를 통해 시스템 성능에 영향을 미치는 왜곡 메커니즘, 간섭 소스 및 변조 관련 손상을 식별할 수 있습니다. 이러한 측정을 네트워크 동작과 연관시킴으로써 엔지니어는 송신기 성능을 최적화하고 스펙트럼 효율성을 개선하며 복잡한 무선 배포 전반에 걸쳐 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.

무선 신호 품질 측정 솔루션

이 솔루션은 현장 환경에서 실시간 RF 분석을 위해 설계된 휴대형 핸드형 스펙트럼 분석기를 사용하여 포괄적인 OTA(Over-The-Air) 신호 품질 측정을 가능하게 합니다. 이 장비는 높은 동적 범위, 빠른 스위프 기능 및 정밀한 진폭 정확도를 제공하여 엔지니어가 채널 전력, 점유 대역폭 및 인접 채널 누설을 신뢰성 있게 측정할 수 있도록 합니다. 실시간 스펙트럼 분석 및 스펙트로그램 디스플레이는 정확한 신호 특성화에 중요한 과도 신호, 간헐적 간섭 및 시간 변화 스펙트럼 동작을 시각화할 수 있도록 합니다. 고급 측정 기능은 스펙트럼 방출, 신호 왜곡 및 대역폭 활용에 대한 상세 분석을 지원하여 엔지니어가 전송된 신호의 비효율성 및 성능 제한을 식별하는 데 도움을 줍니다. 휴대형 배터리 구동 설계는 기지국, 안테나 사이트 및 사용자 환경에서 직접 테스트를 수행할 수 있도록 하여 실험실 기반 검증의 필요성을 없앱니다. 정확한 RF 신호 분석과 현장 준비된 사용 편의성을 결합함으로써 이 솔루션은 무선 문제 해결을 가속화하고 스펙트럼 규정 준수를 개선하며 최신 통신 네트워크 전반에 걸쳐 최적의 신호 품질을 보장합니다.

FieldFox 오버더에어(OTA) 안테나 측정 데모 시청

OTA 신호 품질 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?