주파수 대역 전반에 걸쳐 소자 공진을 측정하는 방법

임피던스 분석기
+ 임피던스 분석기

주파수 전반의 공진 거동 식별

부품 공진을 식별하려면 정의된 주파수 범위에서 피시험 장치를 스위프하면서 복소 임피던스를 측정해야 합니다. 임피던스 크기와 위상을 추적하면 부품 응답의 주파수 종속적 변화가 드러나며, 공진 거동이 발생하는 영역을 찾는 데 필요한 측정 데이터를 제공합니다.

임피던스 분석기는 주파수 스위프 자극을 인가하고 부품의 측정된 전압 및 전류 응답으로부터 임피던스를 결정합니다. 엔지니어는 공진 영역 주변의 임피던스 및 위상 트레이스를 검사하고, 주파수 마커를 사용하여 특성 응답 지점을 찾으며, 일관된 측정 조건 하에서 부품 간의 공진 거동을 비교할 수 있습니다.

구성 요소 공진 측정 솔루션

부품 공진을 측정하려면 적절한 고정구와 피시험 장치에 대한 교정된 연결을 사용하여 스위프 주파수 임피던스 측정을 수행해야 합니다. 키사이트 ZA5 임피던스 분석기는 주파수에 따른 복소 임피던스를 측정하므로, 엔지니어가 부품이 공진에 접근하고 통과할 때 임피던스 크기와 위상의 변화를 검사할 수 있습니다. 주파수 마커를 사용하여 측정된 응답의 특성 지점을 검사하고 디바이스 또는 측정 조건 간의 공진 거동을 비교할 수 있습니다. 스위프 임피던스 데이터를 적절한 고정구 및 교정 기법과 결합하면 주파수 종속적 부품 거동을 평가하고 선택된 측정 범위 내에서 공진을 찾기 위한 반복 가능한 방법을 제공합니다.

부품 공진 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

측정 구성 요소 공진 솔루션의 블록 다이어그램

부품 공진 측정 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?