휴대용 전력계로 평균 펄스 전력을 측정하는 방법

휴대용 RF 전력계
+ 핸드형 RF 전력 파워 미터

평균 펄스 전력 측정

펄스 RF 신호에서 평균 펄스 전력을 측정하려면 평균 전력과 펄스 타이밍 간의 관계를 고려해야 합니다. 연속파 신호와 달리 펄스 신호는 활성 구간과 비활성 구간이 교대하므로, 전체 펄스 반복 주기에 걸쳐 평균화된 전력은 펄스의 활성 부분 동안의 전력과 다릅니다. 따라서 엔지니어는 평균 펄스 전력을 계산하기 위해 측정된 평균 전력과 함께 펄스 폭 및 펄스 반복 주기, 또는 이에 준하는 듀티 사이클 정보가 필요합니다. 이 접근 방식은 펄스 타이밍이 알려져 있고 피크 전력이나 펄스 포락선의 상세한 분석보다는 평균 펄스 전력이 목표인 경우에 적합합니다.

측정 설정에서는 통합 센서가 장착된 핸드헬드 RF 전력 측정기를 사용하여 펄스 신호의 평균 전력을 획득할 수 있습니다. 엔지니어는 신호 주파수를 설정하고, 인가된 전력이 지원되는 측정 범위 내에 있는지 확인한 다음, 반복되는 펄스 주기에 걸쳐 평균 전력을 측정합니다. 그런 다음 알려진 펄스 타이밍 정보를 측정된 평균값과 결합하여 평균 펄스 전력을 계산합니다. 이 휴대형 접근 방식은 별도의 센서와 벤치탑 전력 측정기가 필요 없으므로, 평균 펄스 전력과 순간 피크 전력 간의 명확한 구분을 유지하면서 현장 또는 공간이 제한된 측정에 실용적입니다.

평균 펄스 전력 측정 솔루션

평균 펄스 전력 측정은 평균 무선 주파수 전력 측정과 알려진 펄스 타이밍 정보를 결합하여 소형 핸드헬드 기기로 수행할 수 있습니다. 엔지니어는 펄스 신호를 통합 측정 입력에 직접 연결하고, 적절한 신호 주파수를 구성한 후, 펄스 반복 주기 전체의 평균 전력 판독값을 획득합니다. 그 후 펄스 폭과 펄스 반복 주기를 사용하여 신호 듀티 사이클을 설명하고 해당 평균 펄스 전력을 결정합니다. 통합 센서, 로컬 디스플레이, 배터리 구동 및 내부 전력 기준은 별도의 외부 전력 센서나 벤치탑 측정기 없이 이 워크플로를 지원합니다. 엔지니어는 측정 전에 자체 캘리브레이션을 수행하고 테스트 위치에서 직접 전력 판독값을 확인할 수 있으므로, 이 접근 방식은 현장 검증, 설치, 유지보수 및 휴대형 엔지니어링 측정에 적합합니다. 이 워크플로는 펄스 타이밍을 알고 있을 때 평균 펄스 전력을 결정하기 위한 것이며, 상세한 피크 전력, 펄스 형상, 상승 시간 또는 하강 시간 특성화에는 이 평균 전력 메서드를 초과하는 측정 기능이 필요합니다.

평균 펄스 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

휴대용 전력계로 평균 펄스 전력을 측정하는 방법 – 블록 다이어그램

평균 펄스 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?