PCBA 테스트 처리량을 높이는 방법

전문 병렬 테스트 시스템
+ Expert 병렬 테스트 시스템

인라인 테스트 처리량 향상

대량 전자 제품 제조에는 자동화된 표면 실장 기술(SMT) 생산 라인에 보조를 맞추는 인라인 보드 테스트가 필요합니다. 테스트 시스템은 생산 병목 현상을 방지하고 제조 처리량을 유지하기 위해 사이클 시간을 최소화하면서 지속적인 보드 흐름, 자동화된 핸들링, 신속한 픽스처 결합 및 포괄적인 테스트 커버리지를 지원해야 합니다.

테스트 프로세스는 각 인쇄 회로 기판 어셈블리(PCBA)를 테스트 스테이션으로 전송하고, 여러 테스트 작업을 실행하며, 보드를 다음 제조 단계로 라우팅하는 것을 포함합니다. 더 높은 처리량을 달성하려면 핸들링 최소화, 테스트 실행 동기화, 사이클 시간 단축, 그리고 추적성 및 프로세스 최적화를 위한 생산 데이터 수집이 중요합니다.

고속 처리량 보드 테스트 솔루션

제조 처리량을 높이려면 테스트 사이클 시간을 단축하고, 보드 핸들링을 최소화하며, 생산 흐름을 방해하지 않고 여러 테스트 프로세스를 실행해야 합니다. 키사이트 Expert 병렬 테스트 시스템인 i7090은 인서킷 테스트, 바운더리 스캔, 플래시 프로그래밍, LED 테스트 및 기능 테스트를 단일 자동화 플랫폼에 통합하여 이러한 요구 사항을 충족합니다. 최대 20개의 독립적인 테스트 코어를 지원하는 대규모 병렬 아키텍처는 여러 테스트 작업을 동시에 실행할 수 있게 하여 전체 테스트 시간을 단축하고 여러 독립형 테스트 스테이션의 필요성을 없앱니다. 자동화된 보드 핸들링 시스템 및 PathWave Manufacturing Analytics와의 통합은 지속적인 보드 흐름을 유지하면서 생산 추적성, 수율 가시성 및 지속적인 프로세스 최적화를 위한 제조 인사이트를 제공합니다.

고처리량 보드 테스트 솔루션의 블록 다이어그램 보기

고속 처리량 보드 테스트 솔루션의 블록 다이어그램

당사의 고처리량 보드 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?