여러 주파수에서 커패시터의 안정성을 평가하는 방법

탁상용 LCR 측정기
+ 벤치탑 LCR 미터

주파수 대역에 걸친 안정성 및 드리프트 평가

커패시터 특성은 유전체 특성, 분극 거동, 주파수 종속 손실로 인해 측정 주파수에 따라 달라질 수 있습니다. 이러한 거동을 평가하려면 정의된 주파수에서 제어된 테스트 조건 하에 커패시턴스를 측정해야 합니다. 엔지니어는 지원되는 테스트 주파수에서 커패시턴스와 손실 계수를 비교하여 부품 거동의 변화를 파악하고 설계 또는 생산 한계에 대해 성능을 검증할 수 있습니다. 일관된 신호 레벨, 픽스처, 보정 설정 및 환경 조건을 유지하면 측정값의 차이가 테스트 설정의 변화가 아니라 부품 거동을 반영하도록 보장할 수 있습니다.

측정 설정에는 커패시턴스 미터, 적절한 테스트 픽스처, 테스트 대상 커패시터가 포함됩니다. 측정은 선택된 지원 주파수에서 수행되며, 비교를 위해 각 테스트 조건에서 커패시턴스와 손실 계수가 기록됩니다. 엔지니어는 이러한 결과를 사용하여 주파수 종속 거동을 평가하고, 커패시터 기술 또는 생산 로트를 비교하고, 이상치를 식별하고, 정의된 한계에 대해 부품을 검증할 수 있습니다. 보정 기법과 일관된 픽스처 조건은 테스트 주파수와 여러 디바이스 간에 측정값을 비교할 때 반복성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

커패시터 안정성 측정 솔루션

주파수에 따른 커패시터 안정성을 평가하려면 일관된 측정 조건 하에 정의된 테스트 주파수에서 커패시턴스를 측정해야 합니다. 커패시턴스 미터는 120 Hz, 1 kHz, 1 MHz의 이산 측정 주파수를 제공하므로 엔지니어는 연속 주파수 스위프를 수행하는 대신 지원되는 각 주파수에서 커패시턴스와 손실 계수를 비교할 수 있습니다. 고속 측정은 세라믹 커패시터의 반복 특성화를 지원하며, 선택 가능한 측정 범위와 보정 기능은 측정 전반에 걸쳐 일관된 테스트 조건을 유지하는 데 도움이 됩니다. 엔지니어는 세 가지 가용 주파수의 결과를 비교하여 커패시턴스 및 손실 거동의 변화를 파악하고, 부품 일관성을 평가하고, 정의된 한계에 대해 디바이스를 선별할 수 있습니다. 비교기 및 빈 솔팅(bin-sorting) 기능을 사용하여 반복 테스트 중에 측정된 부품을 분류할 수도 있습니다. 이 워크플로는 커패시턴스 미터의 의도된 기능과 특성화를 일치시키는 동시에 부품 검증 및 생산 테스트 중 커패시터 평가를 지원합니다.

커패시터 안정성 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

커패시터 안정성 측정 솔루션

당사의 커패시터 안정성 측정 솔루션을 위한 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?