기업 네트워크의 복원력을 확보하는 방법

벨로시티 코어
+ Velocity Core

기업 네트워크의 복원력 검증

기업은 수많은 타사 공급업체의 소프트웨어 업데이트, 패치, 구성 및 정책을 지속적으로 배포하면서도 핵심 서비스를 다운타임 없이 가동해야 합니다. 금융 기관은 운영 복원력 테스트와 신속한 사고 보고를 요구하는 DORA와 같은 규제 때문에 추가적인 압박에 직면해 있습니다. 네트워크 팀은 각 변경 사항이 보안 위협, 트래픽 급증, 링크 장애 및 고장 상황을 견딜 수 있는지, 그리고 장애 발생 시 네트워크가 신속하게 복구되는지 확인해야 합니다. 이 워크플로는 데이터 센터, 지사, 호스팅 사이트 및 여러 클라우드 전반에 걸쳐 핵심 애플리케이션 경로와 종속성을 식별하는 것으로 시작됩니다. 엔지니어들은 실험실에서 기준 동작을 확립하고, 제안된 변경 사항을 적용한 후, 실제와 유사한 트래픽 환경에서 보안 효율성, 성능, 사용자 경험 품질, 카오스 테스트 및 재해 복구를 포괄하는 기능적 및 비기능적 테스트를 수행합니다.

현재의 방식으로는 한계가 있습니다. 테스트는 서로 고립된 실험실에서 이루어지며, 자원이 중복되고 팀 간 업무가 겹치는 문제가 있습니다. 드물게 진행되는 워터폴 방식의 테스트로 인해, 업데이트가 검증될 때쯤이면 관련 변경 사항이 이미 적용된 상태일 수 있습니다. 수동으로 작성된 테스트 케이스와 긴 테스트 주기로 인해 수개월이 소요되며, 제한된 인력과 실험실 용량으로 인해 일부 시나리오는 테스트되지 못한 채 남게 됩니다. CI/CD 통합이 없으면 변경 사항을 자동으로 검증할 수 없으며, 테스트 범위는 대개 기능 검증 단계에서 그칩니다. 기업들은 더 이상 공급업체의 테스트에만 의존할 수 없습니다. 팀에게는 통합된 실험실 접근 권한, 현실적인 트래픽 시뮬레이션, 자동화된 테스트 설정 및 실행, 그리고 결과를 담당 팀에 전달하는 보고 기능이 필요합니다.

기업 네트워크 복원력 테스트 솔루션

키사이트의 자동화된 운영 복원력 테스트 프레임워크는 실험실부터 실제 운영 환경에 이르기까지 지속적인 테스트를 가능하게 합니다. Velocity Core는 실험실을 통합하여 팀이 모든 리소스를 원격으로 사용할 수 있도록 지원하며, 각 테스트에 필요한 토폴로지를 생성하는 API를 통해 테스트베드를 조정합니다. 키사이트의 테스트 자동화 솔루션은 운영 복원력 테스트를 포함한 방대한 테스트 라이브러리를 활용하며, 어떤 인프라에서든 기능 및 비기능 테스트를 실행합니다. 트래픽 에뮬레이션과 디지털 트윈을 통해 실험실에 전체 프로덕션 네트워크를 구축하지 않고도 실제 환경을 재현할 수 있습니다. 보고 및 분석 기능을 통해 담당 팀에 상세한 결과를 제공하며, 지속적 통합 및 배포(CI/CD) API를 통해 테스트를 CI/CD 파이프라인에 연동합니다. 상위 10대 은행 중 한 곳에서는 자동화를 통해 테스트 설정 시간을 4개월에서 8시간으로 단축하고, 테스트 스위트 실행 기간을 수개월에서 수일로 줄였으며, 연간 실험실 비용을 95% 절감했습니다.

엔터프라이즈 네트워크 복원력 테스트 솔루션의 블록 다이어그램 보기

기업 네트워크 복원력 테스트 솔루션

당사의 엔터프라이즈 네트워크 복원력 테스트 솔루션에 포함된 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?