PV 어레이 I-V 곡선 에뮬레이션 방법

모듈형 메인프레임 직류 전원 공급 장치
+ 모듈형 메인프레임 DC 전원 공급 장치

실제 PV I-V 특성 재현

태양광 어레이는 일사량 및 온도에 따라 지속적으로 변하는 비선형 전류-전압(I-V) 특성을 나타냅니다. 이러한 특성은 태양광 소스의 작동 동작을 정의하며, 특히 최대 전력점 추적 및 전체 에너지 변환 효율 측면에서 인버터 성능에 직접적인 영향을 미칩니다. 실제 작동 조건에서 인버터 성능을 검증하려면 이러한 I-V 곡선을 정확하게 에뮬레이션하는 것이 필수적입니다.

실제 환경에서는 일사량 수준이 변함에 따라 I-V 곡선의 모양과 위치가 이동하여 가용 전류와 전압이 모두 변경됩니다. 정적 DC 소스는 이러한 비선형 동작을 재현할 수 없으므로 인버터가 전체 작동 범위에서 어떻게 반응하는지 평가하기 어렵습니다. 정확한 PV 에뮬레이션 없이는 최대 전력점 추적 및 다양한 조건에서의 작동과 같은 중요한 동작을 제대로 평가할 수 없습니다.

태양광 I-V 곡선 에뮬레이션 솔루션

태양광 어레이 시뮬레이션을 통해 일사량 및 온도 변화를 반영하는 정밀한 광전지 I-V 곡선 생성이 가능합니다. 엔지니어는 비선형 PV 동작을 재현하여 최대 전력점 추적 및 비정격 조건을 포함한 전체 작동 범위에서 인버터 성능을 평가할 수 있습니다. 이 접근 방식은 인버터가 다양한 PV 특성에 반응하는 방식을 테스트하기 위한 제어 가능하고 재현 가능한 환경을 제공하여 효율성과 추적 성능을 정확하게 측정할 수 있도록 지원합니다. 실제와 유사한 I-V 동작을 에뮬레이션함으로써 엔지니어는 설계 성능을 검증하고 실제 태양광 시스템을 대표하는 조건에서 안정적인 작동을 보장할 수 있습니다.

태양광 I-V 곡선 에뮬레이션 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

PV I-V 곡선 에뮬레이션을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?