전기차 배터리 프로파일 시뮬레이션 방법

PRO ATE 시스템 전원 공급 장치
+ PRO ATE 시스템 전원 공급 장치

현실적인 EV 배터리 시뮬레이션

전기차 파워트레인 검증은 동적이고 실제 작동 조건에서 배터리 동작의 정밀한 재현이 필요합니다. 엔지니어는 가속, 순항 및 회생 제동 중에 시스템이 전압, 전류 및 전력의 급격한 변화에 어떻게 반응하는지 평가해야 합니다. 기존 전원 공급 장치는 전력을 효율적으로 소싱하고 싱크하는 기능이 부족한 경우가 많아 실제 배터리 동작 및 에너지 흐름 시뮬레이션의 효과를 제한합니다.

회생 전력 시스템은 양방향 전력 흐름을 지원하여 테스트 대상 장치에 에너지를 공급하고 흡수할 수 있도록 함으로써 현실적인 배터리 에뮬레이션을 가능하게 합니다. 이 기능은 다양한 부하 조건에서 인버터, 온보드 충전기 및 DC-DC 컨버터를 검증할 때 중요합니다. 배터리 충전 및 방전 동작을 재현함으로써 엔지니어는 실제 주행 시나리오를 밀접하게 반영하는 조건에서 성능, 효율성 및 신뢰성을 테스트할 수 있습니다. 회생 작동은 또한 과도한 전력을 열로 소산하는 대신 그리드로 되돌려 보냄으로써 에너지 효율성을 향상시킵니다.

전기차 배터리 에뮬레이션 테스트 솔루션

회생 전력 시스템은 제어된 양방향 전력 흐름을 가능하게 하여 정확한 EV 배터리 에뮬레이션의 기반을 제공합니다. 이 시스템은 에너지 공급과 흡수를 모두 시뮬레이션할 수 있어 엔지니어가 동적 조건에서 실제 배터리 충방전 사이클을 재현할 수 있도록 합니다. 이는 광범위한 작동 시나리오에서 파워트레인 구성 요소의 포괄적인 검증을 지원합니다. 부하 변화에 대한 빠른 응답은 가속 및 회생 제동 중에 발생하는 것과 같은 과도 동작이 충실하게 재현되도록 보장합니다. 테스트 현실성을 향상시키는 것 외에도 회생 작동은 전력을 그리드로 재활용하고, 열 방출을 줄이며, 테스트 환경에서 운영 비용을 낮춤으로써 에너지 효율성을 높입니다.

당사의 EV 배터리 에뮬레이션 테스트 솔루션용 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

EV 배터리 에뮬레이션 테스트를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?