유령 전압 측정값을 제거하는 방법

휴대용 멀티미터
+ 휴대형 멀티미터

고스트 전압원 식별

고스트 전압은 인근의 전력이 공급되는 배선과의 정전 용량 결합을 통해 도체에 나타나는 유도 기전력입니다. 이러한 전압은 배전 시스템, 제어반, 사용하지 않는 배선 경로에서 흔히 발생하며, 사용 가능한 전원 소스가 없음에도 고입력 임피던스 측정기로 감지할 수 있습니다. 문제 해결 과정에서 이러한 측정값은 회로에 실제로 전력이 공급되고 있는지, 단순히 인접한 도체의 영향을 받고 있는지 판단하기 어렵게 만듭니다.

정확한 검증을 위해서는 추가적인 테스트나 유지보수를 시작하기 전에 유도 전압과 실제 소스 전압을 구분해야 합니다. 적절한 측정 조건에서 회로를 평가하면 측정된 전압이 사용 가능한 전기 에너지인지 무해한 유도 신호인지 확인하는 데 도움이 되며, 전기 문제 해결 중의 불확실성을 줄여줍니다.

유령 전압 검증 솔루션

고스트 전압을 통전 중인 회로와 구별하려면 유도 전압과 실제 소스 전압을 차별화할 수 있는 측정 기술이 필요합니다. 저임피던스 측정을 적용하면 측정 지점에 전기 부하가 가해져 정전 용량 방식으로 결합된 전압은 소멸되는 동시에, 통전 중인 도체는 측정 가능한 전압을 계속 공급할 수 있게 됩니다. 이 접근 방식을 통해 기술자는 유지보수나 문제 해결을 수행하기 전에 회로 상태를 더욱 자신 있게 검증할 수 있습니다. 키사이트테크놀로지스 핸드형 디지털 멀티미터는 산업 환경에서 전기 문제 해결을 단순화하도록 설계된 기능을 제공합니다. 제품군에 따라 고스트 전압 판독값을 제거하기 위한 ZLOW(저임피던스 모드), 비접촉 전압 감지를 위한 Vsense, 누설 전류의 영향을 받는 저항 측정을 개선하기 위한 Smart Ω, 가청 도통 표시, 그리고 전기 설비에서 신뢰할 수 있는 측정을 지원하는 산업용 안전 등급 등이 이러한 기능에 포함됩니다. 이러한 기능들이 종합적으로 작용하여 기술자가 회로 상태를 보다 효율적으로 확인하고 잘못된 전압 판독 가능성을 줄이도록 돕습니다.

유령 전압 검증 솔루션 블록 다이어그램 보기

유령 전압 검증 솔루션

유령 전압 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?