MOSFET 출력 IV 곡선을 특성 분석하는 방법

프로 벤치탑 소스 측정 장치
+ Pro 벤치탑 소스 측정 장치

MOSFET 출력 특성 측정

MOSFET(금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터) 출력 특성화를 위해서는 여러 작동 조건에서 제어된 게이트-소스 및 드레인-소스 전압을 인가하면서 결과적인 드레인 전류를 측정해야 합니다. 이 설정은 전압 스윕 및 디바이스 단자 전반의 전류 감지에 대한 정밀한 제어와 함께 다중 채널 소싱 및 측정을 지원해야 합니다.

측정 프로세스에는 중첩 루프를 사용하여 게이트 전압과 드레인 전압을 스윕하면서 각 작동 지점에서의 전류 응답을 기록하는 과정이 포함됩니다. 수집된 데이터는 차단, 선형 및 포화 영역 전반에 걸쳐 디바이스 동작을 보여주는 출력 특성 곡선을 생성하는 데 사용됩니다. 정확한 결과는 동기화된 제어, 디바이스 단자에 대한 적절한 연결 및 일관된 측정 시퀀싱에 따라 달라집니다.

MOSFET 전류-전압 특성 분석 솔루션

MOSFET IV 특성화에는 디바이스 단자 전반에 걸친 조정된 전압 스윕 및 정밀한 전류 측정이 필요합니다. 이 솔루션은 듀얼 채널 소스 측정 장치와 디지털 학습 소프트웨어를 통합하여 측정 프로세스를 자동화합니다. 이를 통해 게이트-소스 및 드레인-소스 전압에 대한 중첩 전압 스윕이 가능하여 출력 곡선을 완벽하게 특성화할 수 있습니다. 이 시스템은 고해상도 소싱 및 측정 기능, 자동화된 테스트 시퀀싱 및 내장된 데이터 시각화 도구를 제공합니다. 추가 기능으로는 원격 액세스, 협업 학습 지원 및 유연한 테스트 자동화 워크플로가 포함되어 교육 환경에서 효율적이고 반복 가능한 반도체 특성화를 가능하게 합니다.

당사의 MOSFET IV 특성화 솔루션에서 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

MOSFET IV 특성화를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?