금융 서비스 네트워크 실험실 자동화 방법

벨로시티 코어
+ 벨로시티 코어

금융 서비스 네트워크 랩스 자동화

금융 기업의 IT 팀은 새로운 규제 준수 규칙, 증가하는 보안 위협, 그리고 급속한 기술 출시 속도에 대응하기 위해 네트워크 및 서비스 테스트를 확대해야 합니다. 엔지니어들은 출시 전에 실제 운영 환경을 반영하는 조건 하에서 규정 준수, 보안 및 성능을 검증해야 합니다. 일반적인 워크플로는 개별 팀이 수년에 걸쳐 구축한 전용 물리적 테스트베드와 워크벤치에 의존하고 있습니다. 엔지니어들은 토폴로지를 설정하고, 테스트를 실행하며, 구성을 수동으로 해제하는데, 설정 한 번에 며칠이 소요되는 경우가 많습니다. 장비는 단일 팀이나 워크벤치에 고정되어 있어 활용률이 30% 미만으로 낮은 편이며, 과도한 프로비저닝으로 인해 자본 비용과 에너지 비용이 증가합니다.

이러한 사일로화된 수동 방식은 확장성이 부족합니다. 팀은 새로운 규정 준수 및 보안 테스트 요구 사항이나 공급업체의 릴리스 주기를 따라잡지 못해, 신제품 및 서비스의 출시 시기가 지연됩니다. 또한 테스트 방식이 지나치게 단순하여 Wi-Fi 6/6E/7 및 400G/800G 이더넷과 같은 기술의 실제 환경을 재현하지 못하기 때문에, 출시 후 서비스 중단, 서비스 품질 저하, 규제 당국의 제재 위험이 높아집니다. 예산이 줄어들면서 기존 테스트 환경을 확장하는 것은 지속 불가능한 비용 증가를 초래합니다. 엔지니어들은 통합된 리소스에 대한 공유 접근 권한, 자동화된 설정 및 해제, 어디서나 가능한 셀프 서비스 예약, 그리고 CI/CD 워크플로우에 통합된 현실적인 성능 검증 기능을 필요로 합니다.

금융 서비스 실험실 자동화 솔루션

키사이트의 실험실 현대화 솔루션은 실험실 자동화를 위한 ‘Velocity Core’를 통해 연동, 자동화, 통합 및 셀프 서비스 액세스를 실현함으로써 전용 실험실을 혁신합니다. 이 솔루션은 실험실 인프라를 가상화하여 어느 위치에 있는 팀이든 실험실 포털을 통해 공유 자원을 예약할 수 있게 하며, 테스트베드 설정, 해체, 자원 예약 및 테스트 실행을 자동화하여 구성 시간을 며칠에서 몇 분으로 단축합니다. 또한 실험실 전력 관리 기능을 통해 유휴 장비를 자동으로 종료하여 에너지 사용량을 절감합니다. 키사이트의 5G, Wi-Fi 6/6E/7 및 400G/800G 이더넷 성능 검증 솔루션은 출시 전 실제 사용 환경에서 성능을 검증합니다. 이 솔루션은 관리형 서비스, 배포형 소프트웨어 및 인프라, 또는 하이브리드 형태로 제공될 수 있습니다. 보고된 실험실 자동화의 이점으로는 실험실 구성 속도가 300배 빨라지고, 필요한 장비가 50% 이상 감소하며, 자원 활용률이 80% 이상에 달하고, 생산성이 최대 90배 향상되는 것이 포함됩니다.

금융 서비스 실험실 자동화 솔루션의 블록 다이어그램 보기

금융 서비스 네트워크 랩스 자동화

당사의 금융 서비스 실험실 자동화 솔루션을 위한 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

금융 서비스 실험실 자동화를 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

당사의 전문가에게 문의해 주세요

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?