벤치 계측기 측정 자동화 방법

필수적인 벤치탑 DC 전원 공급 장치
+ Essential 벤치탑 DC 전원 공급 장치

테스트 및 데이터 워크플로 자동화

여러 테스트 장비에 걸친 수동 구성 및 데이터 수집은 개발 주기를 상당히 지연시키고 측정 결과에 가변성을 초래할 수 있습니다. 엔지니어와 교육자는 각 장비를 독립적으로 설정하고, 수동으로 측정을 기록하며, 여러 도구에 걸쳐 데이터를 통합해야 하는 경우가 많아 오류 위험을 높이고 전반적인 워크플로 효율성을 저하시킵니다. 이러한 분산된 접근 방식은 반복성을 제한하고 팀 또는 실험실 환경 전반에서 테스트를 확장하기 어렵게 만들 수 있습니다.

중앙 집중식 제어 소프트웨어가 탑재된 연결된 벤치 장비를 활용하면 사용자는 셋업부터 데이터 캡처까지 전체 측정 워크플로를 자동화할 수 있습니다. 통합 인터페이스는 여러 장비의 조정된 제어, 실시간 데이터 수집 및 분석을 위한 결과의 원활한 내보내기를 가능하게 합니다. 이 접근 방식은 효율성을 향상하고, 측정 일관성을 높이며, 더욱 확장 가능하고 반복 가능한 테스트 프로세스를 가능하게 합니다.

자동 벤치 측정 솔루션

다중 장비 테스트 워크플로를 자동화하려면 중앙 집중식 제어, 동기화된 실행 및 효율적인 데이터 관리를 가능하게 하는 조정된 플랫폼이 필요합니다. 키사이트 Essential 벤치탑 장비 제품군은 장비 제어 소프트웨어와 결합되어 단일 인터페이스에서 장비를 구성하고, 테스트를 실행하며, 측정 데이터를 캡처하기 위한 통합 환경을 제공합니다. 이 솔루션을 통해 엔지니어는 셋업을 자동화하고, 전원 공급 장치, 오실로스코프, 파형 발생기 및 디지털 멀티미터를 제어하며, 분석을 위해 실시간으로 결과를 수집할 수 있습니다. 이러한 기능은 셋업 시간을 단축하고, 수동 오류를 최소화하며, 개발 및 교육 테스트 환경 전반에서 일관되고 반복 가능한 데이터 수집을 보장합니다.

자동화된 벤치 측정 솔루션의 블록 다이어그램 보기

벤치 계측기 측정 자동화 방법

당사의 자동화된 벤치 측정 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?