자동차용 PHY 레지스터 액세스를 자동화하는 방법

수신기 테스트 솔루션
+ 수신기 테스트 솔루션

수신기 테스트와 DUT 제어 통합

수신기 테스트 시퀀스와 관리 인터페이스 액세스를 조율하여 물리 계층 디바이스 제어를 자동화합니다. 엔지니어는 구성, 작동 모드 제어, 오류 카운터 검색, 재설정 작업, 진단 상태를 위해 안정적인 읽기 및 쓰기 작업이 필요합니다. 자동화 흐름은 필수 디바이스 상태를 설정하는 것으로 시작하여 수신측 측정을 시작하고, 관련 상태 정보를 검색하며, 다음 테스트 주기 전에 디바이스를 재설정합니다. 공급업체마다 서로 다른 레지스터 정의와 통신 방식을 제공할 수 있으므로, 제어 레이어는 일관된 테스트 인터페이스를 제공하는 동시에 디바이스 고유의 액세스 방식을 유지해야 합니다.

실용적인 통합 방법은 명령줄 인터페이스나 표준화된 어댑터 레이어 뒤에 공급업체별 디바이스 액세스를 배치하는 것입니다. 이를 통해 자동화 소프트웨어는 공통 테스트 명령을 발행하고, 어댑터는 해당 명령을 필요한 PHY 통신 시퀀스로 변환할 수 있습니다. 테스트 시스템과 디바이스 펌웨어 간의 동기화가 유지되므로 구성, 자극, 측정, 오류 검색이 예상된 순서대로 수행됩니다. 이 접근 방식은 반복 가능한 수신기 적합성 자동화를 지원하고, 디바이스 간 테스트 시퀀스 차이를 줄이며, BER 측정 및 기타 테스트 기록과 함께 레지스터 결과를 더 쉽게 캡처할 수 있도록 합니다.

자동화된 PHY 제어 솔루션

전체 수신기 테스트 시퀀스를 실행하기 전에 안정적인 디바이스 구성, 측정 제어, 오류 검색, 재설정 작업을 중심으로 자동화 워크플로를 구축하십시오. 수신기 테스트 솔루션은 어댑터 또는 명령 인터페이스를 통해 공급업체별 PHY 통신을 유지하면서 계기 제어와 디바이스 상태 수집을 조율할 수 있습니다. 엔지니어는 모든 디바이스 구현에 대해 전체 테스트 시퀀스를 변경할 필요 없이 구성, 오류 카운터 액세스, 재설정, 진단 모니터링을 위한 명령을 표준화할 수 있습니다. 이 구조는 반복 가능한 오토모티브 이더넷(Automotive Ethernet) 적합성 테스트를 지원하며, 측정 결과, 디바이스 상태, 구성 데이터를 함께 저장하여 분석 및 보고에 활용할 수 있도록 합니다.

자동화된 PHY 제어 솔루션의 블록 다이어그램 보기

자동화된 PHY 제어 솔루션의 블록 다이어그램 보기

자동화된 PHY 제어 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?