시간 경과에 따른 주파수 드리프트를 분석하는 방법

주파수 카운터
+ 주파수 카운터

연속 주파수 드리프트 추적

시간 경과에 따른 주파수 드리프트를 분석하려면 안정적인 기준, 테스트 중인 신호와 일치하는 측정 경로, 그리고 점진적인 움직임과 단기적인 변화를 모두 보여줄 수 있을 만큼 충분히 밀도 높은 데이터 스트림이 필요합니다. 주파수 카운터/타이머는 주파수 판독값을 연속적으로 기록하고 각 판독값을 타임스탬프와 연결하여 전체 수집 간격 동안 소스 동작을 관찰할 수 있도록 이 측정을 수행합니다.

설정은 소스를 카운터 입력에 연결하고, 필요한 내부 또는 외부 타임베이스 기준을 사용하며, 신호가 워밍업 또는 정상 상태 조건에서 작동하는 동안 타임스탬프가 지정된 판독값의 긴 시퀀스를 기록합니다. 추세 및 히스토그램 보기는 무작위 측정 확산을 체계적인 드리프트와 분리하는 데 도움이 되며, 연속적이고 간격 없는 측정 기능은 데이터 스트림에서 간격을 놓치지 않고 장기 기록 관찰을 지원합니다.

주파수 드리프트 분석 솔루션

이 테스트는 느린 드리프트, 단기적인 변동, 그리고 희소 샘플링으로 인해 숨겨질 수 있는 변화를 드러내기 위해 충분히 연속적으로 수집된 반복적인 고해상도 주파수 측정을 필요로 합니다. 이 솔루션은 키사이트 범용 주파수 카운터/타이머를 사용하여 타임스탬프가 지정된 주파수 판독값을 캡처하고 결과를 추세 및 히스토그램 보기로 표시합니다. 연속적이고 간격 없는 측정은 엔지니어가 장기 기록에 걸쳐 소스를 모니터링하고, 드리프트가 발생하는 것을 시각화하며, 고립된 지점 측정에 의존하는 대신 측정된 주파수의 변화를 경과 시간과 연관시키는 데 도움이 됩니다.

주파수 드리프트 분석 솔루션의 블록 다이어그램 보기

시간 경과에 따른 주파수 드리프트를 분석하는 방법

주파수 드리프트 분석 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

주파수 드리프트 분석 관련 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?