VCSEL 디바이스에 대한 LIV 테스트 수행 방법

정밀 소스 측정 단위
+ 정밀 소스 측정 단위

좁은 펄스 전류 출력으로 LIV 테스트 수행

수직 공동 표면 발광 레이저(VCSEL) 디바이스에 대한 광전류-전압(LIV) 테스트는 주입 전류(I) 및 광 출력 전력(L) 측정을 정밀하게 제어해야 합니다. 테스트 프로세스에는 체계적으로 전류를 변화시키고, 해당 광 출력을 측정하고, 적용된 전압(V)을 기록하는 과정이 포함됩니다. 테스트 엔지니어는 소스/측정 장치(SMU)를 사용하여 프로그래밍 가능한 전류 소싱을 제공하여 VCSEL에 광범위한 전류를 적용할 수 있습니다. 또한 방출된 빛을 포착하여 전력을 정밀하게 측정하기 위해 고속 광 검출기가 필요합니다. 엔지니어는 이러한 데이터 포인트를 플로팅하여 다양한 작동 조건에서 VCSEL의 성능 특성을 자세히 파악할 수 있는 LIV 곡선을 만들 수 있습니다.

핵심 과제는 다이오드에 대한 자체 발열의 영향을 완화하고 정확한 측정 결과를 보장하는 테스트를 수행하는 것입니다. 온도 변화는 레이저 다이오드의 동작에 큰 영향을 미칩니다. 온도가 상승하면 레이저 효율이 감소하는 경향이 있습니다. 테스트 엔지니어는 자체 가열 효과를 억제하기 위해 더 좁은 펄스 출력 성능과 동적 특성을 검증하기 위해 빠르고 매우 좁은 전류/전압 펄스를 캡처할 수 있는 고속 샘플링 속도가 필요합니다. 또한 레이저 다이오드(LD)에서 펄스 광이 방출되는 동안 광검출기(PD) 전류를 동시에 측정해야 합니다. 이를 위해서는 측정 소프트웨어와 SMU 내에서 LD와 PD 간의 정밀한 타이밍 제어가 필요합니다.

협펄스 LIV 테스트 솔루션

협펄스 LIV 테스트 솔루션

VCSEL 디바이스를 특성화하려면 다이오드에 대한 자체 발열의 영향을 완화하여 정확한 측정 결과를 보장할 수 있는 솔루션이 필요합니다. 키사이트 협펄스 LIV 테스트 솔루션은 엔지니어가 다양한 작동 조건, 특히 초저전류 및 전압 수준에서 심층적인 LIV 테스트를 수행할 수 있는 포괄적인 솔루션입니다. 이 솔루션은 컴팩트 1U 랙 공간에 20개의 SMU 채널을 제공합니다. 펄서와 디지타이저를 통합하여 여러 개의 계측기가 필요하지 않으며 테스트 프로세스를 크게 간소화합니다. 함께 제공되는 IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밍 없이 빠르게 테스트를 실행할 수 있습니다.

좁은 펄스 LIV 테스트 데모 보기

좁은 펄스 LIV 테스트 솔루션의 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하신가요?