AC 전원을 사용하여 LED 드라이버를 테스트하는 방법

단상 교류 전원
+ 단상 AC 전원

LED 테스트를 위한 안정적인 AC 전원

LED 드라이버 및 조명 안정기 제조업체는 실제 AC 조건에서 성능을 검증해야 합니다. 이를 위해서는 최대 277V ±10%의 일반적인 작동 범위와 50~60Hz 주파수에서 안정적이고 정확한 AC 입력이 필요합니다. 엔지니어는 규정 준수 및 제품 신뢰성을 보장하기 위해 입력 전압, 전류 및 전력을 측정해야 합니다.

일관성 없거나 불안정한 전원은 정확하지 않은 측정 및 검증 실패로 이어질 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 AC 전원은 반복 가능한 테스트를 가능하게 하여, 제조 검증 프로세스 동안 효율성과 안전성을 유지하면서 LED 드라이버가 지정된 한계 내에서 작동하도록 보장합니다.

LED 드라이버 AC 전원 테스트 솔루션

제조 환경에서 LED 드라이버 성능을 테스트하려면 제어된 조건에서 일관된 전압과 전력을 제공할 수 있는 안정적이고 프로그래밍 가능한 AC 전원이 필요합니다. 키사이트 단상 AC 전원 공급 장치는 500볼트암페어(VA)에서 4000VA까지의 전력 범위로 최대 310V의 출력을 제공하여 다양한 테스트 요구 사항을 지원합니다. 엔지니어는 제품 성능 및 규정 준수를 검증하기 위해 입력 전압, 전류 및 전력을 정확하게 측정할 수 있습니다. 컴팩트한 폼 팩터는 벤치 및 랙 공간을 최적화하며, LAN 및 USB 인터페이스는 원격 제어 및 자동화를 가능하게 합니다. 이러한 기능들은 함께 테스트 효율성을 개선하고, 다운타임을 줄이며, 안정적인 작동을 보장하는 데 도움이 됩니다.

LED 드라이버 AC 전원 테스트 솔루션의 블록 다이어그램 보기

AC 전원을 사용하여 LED 드라이버를 테스트하는 방법

당사의 LED 드라이버 AC 전원 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?