Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 IoT 무선 테스트 솔루션은 Bluetooth® Low Energy(BLE) 및 WLAN(802.11a/b/g/n/ac) 디바이스의 전도성 및 OTA(Over-The-Air) 테스트를 위한 포괄적인 플랫폼을 제공합니다. 생산 처리량을 높이도록 설계된 당사의 IoT 무선 테스트 솔루션은 최대 4개의 디바이스를 동시에 병렬 테스트할 수 있습니다. 이 솔루션은 채널 전력, 전력 엔벨로프, 패킷 오류율(PER) 및 스캔 응답 처리량을 포함한 송신기 및 수신기 측정을 제공합니다. 간소화된 테스트 개발 및 자동화를 위한 직관적인 소프트웨어 도구를 통해 당사의 솔루션은 제조, R&D 검증 및 최종 조립 테스트에 이상적입니다. 지금 바로 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
최대 4개의 BLE 또는 WLAN 디바이스를 동시에 테스트하여 생산 처리량을 크게 향상시키고 단위당 테스트 시간을 단축합니다.
BLE 및 WLAN 표준에 대한 전도성 및 OTA 테스트를 모두 지원하여 광범위한 무선 IoT 디바이스에서 완벽한 성능 검증을 가능하게 합니다.
넓은 동적 범위(입력 전력 -50 ~ +17 dBm, 출력 전력 -28 ~ -100 dBm)로 다양한 테스트 조건을 수용합니다.
소프트 프런트 패널 및 시그널링 측정 자동화 소프트웨어는 테스트 개발을 간소화하고 제조 테스트를 자동화합니다.
Number of DUTs
1 ~ 4
Supported standards
Bluetooth® Low Energy, WLAN
Workflow stage
Functional
IoT에 대한 확신을 쌓으십시오. 고객들은 고가이거나 미션 크리티컬한 IoT 디바이스의 경우 확신을 필요로 합니다. 안도감을 높이려면 테스트 시간과 테스트 커버리지 간 올바른 균형이 필요합니다.
WLAN 및 Bluetooth® Low Energy(BLE) 디바이스의 경우, 키사이트 IOT8700 시리즈가 하드웨어, 소프트웨어, RF 차폐 엔클로저 등을 갖춘 완벽한 무선 테스트 솔루션입니다. 생산 공정에서 키사이트 솔루션을 사용하면 최종 펌웨어가 실행되는 디바이스의 OTA(Over-The-Air) 신호 테스트를 간소화할 수 있습니다. 투자 효과를 극대화할 수 있도록, 이 비용 효율적인 솔루션은 필수 측정 기능, 신호 테스트를 비롯하여 딥 라디오 컨트롤, UUID 읽기/쓰기 등의 향상된 기능을 포함하고 있습니다. 또한 테스트 개발 프로세스를 간소화하고 가속화하려는 경우 키사이트 PathWave-기반 자동화 소프트웨어를 솔루션의 토대로 사용하는 것을 고려해 보십시오.
IOT8700 시리즈는 IoT 디바이스의 제조 테스트용으로 특수 개발된 제품입니다. 시간 절감 효과가 큰 이러한 솔루션은 테스트 개발 팀이 새로운 제품 출시 일정을 맞추는 데 도움이 되며, 크기와 속도, 기능성이 효과적으로 조합되어 테스트 개발 관리자가 전체적인 테스트 비용을 절감하는 데도 도움이 됩니다. R&D 검증 엔지니어의 경우, IOT8700 시리즈를 사용하면 손쉽게 디바이스 성능에 대한 통찰력을 얻고 중요한 테스트 파라미터와 마진을 설정할 수 있습니다. 또한 BLE 및 WLAN에 대한 신호 테스트까지 지원하는 IOT8700 시리즈는 사내 또는 독립 컴플라이언스 테스트 실험실을 위한 뛰어난 컴패니언 디바이스입니다.
IOT8740A
빠르고 안정적이며 효율적인 측정을 통해 IoT 디바이스의 대량 테스트를 지원하는 OTA(Over-the-air) 신호 테스트 솔루션.
4배 더 빠르게 IoT에 대한 확신을 쌓으십시오. 고객은 가치가 높은 IoT 디바이스나 미션 크리티컬 IoT 디바이스에 대한 확신이 필요합니다. 안도감을 높이려면 테스트 시간과 테스트 커버리지 간 올바른 균형이 필요합니다. 키사이트의 진정한 병렬 테스트로 4배 더 빠르게 IoT에 대한 확신을 쌓으십시오.
WLAN 및 Bluetooth® Low Energy(BLE) 디바이스의 경우, 키사이트 IOT8700 시리즈가 하드웨어, 소프트웨어, RF 차폐 엔클로저 등을 갖춘 완벽한 무선 테스트 솔루션입니다. 생산 공정에서 키사이트 솔루션을 사용하면 최종 펌웨어가 실행되는 디바이스의 OTA(Over-The-Air) 시그널링 테스트를 간소화할 수 있습니다. 투자 효과를 극대화할 수 있도록, 이 비용 효율적인 솔루션은 필수 측정 기능, 시그널링 테스트를 비롯하여 딥 라디오 컨트롤, UUID 읽기/쓰기 등의 향상된 기능을 포함하고 있습니다. 또한 테스트 개발 프로세스를 간소화하고 가속화하려는 경우 키사이트 PathWave-기반 자동화 소프트웨어를 솔루션의 토대로 사용하는 것을 고려해 보십시오.
IOT8700 시리즈는 IoT 디바이스의 제조 테스트용으로 특수 개발된 제품입니다. 시간 절감 효과가 큰 이러한 솔루션은 테스트 개발 팀이 새로운 제품 출시 일정을 맞추는 데 도움이 되며, 크기와 속도, 기능성이 효과적으로 조합되어 테스트 개발 관리자가 전체적인 테스트 비용을 절감하는 데도 도움이 됩니다. R&D 검증 엔지니어의 경우, IOT8700 시리즈를 사용하면 손쉽게 디바이스 성능에 대한 통찰력을 얻고 중요한 테스트 파라미터와 마진을 설정할 수 있습니다. 또한 BLE 및 WLAN에 대한 시그널링 테스트까지 지원하는 IOT8700 시리즈는 사내 또는 독립 컴플라이언스 테스트 실험실을 위한 뛰어난 컴패니언 디바이스입니다.
DH0150A
키사이트의 무선 공존 테스트 솔루션으로 실제 환경의 간섭을 시뮬레이션하십시오. ANSI C63.27 표준에 부합하는 신속한 테스트로 잡음이 많은 RF 환경에서도 안정적인 성능을 보장합니다.
무선 장치는 의료에서 소비자 및 산업 애플리케이션에 이르기까지 모든 곳에 있으며, 혼잡한 RF 환경에서 안정적인 작동이 중요합니다. 키사이트 무선 공존 테스트 솔루션은 ANSI C63.27 기반 테스트를 자동화하여 규정 준수를 간소화하고, 수동 설정을 줄이며, 반복성을 향상시킵니다. 의료 기기와 같은 규제 대상 분야의 경우, 간섭 위험을 조기에 식별하고, 재작업을 최소화하며, 출시 시간을 단축하여 개발에서 규제 제출까지 자신 있게 진행할 수 있도록 돕습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
IoT 무선 테스트는 BLE, Wi-Fi 및 기타 프로토콜과 같은 IoT 디바이스의 무선 연결 기능, 신뢰성 및 성능을 검증합니다. 이 테스트는 송신기 및 수신기 측정, 신호 무결성, 처리량, 지연 시간, 실제 OTA(Over-the-Air) 동작을 포괄합니다. 이 테스트를 통해 디바이스가 무선 표준을 준수하고, 안정적인 연결을 유지하며, 밀집된 네트워크 환경에서 예측 가능한 동작을 하는지 확인할 수 있습니다. 적절한 테스트는 현장 고장을 방지하고, 디바이스 신뢰성을 높이며, 사용자 만족도를 향상시킵니다. 또한 규제 및 상호 운용성 요구 사항 준수를 지원하여 보증 비용을 절감하고 빠르게 확장되는 사물 인터넷 시장에서 브랜드 신뢰를 구축하는 데 기여합니다.
병렬 테스트는 여러 IoT 디바이스를 동일한 조건에서 동시에 테스트할 수 있게 하여 제조 처리량을 크게 향상시킵니다. 각 디바이스를 한 번에 하나씩 검증하는 순차적 테스트 대신, 병렬 접근 방식을 통해 제조업체는 여러 장치에 대해 동시 테스트를 실행하여 송신기 및 수신기 성능, OTA 동작, 프로토콜 준수에 대한 검증을 가속화할 수 있습니다.
이를 통해 사이클 시간을 단축하고, 생산 비용을 절감하며, 생산 라인의 확장을 가속화할 수 있습니다. 또한 병렬 테스트는 장치 간 일관성을 유지하고 효율적인 품질 관리를 지원하므로 대량 IoT 디바이스 제조에 매우 적합합니다.
스마트 가전, 웨어러블 건강 모니터, 산업용 센서, 스마트 도시 인프라와 같이 강력하고 안정적인 무선 연결에 의존하는 디바이스는 무선 테스트를 통해 상당한 이점을 얻습니다. 이러한 디바이스는 다양한 환경에서 신뢰할 수 있는 연결성, 낮은 지연 시간 및 효율적인 전력 사용을 유지해야 합니다. 무선 테스트 솔루션은 RF 성능, OTA 신뢰성, 네트워크와의 상호 운용성 및 에너지 효율성을 최적화하는 데 도움이 됩니다.
실제 조건에서 성능을 검증함으로써 개발자는 제품이 소비자 기대치를 충족하고, 긴 배터리 수명을 지원하며, 현장 고장을 방지할 수 있도록 보장할 수 있습니다. 또한 테스트는 인증 및 규정 준수 준비를 보장하여 시장 진입과 장기적인 성공을 촉진합니다.