Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어와 새로운 XA5 신호 분석기를 함께 사용하여 고급 시각화, 복조 및 분석 기능을 경험해 보세요. 지금 바로 30일 무료 체험을 시작해 보세요.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
배터리 수명 분석부터 규제 준수 검증까지
최적화되고 상호 운용 가능한 IoT 디바이스를 개발하기 위한 키사이트의 IoT 설계 솔루션을 살펴보십시오.
간소화된 무선 테스트를 통해 IoT 규정 준수 및 상호 운용성을 가속화하세요
실제 디바이스 검증을 위한 확장 가능한 WLAN 테스트 솔루션을 살펴보십시오.
에뮬레이터, RF 감쇠기 및 OTA 테스트 장비가 내장된 스택형 무반향 테스트베드를 통해 Wi-Fi 7 및 5G 기기 테스트를 자동화할 수 있습니다.
키사이트 IoT 설계 솔루션은 향상된 무선 및 배터리 수명 테스트를 통해 디바이스 인증을 가속화하여 성능, 기능 및 효율성을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 애플리케이션 요구 사항에 가장 적합한 IoT 규제 준수 테스트 솔루션을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트의 규제 준수 테스트 솔루션은 비면허 주파수 대역에서 작동하는 무선 IoT 장치의 인증을 가속화하며, 2.4GHz, 5GHz 및 새롭게 부상하는 6GHz 대역에서 ETSI 및 FCC와 같은 글로벌 표준을 지원합니다. 이를 보완하는 키사이트의 무선 공존 테스트 솔루션은 엔지니어가 간섭 위험을 조기에 식별하고 비용이 많이 드는 재작업을 줄임으로써 실제 RF 환경에서 장치 성능을 검증할 수 있도록 합니다. 이러한 규제 준수 및 공존 테스트 솔루션은 함께 제품 신뢰성을 향상하고 규제 승인을 간소화하며 시장 출시 시간을 단축하는 데 기여합니다. 통합 자동화 소프트웨어는 테스트 실행 및 보고를 간소화하고 반복성을 향상하며 테스트 주기를 단축하며, 확장 가능한 아키텍처는 병렬 테스트 및 향후 확장을 가능하게 합니다.
오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
키사이트 WLAN 테스트 솔루션은 Wi-Fi 5, 6/6E 및 7을 포함한 모든 IEEE 802.11 표준에서 Wi-Fi® 디바이스 성능을 검증하기 위한 포괄적인 툴을 제공합니다. 이 솔루션은 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 RF 교정, 처리량 분석, 프로토콜 검증 및 상호 운용성 테스트를 지원합니다. 향상된 에뮬레이션, 전체 스택 가시성 및 셀룰러 네트워크와의 통합을 통해 Wi-Fi 지원 디바이스 및 인프라의 더 빠른 개발, 강력한 성능 검증 및 출시 시간 단축을 보장할 수 있습니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
Octobox 격리 챔버 무선 OTA(Over-the-Air) 테스트 제품군은 장치를 간섭으로부터 격리하고 처리량, 로밍 및 성능 측정을 위한 안정적인 무선 주파수(RF) 환경을 생성하는 스택형 무반향 테스트베드를 포함합니다. 반복 가능한 결과를 제공하는 제어되고 간섭 없는 환경을 통해 무선 장치 성능을 검증할 수 있습니다. 각 테스트베드에는 턴테이블, 다중 경로 에뮬레이터, 간섭 발생기, 내부 안테나 및 프로그래밍 가능한 RF 감쇠기가 내장되어 있습니다. Octobox Stack은 Wi-Fi 7 및 6GHz 대역을 포함하여 802.11be까지의 Wi-Fi 표준을 지원합니다. 서비스 제공업체, 장치 제조업체 및 칩셋 공급업체는 자동화된 테스트를 통해 무선 검증을 가속화할 수 있습니다.
키사이트 IoT 설계 솔루션은 향상된 무선 및 배터리 수명 테스트를 통해 디바이스 인증을 가속화하여 성능, 기능 및 효율성을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 애플리케이션 요구 사항에 가장 적합한 IoT 규제 준수 테스트 솔루션을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트의 규제 준수 테스트 솔루션은 비면허 주파수 대역에서 작동하는 무선 IoT 장치의 인증을 가속화하며, 2.4GHz, 5GHz 및 새롭게 부상하는 6GHz 대역에서 ETSI 및 FCC와 같은 글로벌 표준을 지원합니다. 이를 보완하는 키사이트의 무선 공존 테스트 솔루션은 엔지니어가 간섭 위험을 조기에 식별하고 비용이 많이 드는 재작업을 줄임으로써 실제 RF 환경에서 장치 성능을 검증할 수 있도록 합니다. 이러한 규제 준수 및 공존 테스트 솔루션은 함께 제품 신뢰성을 향상하고 규제 승인을 간소화하며 시장 출시 시간을 단축하는 데 기여합니다. 통합 자동화 소프트웨어는 테스트 실행 및 보고를 간소화하고 반복성을 향상하며 테스트 주기를 단축하며, 확장 가능한 아키텍처는 병렬 테스트 및 향후 확장을 가능하게 합니다.
오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.
키사이트 WLAN 테스트 솔루션은 Wi-Fi 5, 6/6E 및 7을 포함한 모든 IEEE 802.11 표준에서 Wi-Fi® 디바이스 성능을 검증하기 위한 포괄적인 툴을 제공합니다. 이 솔루션은 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 RF 교정, 처리량 분석, 프로토콜 검증 및 상호 운용성 테스트를 지원합니다. 향상된 에뮬레이션, 전체 스택 가시성 및 셀룰러 네트워크와의 통합을 통해 Wi-Fi 지원 디바이스 및 인프라의 더 빠른 개발, 강력한 성능 검증 및 출시 시간 단축을 보장할 수 있습니다. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
Octobox 격리 챔버 무선 OTA(Over-the-Air) 테스트 제품군은 장치를 간섭으로부터 격리하고 처리량, 로밍 및 성능 측정을 위한 안정적인 무선 주파수(RF) 환경을 생성하는 스택형 무반향 테스트베드를 포함합니다. 반복 가능한 결과를 제공하는 제어되고 간섭 없는 환경을 통해 무선 장치 성능을 검증할 수 있습니다. 각 테스트베드에는 턴테이블, 다중 경로 에뮬레이터, 간섭 발생기, 내부 안테나 및 프로그래밍 가능한 RF 감쇠기가 내장되어 있습니다. Octobox Stack은 Wi-Fi 7 및 6GHz 대역을 포함하여 802.11be까지의 Wi-Fi 표준을 지원합니다. 서비스 제공업체, 장치 제조업체 및 칩셋 공급업체는 자동화된 테스트를 통해 무선 검증을 가속화할 수 있습니다.
규제 테스트가 병목 현상이 될 필요는 없습니다. 복잡하고 시간이 많이 소요되며 비용이 많이 드는 경우가 많지만, 제품이 시장에 출시되는 속도를 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 그렇기 때문에 스마트한 계획과 올바른 툴이 필수적입니다. 키사이트 IoT 규제 테스트 솔루션은 비면허 대역에서 작동하는 무선 디바이스의 인증 프로세스를 신속하게 처리하도록 설계되었습니다. 직관적이고 목적에 맞게 구축된 소프트웨어와 유연하고 확장 가능한 아키텍처를 통해 규제 준수 워크플로우를 간소화하고 고유한 테스트 요구 사항에 맞춰 조정할 수 있습니다. 복잡성을 줄이고 지연을 최소화하며 혁신적인 제품을 더 빠르게 시장에 출시하십시오.
키사이트의 포괄적인 WLAN 및 IoT 테스트 소프트웨어 제품군 중에서 선택하여 제품의 상용화를 체계화하고 간소화하며 가속화할 수 있습니다.
무선
자동화되고 효율적인 하드웨어 및 소프트웨어 툴을 사용하여 글로벌 표준에 대한 IoT 규제 준수를 검증하십시오.
무선
통신 표준을 준수하여 저전력 신호를 측정함으로써 최신 IoT 무선 디바이스의 전력 소비를 특성화하십시오.
무선
궤도 시뮬레이션 및 인증 지원을 통한 엄격한 종단 간 NB-IoT NTN 테스트.
무선
Wi-Fi RF 및 처리량 성능 테스트를 위해 실제 네트워크를 에뮬레이션하십시오.
무선
다양한 신호 환경에서 장치 동작을 특성화하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
적합한 WLAN 및 IoT 테스트 솔루션 선택은 디바이스 유형, 무선 기술, 개발 단계 및 검증 목표에 따라 달라집니다. IoT 설계 팀은 성능, 기능, 효율성 및 상호 운용성을 최적화하기 위해 향상된 무선 및 배터리 수명 테스트가 필요할 수 있으며, 규정 준수 중심 팀은 비면허 대역에서 작동하는 무선 디바이스에 대한 규제 테스트를 지원하는 도구가 필요합니다.
Wi-Fi 지원 디바이스 및 인프라의 경우, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6E 및 Wi-Fi 7을 포함한 IEEE 802.11 표준 전반의 성능을 검증하는 테스트 솔루션을 찾아야 합니다. RF 교정, 처리량 분석, 프로토콜 검증, 상호 운용성 테스트, 향상된 에뮬레이션, 풀 스택 가시성 및 셀룰러 네트워크 통합은 엔지니어가 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 WLAN 및 IoT 디바이스 성능을 검증하는 데 도움이 됩니다.
WLAN 및 IoT 디바이스에는 RF, 프로토콜, 상호 운용성, 성능, 배터리 수명, 전력 소비 및 규제 준수 테스트가 필요할 수 있습니다. IoT 디바이스의 경우, 설계 검증에는 향상된 무선 테스트, 배터리 수명 분석, 전력 소비 특성화, 저전력 신호 측정, 전압 및 전류 측정 중 배터리 상태 또는 배터리 조건 에뮬레이션이 포함될 수 있습니다.
WLAN 디바이스의 경우, 일반적인 테스트 요구 사항에는 RF 교정, 처리량 분석, 프로토콜 검증, 상호 운용성 테스트, Wi-Fi 7 디바이스에 대한 신호, RF 및 처리량 테스트를 포함한 Wi-Fi 신호 검증이 포함됩니다. 비면허 주파수 대역에서 작동하는 디바이스의 경우, 규정 준수 테스트에는 송신기 전력, 스퓨리어스 방출, 수신기 감도 및 프로토콜 동작 확인도 포함될 수 있습니다.
주요 WLAN 지표에는 RF 성능, 처리량, 프로토콜 동작, 상호 운용성, 그리고 Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6E 및 Wi-Fi 7을 포함한 필수 IEEE 802.11 세대 전반의 성능이 포함됩니다. Wi-Fi 7 및 기타 고급 WLAN 디바이스의 경우, 실제 네트워크 에뮬레이션은 상용화 전에 신호, RF 및 처리량 성능을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
IoT 디바이스의 경우, 중요한 지표에는 전력 소비, 배터리 수명, 저전력 신호 동작, 전압, 전류 및 관련 작동 상태에서의 무선 성능이 포함됩니다. 이러한 측정은 엔지니어가 배터리 구동 디바이스의 성능, 기능 및 효율성을 최적화하고 인증 및 상용화 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다.
WLAN 및 IoT 디바이스는 제어된 환경에서 네트워크, RF, 프로토콜 및 작동 상태 동작을 재현하는 에뮬레이션 및 측정 도구를 사용하여 실제 조건에서 테스트됩니다. WLAN 테스트 솔루션은 향상된 에뮬레이션 및 풀 스택 가시성을 사용하여 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 Wi-Fi 성능, 상호 운용성 및 디바이스 동작을 검증할 수 있습니다.
Wi-Fi 7의 경우, 실제 네트워크 에뮬레이션을 사용하여 신호, RF 및 처리량 성능을 테스트할 수 있습니다. 저전력 IoT 디바이스의 경우, 엔지니어는 전압 및 전류를 측정하면서 배터리 상태 및 조건을 에뮬레이션하여 실제 전력 상태 전반의 디바이스 동작을 이해하고 배터리 수명을 최적화하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
WLAN 및 IoT 디바이스는 대상 시장, 디바이스 유형 및 작동 대역에 적용되는 무선 표준 및 규제 요구 사항을 충족해야 합니다. Wi-Fi 디바이스는 Wi-Fi 5, Wi-Fi 6/6E 및 Wi-Fi 7을 포함한 IEEE 802.11 표준 전반에 걸쳐 검증이 필요할 수 있으며, 2.4GHz, 5GHz 및 6GHz와 같은 비면허 주파수 대역에서 작동하는 무선 IoT 디바이스는 해당 지역 규정 준수 요구 사항을 충족해야 합니다.
관련 규제 사례로는 유럽 연합의 ETSI 표준과 미국의 FCC 요구 사항이 있으며, 5GHz 디바이스의 경우 많은 지역에서 동적 주파수 선택(Dynamic Frequency Selection) 테스트가 필요합니다. 제품 개발 초기 단계에서 이러한 요구 사항을 이해하면 재설계 위험, 인증 지연 및 시장 진입 문제를 줄이는 데 도움이 됩니다.
자동화는 설계 검증, 규정 준수 및 Wi-Fi 성능 테스트에 필요한 측정을 지원하면서 제품 상용화를 구성, 간소화 및 가속화할 수 있는 테스트 소프트웨어로 시작됩니다. 규제 워크플로우의 경우, 목적에 맞게 구축된 소프트웨어와 확장 가능한 아키텍처는 규정 준수 테스트를 간소화하고, 다양한 테스트 요구 사항에 적응하며, 인증 지연을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
자동화된 WLAN 및 IoT 테스트는 반복 가능한 테스트 실행, 보고, 사전 규정 준수 확인, RF 및 처리량 검증, 전력 소비 테스트 및 배터리 수명 분석을 지원할 수 있습니다. 확장 가능한 테스트 설정은 팀이 일관된 측정 결과를 유지하면서 개발 및 검증에서 상용화로 나아가는 데 도움이 됩니다.