Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
네트워크 에뮬레이션, RF 및 기능 테스트를 위한 포괄적인 소프트웨어로 5G NR 칩셋과 디바이스를 특성화합니다.
네트워크 에뮬레이션, RF 및 기능 테스트를 위한 포괄적인 소프트웨어로 5G NR 칩셋과 디바이스를 특성화합니다.
C8700200A 테스트 애플리케이션 소프트웨어는 초기 프로토타입 테스트부터 통합과 검증, 수락까지 전체 칩셋 및 디바이스 개발 워크플로에 걸쳐 실시간 테스트를 제공합니다. 강력한 GUI는 구성과 파라미터화에서 높은 수준의 자율성을 제공하므로, 5G NR 스케줄링에 대한 완벽한 액세스를 통해 많은 이용 사례를 테스트할 수 있습니다.
Verify the RF performance and functional KPIs of wireless chipsets and devices using real-time network emulation and end-to-end IP data throughput analysis. Develop test automation using SCPI or the C8702000A RF automation toolset and C870300A functional KPI toolset (with built-in test scenarios for RF and functional tests).
다음과 같은 고성능 역량으로 미래에 대비하십시오.
3GPP 4G LTE, 5G NR 및 C-V2X 표준에 기반한 셀룰러 디바이스의 RF 송신기 및 수신기 성능 테스트를 위해 UXM 5G를 자동화할 수 있는 직관적인 소프트웨어.
3GPP 4G LTE, 5G NR 및 C-V2X 표준에 기반한 셀룰러 디바이스의 RF 송신기 및 수신기 성능 테스트를 위해 UXM 5G를 자동화할 수 있는 직관적인 소프트웨어.
최고의 RF 자동화 테스트 소프트웨어는 3GPP TS 36.521 및 TS 38.521 사양에 따라 LTE 및 5G NR 디바이스에 대한 미리 정의된 송신기 및 수신기 측정 테스트 사례를 사용하여 테스트 캠페인을 생성할 수 있는 환경을 제공합니다. C-V2X에 대한 테스트 사례는 3GPP 및 Omniair 사양에도 사용할 수 있습니다.
테스트 소프트웨어를 사용하여 완전 자동화된 RF 테스트 시나리오를 생성하고 수행하여 디바이스 전체의 RF 기능 테스트, 수리 및 실행 불가 감지, RF 설계 회귀, 유효성 확인, 심지어 사전 적합성 테스트도 수행합니다.
RF 테스트용으로 특수 설계된 소프트웨어로 5G NR 디바이스의 RF 검증 간소화.
RF 테스트용으로 특수 설계된 소프트웨어로 5G NR 디바이스의 RF 검증 간소화.
키사이트의 C8714000A RF 애플리케이션 소프트웨어는 기능적인 시그널링으로 프로토콜 전문 지식의 필요성을 줄여줍니다. 내장된 3GPP 테스트, SAR 테스트 및 최대 스루풋 테스트 중에서 선택하여 파라미터를 자동으로 구성할 수 있습니다. 효율적인 유용성으로 테스트 개발과 실행이 쉽고 빨라집니다.
라이브 연결 중 RF 테스트에 필요한 파라미터를 수정할 수 있습니다. 사용자 개입 없이 백그라운드에서 변경이 가능합니다. 블라인드 핸드오버를 사용하여 여러 파라미터를 동시에 수정할 수 있습니다.
내장된 테스트를 활용하여 테스트 개발 시간을 단축할 수 있습니다. RF 애플리케이션 소프트웨어가 3GPP에 따라 선택된 테스트에 대한 파라미터를 자동으로 구성하고 측정을 시작합니다. LTE, 5G NR NSA, SA, 2UL CA, UL MIMO, Tx 다양성, SAR 및 최대 스루풋 테스트 중에서 선택합니다.
반송파 집계 조건에서 디바이스 RF 성능을 검증할 수 있습니다. 최대 4개의 5G NR 셀과 최대 6개의 LTE 셀 구성이 가능합니다. 그런 다음 각 셀에 대해 여러 측정 결과를 분석합니다.
RF 애플리케이션 소프트웨어는 임베디드 측정 엔진과 함께 키사이트의 UXM 5G 무선 테스트 플랫폼을 사용하여 빠른 속도로 RF 측정을 병렬로 수행할 수 있도록 최적화되었습니다.
특수 개발된 테스트 솔루션으로 실험실 환경에서 5G 디바이스의 성능을 평가 및 최적화하십시오.
특수 개발된 테스트 솔루션으로 실험실 환경에서 5G 디바이스의 성능을 평가 및 최적화하십시오.
고급 성능 테스트 소프트웨어는 특정 고객 요구 사항을 충족할 수 있도록 사전 정의된 테스트 사례와 맞춤형 테스트 스크립트를 제공하여 표준 요구 사항을 넘어선 고급 성능 테스트를 제공합니다.
프로토콜 적합성 테스트 소프트웨어는 테스트 프로젝트 생성 및 테스트 실행부터 결과 분석에 이르기까지 실험실의 전체 테스트 주기를 지원합니다.
프로토콜 적합성 테스트 소프트웨어는 테스트 프로젝트 생성 및 테스트 실행부터 결과 분석에 이르기까지 실험실의 전체 테스트 주기를 지원합니다.
5G RF, 복조(Demod) 및 RRM 사전 적합성 테스트 케이스를 테스트할 수 있는 포괄적인 범위와 유연성.
5G RF, 복조(Demod) 및 RRM 사전 적합성 테스트 케이스를 테스트할 수 있는 포괄적인 범위와 유연성.
적합성 테스트에 사용되는 5G 및 C-V2X용 3GPP 정의 RF, 복조(Demod) 및 RRM 테스트 케이스에 대한 포괄적인 범위.
적합성 테스트에 사용되는 5G 및 C-V2X용 3GPP 정의 RF, 복조(Demod) 및 RRM 테스트 케이스에 대한 포괄적인 범위.
C8705002A
적합성 테스트에 사용되는 5G 및 C-V2X용 3GPP 정의 RF, 복조(Demod) 및 RRM 테스트 케이스에 대한 포괄적인 범위.
RF/RRM 적합성 테스트 소프트웨어는 5G NR 및 C-V2X RF, 복조 및 RRM 적합성 테스트 케이스에 대한 최신 및 포괄적인 액세스를 제공합니다. S8705A는 GCF 및 PTCRB에서 디바이스 인증을 위한 승인된 테스트 플랫폼으로, TDD 및 FDD를 모두 지원하며 sub-6GHz(FR1) 및 mmWave(FR2) 주파수 대역의 모든 관련 대역을 지원합니다.
FR1 및 FR2 주파수 모두에서 TDD 및 FDD, 그리고 모든 관련 대역에 대한 5G NR 셀룰러 RF 규제 테스트 케이스에 대한 최신 및 포괄적인 액세스.
FR1 및 FR2 주파수 모두에서 TDD 및 FDD, 그리고 모든 관련 대역에 대한 5G NR 셀룰러 RF 규제 테스트 케이스에 대한 최신 및 포괄적인 액세스.
전 세계 주요 5G 이동통신 사업자의 5G 프로토콜, 애플리케이션 및 성능 테스트 계획을 포괄적으로 지원합니다.
전 세계 주요 5G 이동통신 사업자의 5G 프로토콜, 애플리케이션 및 성능 테스트 계획을 포괄적으로 지원합니다.
전 세계 주요 이동통신 사업자의 5G RF 및 RRM 테스트 계획을 TDD 및 FDD 모두에서, 그리고 sub-6GHz(FR1) 및 mmWave(FR2) 주파수 모두의 모든 관련 대역에서 포괄적으로 지원합니다.
전 세계 주요 이동통신 사업자의 5G RF 및 RRM 테스트 계획을 TDD 및 FDD 모두에서, 그리고 sub-6GHz(FR1) 및 mmWave(FR2) 주파수 모두의 모든 관련 대역에서 포괄적으로 지원합니다.
실험실에서 5G 디바이스의 실제 성능을 검증합니다.
실험실에서 5G 디바이스의 실제 성능을 검증합니다.
가상 드라이브 테스트 소프트웨어는 비단독형(NSA) 또는 단독형(SA) 네트워크에 배포된 5G 신규 무선(NR) 디바이스의 성능을 다양한 이동성 시나리오에서 효율적으로 분석할 수 있도록 합니다.
4G LTE, 5G NR(NSA 및 SA), NB-IoT, NB-NTN 및 WLAN 기반 셀룰러 디바이스의 기능적 핵심 성과 지표(KPI) 테스트를 위해 UXM 5G 자동화를 지원하는 듀얼 SIM 기능을 갖춘 직관적인 소프트웨어.
4G LTE, 5G NR(NSA 및 SA), NB-IoT, NB-NTN 및 WLAN 기반 셀룰러 디바이스의 기능적 핵심 성과 지표(KPI) 테스트를 위해 UXM 5G 자동화를 지원하는 듀얼 SIM 기능을 갖춘 직관적인 소프트웨어.
FKPI 자동화 테스트 소프트웨어는 4G LTE 및 5G NR 셀룰러 디바이스의 기능 성능 테스트를 위한 자동화된 벤치탑 솔루션을 제공합니다. 이 소프트웨어는 UXM 5G 네트워크 에뮬레이터를 제어하는 5G 테스트 애플리케이션(TA) 프레임워크를 활용하며, 성능 지표에 대한 사용자 경험 테스트를 가능하게 합니다.