Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
WirelessPro는 탁월한 용이성과 정확성으로 5G 네트워크, 5G Advanced 기술 및 미래 6G 무선 채널의 다양한 측면을 모델링, 시뮬레이션 및 분석할 수 있도록 지원합니다.
키사이트의 VSA 소프트웨어로 신호 분석 테스트를 가속화하십시오. 75개 이상의 신호 표준을 정밀하게 시각화, 복조 및 문제 해결할 수 있습니다.
Keysight Learn은 솔루션, 블로그, 이벤트 등을 포함하여 관심 주제에 대한 몰입형 콘텐츠를 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트는 모듈형 디지털 통신 분석기인 DCA-X 시리)와 고정형 구성 샘플링 오실로스코프인 DCA-M 시리즈 및 클록 복구 장치를 제공합니다.
고정밀 주기 파형 분석을 위한 DCA-X 모듈형 샘플링 오실로스코프를 살펴보세요.
제조 검증에 필요한 소형 신호 분석을 가능하게 하는 DCA-M 고정 구성 모델을 살펴보세요
고속 디지털 분석을 위한 신뢰할 수 있는 동기화를 지원하는 DCA-M 클록 복구 장치를 살펴보십시오.
키사이트 DCA-X 시리즈 모듈형 샘플링 오실로스코프는 아이 다이어그램 분석을 위한 정밀하고 고대역폭의 광학 및 전기 측정을 위한 유연한 플랫폼을 제공합니다. DCA-X 샘플링 오실로스코프는 자동화된 테스트 소프트웨어와 호환되어 IEEE 802.3 이더넷 및 OIF-CEI와 같은 표준을 준수하도록 보장합니다. 키사이트 DCA-X 모듈을 사용하면 현재의 검증 요구 사항에 맞춰 샘플링 오실로스코프를 구축하고, 향후 필요 시 모듈을 업그레이드할 수 있습니다. 광학, 전기 및 TDR(Time Domain Reflectometry)/TDT(Time Domain Transmission) 측정 및 분석을 아우르는 다양한 플러그인 모듈을 포함하여 필요한 모듈로 메인프레임을 구성하고, 다양한 대역폭, 필터링 및 채널 옵션을 선택할 수 있습니다.
33 GHz에서 120 GHz에 이르는 광대역 및 전기 대역폭으로 고속 디지털 통신 신호를 캡처하고 분석합니다.
완전한 모듈형 벤치탑 플랫폼을 통해 필요에 맞게 오실로스코프를 맞춤 설정하고 새로운 표준 및 기술이 등장함에 따라 쉽게 업그레이드하여 투자를 미래에 대비할 수 있습니다.
수십 년간 축적된 키사이트의 전문 지식은 복잡한 표준을 테스트 계획으로 전환하여 장치가 표준 및 상호 운용성 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.
케이블, 광섬유, 트레이스 및 부품을 특성화하여 신호 무결성에 영향을 미치는 결함, 임피던스 불일치 및 불규칙성을 식별하고 위치를 파악합니다.
키사이트 SX2 클래스 고정 구성 샘플링 오실로스코프에는 DCA-M 시리즈가 포함됩니다. 고정 구성 샘플링 오실로스코프는 콤팩트한 폼 팩터로 비용 최적화된 광학 및 전기 측정을 제공하며, 제조 테스트에 이상적으로 적합합니다. 이 오실로스코프는 최대 60GHz 광학 및 50GHz 전기 대역폭으로 모듈형 샘플링 오실로스코프와 동일한 정밀 측정을 제공합니다. 고정 구성 샘플링 오실로스코프는 자동화 소프트웨어와 함께 사용될 때 완벽한 제조 테스트 솔루션을 형성하여 테스트 처리량을 최적화하고 디바이스 상호 운용성 및 신뢰성을 보장합니다. 키사이트 고정 구성 샘플링 오실로스코프는 간소화된 테스트 설정을 통해 광 트랜시버 테스트를 효율적으로 확장하여 최대 효율을 달성하도록 돕습니다.
키사이트 SX1 클래스 클록 복구 장치에는 DCA-M 전기 및 광 클록 데이터 복구(CDR) 시리즈가 포함됩니다. 클록 복구 장치는 데이터 신호에서 타이밍을 추출하여 고속 광학 및 전기 측정의 정확도를 향상시킵니다. 디바이스의 고속 신호 무결성 분석 품질을 향상시키고 지터를 줄이려면 정밀한 클록 신호가 필요합니다. IEEE 802.3 이더넷 및 OIF-CEI 표준은 정확한 측정을 보장하기 위해 규격 준수 테스트 중에 외부 클록 복구를 요구합니다. 이러한 종류의 디지털 통신 장치에 대한 규격 준수 테스트를 수행할 계획이라면 이 클록 복구 장치를 선택하십시오.
키사이트 DCA-X 시리즈 모듈형 샘플링 오실로스코프는 아이 다이어그램 분석을 위한 정밀하고 고대역폭의 광학 및 전기 측정을 위한 유연한 플랫폼을 제공합니다. DCA-X 샘플링 오실로스코프는 자동화된 테스트 소프트웨어와 호환되어 IEEE 802.3 이더넷 및 OIF-CEI와 같은 표준을 준수하도록 보장합니다. 키사이트 DCA-X 모듈을 사용하면 현재의 검증 요구 사항에 맞춰 샘플링 오실로스코프를 구축하고, 향후 필요 시 모듈을 업그레이드할 수 있습니다. 광학, 전기 및 TDR(Time Domain Reflectometry)/TDT(Time Domain Transmission) 측정 및 분석을 아우르는 다양한 플러그인 모듈을 포함하여 필요한 모듈로 메인프레임을 구성하고, 다양한 대역폭, 필터링 및 채널 옵션을 선택할 수 있습니다.
33 GHz에서 120 GHz에 이르는 광대역 및 전기 대역폭으로 고속 디지털 통신 신호를 캡처하고 분석합니다.
완전한 모듈형 벤치탑 플랫폼을 통해 필요에 맞게 오실로스코프를 맞춤 설정하고 새로운 표준 및 기술이 등장함에 따라 쉽게 업그레이드하여 투자를 미래에 대비할 수 있습니다.
수십 년간 축적된 키사이트의 전문 지식은 복잡한 표준을 테스트 계획으로 전환하여 장치가 표준 및 상호 운용성 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.
케이블, 광섬유, 트레이스 및 부품을 특성화하여 신호 무결성에 영향을 미치는 결함, 임피던스 불일치 및 불규칙성을 식별하고 위치를 파악합니다.
키사이트 SX2 클래스 고정 구성 샘플링 오실로스코프에는 DCA-M 시리즈가 포함됩니다. 고정 구성 샘플링 오실로스코프는 콤팩트한 폼 팩터로 비용 최적화된 광학 및 전기 측정을 제공하며, 제조 테스트에 이상적으로 적합합니다. 이 오실로스코프는 최대 60GHz 광학 및 50GHz 전기 대역폭으로 모듈형 샘플링 오실로스코프와 동일한 정밀 측정을 제공합니다. 고정 구성 샘플링 오실로스코프는 자동화 소프트웨어와 함께 사용될 때 완벽한 제조 테스트 솔루션을 형성하여 테스트 처리량을 최적화하고 디바이스 상호 운용성 및 신뢰성을 보장합니다. 키사이트 고정 구성 샘플링 오실로스코프는 간소화된 테스트 설정을 통해 광 트랜시버 테스트를 효율적으로 확장하여 최대 효율을 달성하도록 돕습니다.
키사이트 SX1 클래스 클록 복구 장치에는 DCA-M 전기 및 광 클록 데이터 복구(CDR) 시리즈가 포함됩니다. 클록 복구 장치는 데이터 신호에서 타이밍을 추출하여 고속 광학 및 전기 측정의 정확도를 향상시킵니다. 디바이스의 고속 신호 무결성 분석 품질을 향상시키고 지터를 줄이려면 정밀한 클록 신호가 필요합니다. IEEE 802.3 이더넷 및 OIF-CEI 표준은 정확한 측정을 보장하기 위해 규격 준수 테스트 중에 외부 클록 복구를 요구합니다. 이러한 종류의 디지털 통신 장치에 대한 규격 준수 테스트를 수행할 계획이라면 이 클록 복구 장치를 선택하십시오.
유선 통신
샘플링 오실로스코프를 사용하여 1.6T 광 송신기의 IEEE 및 OIF-CEI 표준 적합성을 테스트합니다.
유선 통신
BERT, 샘플링 오실로스코프, 광학 및 광 계측기를 사용하여 1.6T 광 수신기의 적합성을 테스트합니다.
유선 통신
효율적인 송신기 분산 및 아이 클로저 4차(TDECQ) 측정을 위해 샘플링 오실로스코프를 사용하여 1.6T 광 트랜시버를 생산 규모로 테스트합니다.
유선 통신
800G 광 트랜시버에 대한 TDECQ 측정을 분석하고 제조 테스트를 자동화합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
샘플링 오실로스코프(또는 등가 시간 오실로스코프)는 주기적인 고속 신호를 분석하는 데 특화된 장비입니다. 일련의 주기적인 신호 샘플로부터 파형을 재구성하는 방식으로 작동하기 때문에 실시간 오실로스코프보다 낮은 샘플링 속도, 낮은 자체 지터, 높은 신호 무결성을 유지하면서 고대역폭 및 고해상도 측정이 가능합니다.
이는 실시간으로 신호를 캡처하고 분석하는 실시간 오실로스코프와 대조적입니다. 실시간 오실로스코프는 비반복적인 이벤트와 글리치를 발생 즉시 표시하고 캡처할 수 있습니다. 하지만 실시간 오실로스코프는 고속 ADC와 더 많은 메모리가 필요하므로 가격이 더 높습니다.
결과적으로 엔지니어들은 주로 물리 계층 디지털 통신 신호 분석에 샘플링 오실로스코프를 사용하고, 디버깅 및 오류 감지 또는 디지털 프로토콜 디코딩에는 실시간 오실로스코프를 사용합니다. 샘플링 오실로스코프는 실시간 오실로스코프에 비해 더 높은 품질의 측정값을 제공하지만 활용도는 떨어집니다.
샘플링 오실로스코프는 데이터 수집 방식의 특성상 고속의 반복 신호를 정밀하고 높은 신호 무결성으로 측정하는 데 주로 사용됩니다. 엔지니어들은 일반적으로 광학 및 전기 통신 신호를 테스트하는 데 샘플링 오실로스코프를 활용합니다. 샘플링 오실로스코프는 광 트랜시버, 광 집적 회로 및 기타 데이터 센터 상호 연결 기술의 연구 개발, 검증 및 제조 테스트 환경에서 핵심적인 역할을 합니다.
샘플링 오실로스코프는 고주파 및 변조(PAM) 신호 측정 및 분석에 탁월합니다. 엔지니어들은 장치 개발 및 10G에서 3.2T 속도에 이르는 물리 계층 이더넷 표준 준수 테스트 시 샘플링 오실로스코프를 자주 사용합니다. 샘플링 오실로스코프는 아이 다이어그램 분석, 지터 테스트, 마스크 준수 검증, 송신기 분산 아이 클로저 4진(TDECQ) 측정 등 광 및 전기 통신 시스템에서 필수적인 측정에 매우 유용합니다.
샘플링 오실로스코프를 선택할 때 폼 팩터, 채널 수, 대역폭 및 샘플링 속도와 같은 여러 속성을 고려해야 합니다. 오실로스코프를 선택할 때 스스로에게 물어봐야 할 가장 중요한 질문은 다음과 같습니다.
내 어플리케이션에 필요한 폼 팩터는 무엇인가요?
샘플링 오실로스코프는 다양한 용도와 사용 사례에 맞춰 여러 가지 폼 팩터로 제공됩니다. 예를 들어, 모듈형 벤치탑 샘플링 오실로스코프는 교체 가능한 모듈 덕분에 높은 활용성과 정밀도를 제공하여 연구 개발이나 엔지니어의 테스트 연구실에서 검증에 가장 적합합니다. 개발자는 연구 개발 환경에서 고정 구성 오실로스코프를 사용할 수도 있지만, 규모와 속도가 중요한 생산 또는 제조 테스트 환경에서 더 많이 사용됩니다. 컴팩트한 폼 팩터, 화면이 없는 점, 그리고 테스트 최적화 솔루션을 위한 맞춤형 구성이 가능한 점 때문에 자동화된 생산 테스트 애플리케이션에 더욱 유용합니다.
오실로스코프의 데이터 속도와 입력 채널 유형은 무엇입니까?
엔지니어들은 주로 광통신 및 전기통신 분석을 위해 샘플링 오실로스코프를 사용하므로, 많은 사용자들은 전기적 또는 광 대역폭보다 지원되는 데이터 속도에 더 관심을 가집니다. 데이터 속도는 사용자에게 어떤 디지털 표준을 지원할 수 있는지 알려줍니다(예: 112Gbaud PAM4 데이터를 측정할 수 있는 오실로스코프는 224Gb/s 광 이더넷을 테스트할 수 있음). 샘플링 오실로스코프는 광학 및 전기 채널 수 등 다양한 테스트 요구 사항을 충족하기 위해 여러 모델로 제공됩니다. 광학 채널의 경우 엔지니어는 해당 오실로스코프가 다중모드 광학 또는 단일모드 광학을 지원하는지 확인해야 합니다.
오실로스코프의 고유 지터 및 노이즈 성능은 어떻습니까?
오실로스코프의 지터와 노이즈는 측정 품질에 큰 영향을 미치는 요소입니다. 오실로스코프는 자체적인 문제를 발생시키지 않고 신호에서 이러한 요소를 최대한 투명하게 측정하는 역할을 합니다. 고속 통신 신호를 측정하려면 지터가 낮고 신호 대 잡음비(SNR)가 높으며 신호 무결성이 우수한 오실로스코프가 가장 적합합니다.