키사이트 광 감쇠기는 정확하고 반복 가능한 광 부품 테스트를 위해 광 신호 전력을 정밀하게 제어합니다. 감쇠기는 테스트 중에 신호 손실을 에뮬레이션하고, 전력 레벨의 균형을 맞추며, 민감한 장치를 보호합니다. 키사이트 감쇠기는 낮은 삽입 손실, 낮은 편광 의존 손실(PDL) 및 넓은 감쇠 범위에 걸쳐 높은 분해능을 제공합니다. 이러한 기능은 단일 모드 및 다중 모드 애플리케이션 모두에서 정확하고 안정적인 신호 제어를 보장합니다. 최대 감쇠 및 채널 수를 기반으로 실제 광 링크 조건을 시뮬레이션하거나, 전력 레벨을 교정하거나, 광 테스트 설정에서 신호 컨디셔닝을 자동화하는 데 필요한 광 감쇠기를 선택하십시오. 당사의 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 특정 애플리케이션에 맞게 구성하십시오.
최대 60dB의 넓은 범위에서 정밀한 제어를 제공하여 다양한 광 전력 레벨 및 테스트 시나리오에 대한 정확한 신호 손실 에뮬레이션을 가능하게 합니다.
빠른 감쇠 조정은 신호 레벨이 빠르게 변하는 자동화된 애플리케이션의 테스트 처리량과 응답성을 향상시킵니다.
수천 번의 주기 동안 높은 반복성을 가진 감쇠 설정을 제공하여 안정적이고 자동화된 테스트 설정과 제조 환경에서 장기적인 사용을 지원합니다.
편광 의존 손실을 최소화하여 다양한 신호 편광에 걸쳐 일관되고 정확한 감쇠를 보장하며, 민감한 광학 부품의 정밀 테스트에 이상적입니다.
Maximum attenuation
35 dB ~ 60 dB
Number of channels
1 ~ 4
Insertion loss
< 1.7 dB ~ <2.2 dB
Power range
+20 dB to -50 dB, +20 dB to -35 dB
Fiber mode
Single-mode, Multimode
N7752C
단일 모드 광섬유를 위한 N7752C 2채널 가변 광 감쇠기를 사용하면 고효율 광 트랜시버 및 네트워크 통합 테스트가 가능합니다. 이 감쇠기에는 두 개의 독립적인 광 전력계가 추가로 장착되어 있으며, 전기 제어식 가변 광 감쇠기(VOA) 모듈을 기반으로 합니다.
전력 설정 및 제어 모드
모든 N77-C 가변 광 감쇠기에서 제공되는 전력 설정 모드에서 감쇠기 출력의 전력 레벨을 설정합니다. N7752C는 모니터 탭 뒤의 포토다이오드에서 수신한 피드백 신호를 사용하여 광 출력에서 원하는 전력 레벨을 제어합니다.또한 전력 제어가 활성화되면 장비는 입력 시 전력 변동을 자동으로 교정하여 설정한 출력 전력 레벨을 일반 반복도 ±0.02dB로 유지합니다.
N7752C의 추가 전력계를 사용하여 외부 광섬유에서 절대 전력 레벨을 측정하고, 감쇠기의 출력 모니터에서 오프셋을 교정하고, 연결부와 스위치 및 커플러와 같은 외부 삽입 손실을 보정할 수 있습니다. 아날로그 전압 출력을 지원하므로, 광 전력 레벨에 비례해서 선형으로 또는 대수 방식으로 자동 정렬 애플리케이션에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다. 새로운 대수 모드는 프로브 정렬 도중과 같이 다양한 동적 범위에서 신호 수준을 추적하는 데 매우 유용합니다.
감쇠 설정 모드
감쇠 모드에서 감쇠의 교정된 값(dB)은 전력 모니터를 사용하지 않고 직접 설정됩니다. 이 지원은 전력 모니터가 없는 감쇠기용으로 개발된 기존 소프트웨어와 함께 사용하거나 변조 또는 다른 파장의 신호, 역방향으로 인해 전력 모니터 값이 손상된 경우에 사용합니다.
전력 변동에 대한 고급 제어
특히, 빠른 전력 변동에 민감한 디바이스를 테스트하는 경우, 변동률이 장비에 설정되고 감쇠 모드에 적용됩니다. N7752C는 0.1~1000 dB/s로 설정할 수 있습니다. N77-C 감쇠기는 각 단계의 드웰 시간을 포함하여 감쇠 단계의 램프를 프로그래밍하는 기능이 있는데, 이는 자동으로 단계별로 조정하거나 외부 트리거와 동기화할 수 있습니다. 트리거 출력도 제공됩니다. 이 새로운 기능은 각 단계에서 개별 프로그램 명령을 보내는 대신 사용할 수 있으며 다른 장치와의 효율적인 동기화에 도움이 됩니다. 전력 제어 모드에서, 감쇠 스위프 도중, 그리고 셔터 모드 활성화 시 1000 dB/s 변동률이 적용됩니다.
외부 손실에 대한 교정 오프셋
종합적인 오프셋 기능을 사용하여 다양한 테스트 설정에서 광 경로를 교정할 수 있습니다. 감쇠 계수에 대한 오프셋이 있고 출력 전력 레벨에 대한 독립적인 오프셋이 있어, 패치 코드와 커넥터 및 스위치로 인한 손실이 교정됩니다. 또한, 파장과 오프셋 값 쌍을 표로 저장하여 설정의 광 경로에서 파장에 따른 영향을 보정할 수 있습니다. 그러면 테스트 대상 디바이스의 입력 인터페이스에서 바로 광 전력 레벨을 정밀하게 설정할 수 있습니다.
N7752C의 추가 광 전력계 채널을 사용하면 교정이 훨씬 더 쉽고 편리해집니다. 모든 전력 관련 오프셋은 기준 전력계의 값을 읽는 펌웨어 함수에 의해 결정될 수 있습니다. 기준 전력계가 판독한 전력 값과 감쇠기의 실제 값 간 차이는 오프셋으로 자동 저장됩니다.
새로운 사용자 감쇠 모드 교정
선택된 소스 파장의 감쇠 설정 모드를 교정하기 위해 새로운 자체 교정을 구현했습니다. 선택한 파장과 0dBm 이상의 전력에서 설정을 안정적으로 유지하면서 실행되는 교정 프로세스는 약 2분간 수행됩니다. 다른 파장의 감쇠기를 사용하기 위해 사용자 교정이 비활성화되거나 새로운 파장에서 교정이 실행될 수 있습니다. 교정 데이터는 사전 설정 또는 재부팅 후 다시 활성화하거나 교정을 활성화하여 구성을 저장할 수 있습니다.
N7764C
단일 모드 광섬유를 위한 N7764C 4채널 가변 광 감쇠기를 사용하면 고효율 광 트랜시버 및 네트워크 통합 테스트가 가능합니다. 전기 제어식 가변 광 감쇠기(VOA) 모듈을 기반으로 합니다.
전력 설정 및 제어 모드
Sets the power level of the attenuator output in the power setting mode provided by all N77-C variable optical attenuators. The N7764C controls the desired power level in the optical output using the feedback signal received from the photodiode behind the monitor tap.
또한 전력 제어가 활성화되면 장비는 입력 시 전력 변동을 자동으로 교정하여 설정한 출력 전력 레벨을 일반 반복도 ±0.02dB로 유지합니다.
N7768C
N7768C는 다중 모드 광섬유 애플리케이션을 위한 4채널 전력 모니터링 광 감쇠기입니다. 벌크 광학 필터와 콜리메이트 빔 경로는 모든 입력 모드의 동종 감쇠를 보장하기 위해 설계되었습니다. 또한 IEC 61280-4-1의 포위된 흐름 조건을 준수하는 신호의 빔 프로파일을 유지합니다. 속도, 소형, 광학 품질이 제조 테스트에 최적화되어 있습니다.
Optical attenuator equipment is used to flexibly control optical signal power levels in test setups. Basically, it determines optical receiver sensitivity by measuring BER against input signal power. The N7768C provides 4 attenuator channels for 50 µm/OM3 multimode fiber optic setups.
믿을 수 있는 다중 모드 트랜시버 테스트를 위해, 전력 레벨을 설정하는 데 사용된 장비가 이 모드 분포를 변경하면 안 됩니다. N7768C 다중 모드 감쇠기의 벌크 광학 필터와 콜리메이트 빔 경로는 모든 입력 모드의 동종 감쇠를 보장하기 위해 설계되었습니다. 또한 IEC 61280-4-1의 포위된 흐름 조건을 준수하는 신호의 빔 프로파일을 유지합니다.
출력 전력을 모니터링합니다. 특히, 입력 전력에 관계없이 정확하고 안정적인 전력 설정이 가능하도록 이러한 모니터링이 필요합니다. 편리한 오프셋 매개변수를 사용하여 설정 경로 내에서 다른 광 구성 요소 이후의 신호에 해당하는 전력을 설정합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
광 감쇠기는 제어되고 반복 가능한 방식으로 광 신호의 전력을 줄이는 데 사용되는 장치입니다. 테스트 설정에서 광 감쇠기는 신호 손실을 에뮬레이션하고, 채널 또는 경로 간 전력 레벨의 균형을 맞추며, 민감한 수신기 또는 구성 요소를 보호하는 데 필수적입니다. 실제 링크 조건을 모방함으로써 광 감쇠기는 구성 요소가 실제 배포에서 안정적으로 작동하도록 보장합니다.
다음과 같은 경우 광 감쇠기를 사용해야 합니다.
감쇠기는 수동 및 능동 광학 부품 모두에 대해 R&D 연구소, 시스템 검증 및 생산 환경에서 널리 사용됩니다.
테스트 설정을 위한 광 감쇠기를 선택할 때 애플리케이션 요구 사항을 충족하는지 확인하려면 다음 주요 사양을 고려하십시오.
추가적인 주요 사양에는 민감한 테스트를 위한 편광 의존 손실(PDL), 자동화를 위한 반복성, 동적 테스트 시나리오를 위한 스위칭 속도가 포함될 수 있습니다. 테스트 환경에 이러한 파라미터를 일치시키면 신뢰할 수 있고 정확한 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다.
편광 의존 손실(PDL)은 신호의 편광 상태에 따라 감쇠가 달라지는 현상을 의미합니다. 정밀 테스트, 특히 코히어런트 또는 편광에 민감한 부품의 경우 낮은 PDL은 신호 편광에 관계없이 일관된 결과를 보장합니다. 이는 변조기, 트랜시버 및 포토닉 집적 회로를 특성화할 때 특히 중요합니다.