Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 멀티 프로브 무반향 챔버(MPAC) 제품군은 밀리미터파 OTA(Over-the-Air) 테스트를 위한 포괄적인 솔루션을 제공하여 프로토콜 적합성 및 MIMO 성능의 정확한 검증을 가능하게 합니다. 이 시스템은 직접 원거리 필드 측정, 다각도 및 다중 빔 분석, 그리고 완전한 구형 커버리지를 지원하여 현실적이고 반복 가능한 테스트 조건을 보장합니다. 5G NR FR2, 빔포밍 및 RRM(무선 자원 관리) 검증에 최적화된 MPAC 시스템은 또한 6GHz 이하 신호 전송을 지원하여 광범위한 테스트 시나리오에 걸쳐 유연성을 제공합니다. 이 챔버는 고급 멀티 프로브 구성, 통합된 위치 지정 및 정렬 도구, 낮은 경로 손실, 그리고 손쉬운 설정, 확장성 및 향후 확장을 가능하게 하는 모듈형 아키텍처를 특징으로 합니다. MPAC 구성은 프로토콜 검증을 위한 소형 설정부터 DUT(테스트 대상 장치)의 포괄적인 3D MIMO 성능 평가를 위한 완벽한 시스템에 이르기까지 특정 요구 사항에 맞춰 조정할 수 있습니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
빠른 빔 획득 및 최소한의 테스트 시간을 위해 설계된 최적화된 멀티 프로브 레이아웃으로 높은 측정 처리량을 달성하십시오.
현실적인 OTA 환경에서 다중 빔, 다각도 및 동적 빔 추적 지원을 통해 복잡한 빔포밍 동작을 평가하십시오.
낮은 경로 손실 설계, 안정적인 챔버 환경 및 정밀한 프로브 위치 지정을 통해 반복 가능한 결과를 보장하십시오.
빠른 스위칭, 병렬 측정 및 자동화된 테스트 실행을 통해 검증 주기를 가속화하십시오.
Maximum angles of arrival
3 ~ 8
Frequency range
600 MHz to 8,000 MHz, 22 GHz to 50 GHz, 24 GHz to 50 GHz
Measurement type
Direct far field (DFF)
Maximum DUT weight
5 kg ~ 12 kg
Range Length
1 m ~ 1.06 m
Use cases
Protocol Verification, Protocol Acceptance, Functional, Performance, MIMO Performance, RRM 2AoA Verification, RRM 2AoA Acceptance
키사이트의 F9642A 2D 멀티 프로브 무반향 챔버(MPAC) Pro는 직접 원거리장(far-field) 기능과 FR1 4X4 MIMO 처리량 기능을 갖춘 FR2 주파수 프로토콜 및 기능 테스트용 차폐형 무반향 챔버로, 극한 온도 제어 및 열화상 기능을 지원합니다.
챔버에는 최대 3개의 급전 안테나 위치에 연결된 최대 6개의 FR2 RF 헤드용 연결부가 포함되어 있으며, 가변 입사각 또는 다중 빔을 시뮬레이션하기 위해 아크 형태로 배열되어 있습니다. FR2 안테나는 포지셔너 회전 중심에서 +/-15° 각도 내에 위치하여 106cm의 레인지 길이에 대해 30°의 각도를 생성합니다.
지붕의 각 모서리에는 4개의 이중 편파 FR1 안테나가 위치하며, 최대 신호 비상관화를 제공하기 위해 편파 회전을 위한 공간이 있습니다.
열화상 카메라도 지붕에 설치되어 테스트 대상 디바이스(DUT)에 대한 방해받지 않는 시야를 제공합니다.
피시험 장치는 전방위 구형 커버리지를 제공할 수 있는 소프트웨어 제어 포지셔너에 배치됩니다.
키사이트의 F9660A 3D 다중 프로브 무반향 챔버(3D MPAC)는 5G NR 밀리미터파 테스트를 위한 구성 가능한 다중 프로브 OTA 측정 플랫폼입니다. F9660A는 키사이트의 네트워크 에뮬레이션 및 채널 에뮬레이션 솔루션과 통합되어 적합성, 검증 및 성능 테스트를 수행합니다.
F9660A의 고유한 설계는 고객이 2AoA(Angle-of-Arrival) 무선 자원 관리(RRM)에 대한 3GPP 적합성 테스트 케이스, 3GPP FR2 MIMO OTA 테스트 및 동적 빔 관리 성능 테스트를 지원하는 챔버 구성을 선택할 수 있도록 합니다.
키사이트의 S8705A RF/RRM DVT 및 적합성 툴셋과 통합된 F9660A 3D MPAC는 3GPP TS 38.533의 적합성 테스트 요구 사항을 충족하도록 6개의 프로브 안테나로 구성됩니다. S8708A Advanced Performance Toolset과 통합하면 챔버는 3GPP TR 38.827의 요구 사항을 포함하여 페이딩 조건에서 다양한 성능 테스트를 지원하도록 2개, 6개 또는 8개의 프로브 안테나로 구성될 수 있습니다.
F9660A 3D MPAC용 키사이트의 OTA 챔버 제어 소프트웨어는 챔버의 방위각 회전 DUT(Device-Under-Test) 포지셔너를 완벽하게 제어하며, KeysightCare 하드웨어 및 소프트웨어 지원 플랜은 포괄적인 고객 관리 경험을 제공합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
무선(OTA) 테스트에서 “멀티 프로브”는 일반적으로 DUT(테스트 대상 디바이스) 주변에 배치된 고정 프로브(일반적으로 안테나) 어레이를 사용하는 챔버 설정을 의미합니다. 다양한 방향에서 성능을 캡처하기 위해 디바이스 또는 단일 측정 안테나를 회전시키는 대신, 프로브는 여러 각도에서 방사 패턴, 처리량 또는 기타 측정 항목을 동시에 또는 순차적으로 캡처할 수 있습니다.
이 접근 방식은 공간 필드의 상당 부분을 한 번에 커버하므로 기계식 스캐닝 시스템에 비해 측정 시간을 크게 단축합니다. 멀티 프로브 설정은 방향 및 위상의 급격한 변화를 정확하게 캡처해야 하는 복잡한 안테나 배열 또는 빔포밍에 의존하는 장치를 평가하는 데 특히 유용합니다.
2D MPAC 시스템은 DUT(Device Under Test) 주변의 단일 평면에 프로브를 배치합니다. 이 구성은 단순화된 공간 조건에서 총 방사 전력, 총 등방성 감도 및 처리량과 같은 성능 지표를 측정하는 데 효과적입니다. 이는 속도와 정확성 사이의 균형을 제공하며, 적합성 또는 사전 적합성 테스트에 자주 사용됩니다.
3D MPAC 시스템은 프로브 배치를 확장하여 장치 주변의 전체 구를 커버함으로써 모든 방향에서 안테나 패턴 특성화를 가능하게 합니다. 이는 정교한 빔포밍 또는 적응형 안테나 기술을 사용하는 최신 장치에 중요합니다. 이러한 장치의 성능은 방향 및 입사각에 따라 크게 달라질 수 있기 때문입니다. 3D 구성은 커버리지, 효율성 및 공간 다이버시티를 평가하기 위한 더 완전한 데이터를 제공하지만, 더 많은 수의 프로브와 더 복잡한 교정이 필요합니다.
밀리미터파(mmWave) 주파수에서는 파장이 매우 짧아서 안테나와 빔이 더 좁게 집중됩니다. 이러한 방사 패턴의 급격한 변화를 캡처하려면 챔버 내 프로브가 빔의 미세한 각도 세부 사항을 해결할 수 있을 만큼 충분히 가깝게 배치되어야 합니다. 프로브 밀도가 너무 낮으면 좁은 로브 또는 사이드로브가 누락되어 안테나 성능 특성화가 불완전하거나 부정확해질 수 있습니다.
더 높은 프로브 밀도는 5G 및 6G 설계의 핵심인 위상 배열 및 빔 조향 시스템의 실제 동작을 챔버가 해결할 수 있도록 보장합니다. 그러나 밀도 증가는 비용, 챔버 복잡성 및 교정 노력 측면에서 트레이드오프를 수반합니다. 엔지니어는 목표가 고해상도 특성화인지 또는 더 빠르고 복잡성이 낮은 기능 테스트인지에 따라 이러한 요소들의 균형을 맞춰야 합니다.
모든 OTA 챔버에서 교정은 측정 결과가 테스트 설정의 아티팩트가 아닌 테스트 대상 디바이스의 실제 성능을 나타내도록 보장하므로 매우 중요합니다. 다중 프로브 시스템에서 교정은 각 프로브의 상대 이득, 위상 및 위치를 정렬하여 어레이 전반의 측정값이 일관되고 비교 가능하도록 합니다.
교정은 프로브 배치 오류, 케이블 지연, 챔버 반사 및 안테나의 주파수 종속 특성과 같은 요소를 설명합니다. 적절한 교정 없이는 작은 부정확성이 누적될 수 있으며, 특히 허용 오차가 더 엄격한 고주파수에서는 오해의 소지가 있는 결과로 이어질 수 있습니다. 정기적인 교정을 통해 엔지니어는 장치 성능에서 관찰된 변화가 테스트 환경이 아닌 장치 자체로 인한 것임을 신뢰할 수 있습니다.