Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트의 PROPSIM 솔루션은 광범위한 무선 배포 시나리오에서 기지국 검증을 위한 포괄적인 무선 채널 에뮬레이션을 지원합니다. 진화하는 셀룰러 기술을 지원하도록 설계된 이 솔루션은 제조업체와 테스트 연구소가 실제와 같고 반복 가능한 전파 조건에서 무선 성능을 평가할 수 있도록 돕습니다. 이 솔루션은 기존 실험실 환경에서는 재현하기 어려운 MIMO 및 massive MIMO 아키텍처, 빔포밍 알고리즘, 이동성 시나리오 및 간섭 조건에 대한 테스트를 가능하게 합니다.
확장 가능한 채널 수와 유연한 구성 옵션을 갖춘 PROPSIM 포트폴리엄은 기본적인 무선 검증부터 고급 네트워크 인프라 특성화에 이르는 모든 것을 지원합니다. 실험실에서 복잡한 실제 전파 효과를 재현함으로써 엔지니어는 개발을 가속화하고 시스템 신뢰성을 향상하며 현장 배포 전에 기지국 동작에 대한 더 깊은 통찰력을 얻을 수 있어 테스트 위험을 줄이고 네트워크 성능에 대한 신뢰를 높일 수 있습니다.
현실적인 전파 조건에서 고급 안테나 배열, 빔포밍 거동 및 공간 처리 성능을 평가합니다.
반복 가능하고 제어된 실험실 테스트를 통해 다중 경로 페이딩, 이동성 및 환경 효과를 재현합니다.
다양한 기지국 설계 및 배포 요구 사항에 맞춰 채널 용량 및 구성을 조정합니다.
복잡한 동일 채널 및 인접 채널 간섭 조건에서 무선 복원력 및 수신기 성능을 평가합니다.
Workflow stage
Development, Acceptance, Interoperability, Deployment, Development, interoperability, and deployment
Technology
5G NR, 6G, LTE, WLAN, NTN, RedCap
Test types
5G FR1 massive MIMO base station testing, 5G FR1 MIMO BS testing, 5G FR2 BS testing
S8803A 대량 MIMO 기지국 페이딩 성능 툴셋은 기지국 최적화, 스트레스 테스트 및 벤치마킹에 사용되는 통합형 턴키 솔루션입니다.
S8803A 대량 MIMO 기지국 페이딩 성능 툴셋은 기지국 최적화, 스트레스 테스트 및 벤치마킹에 사용되는 통합형 턴키 솔루션입니다.
S8803A
S8803A 대량 MIMO 기지국 페이딩 성능 툴셋은 기지국 최적화, 스트레스 테스트 및 벤치마킹에 사용되는 통합형 턴키 솔루션입니다.
Massive MIMO는 5G와 LTE에 향상된 셀 용량을 제공합니다. 적합한 도구를 사용하면 네트워크 디바이스의 상호운용성 검증과 성능 최적화를 빠르게 수행할 수 있습니다. 다중 벤더 네트워크 종단 간 성능을 위해서는 최적 작동을 위한 O-RAN RU 요소와 DU 요소의 통합 및 최적화가 필수적입니다.
첨단 Massive MIMO 솔루션을 사용하면 모든 안테나 어레이 포트를 동시에 샘플링하여 다중 사용자 MIMO 3D 빔 포밍 검증에 사용되는 여러 모바일 디바이스들 간 공간 분리를 사실적으로 모델링할 수 있습니다. 완벽한 기지국 다중 사용자 MIMO TM9 UE 피드백 및 업링크 SRS 기반 Massive MIMO 스케줄러/빔포머 테스트 수행에서 16x16bi에서 64x16bi까지의 성능을 검증할 수 있습니다.
외장 RF 아날로그 결합기를 사용한 Massive MIMO 테스트는 비용 효율적으로 다중 사용자, 다중 RAT 및 핸드오버 모빌리티 중심 UE 및 기지국 테스트를 수행하는 데 최적화된 솔루션입니다. 안테나 어레이 열/행 조합과 가상 프로브/키-홀-채널 에뮬레이션 구성을 지원합니다.
S8803A 툴셋은 맞춤형 테스트 생성에 유용하도록 사전 제작되어 검증된 테스트 사례 패키지와 도구들을 제공하여 사용자가 종합적인 테스트를 간편하게 수행할 수 있도록 지원합니다.
S8803A 툴셋을 사용하면 실시간으로 업링크 및 다운링크 Massive MIMO 채널을 에뮬레이션할 수 있으며 다음 목적으로 확장이 가능합니다.
S8801A MIMO 기지국 페이딩 성능 툴셋은 MIMO 기지국 최적화, 스트레스 테스트 및 벤치마킹에 사용되는 완전 통합형 턴키 솔루션입니다.
S8801A MIMO 기지국 페이딩 성능 툴셋은 MIMO 기지국 최적화, 스트레스 테스트 및 벤치마킹에 사용되는 완전 통합형 턴키 솔루션입니다.
S8801A
S8801A MIMO 기지국 페이딩 성능 툴셋은 MIMO 기지국 최적화, 스트레스 테스트 및 벤치마킹에 사용되는 완전 통합형 턴키 솔루션입니다.
5G는 네트워크 장비 제조업체(NEM), 새로운 O-RAN 과제 해결업체, 모바일 네트워크 사업자(MNO)에 기지국 테스트, 검증 및 최적화와 관련해 새로운 과제를 던집니다. 다중 모드 기지국의 실제 성능을 검증하기 위해서는 다양한 이동성 조건에서 실제 사용자 장비로 테스트해야 합니다. S8801A MIMO 기지국 페이딩 성능 툴셋을 사용하면 실제 무선 채널 조건에서 성능 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 툴셋을 사용하면 다양한 공급업체 기지국의 최적화 및 상호 운용성을 검증할 수 있는데, 이는 최종 사용자 디바이스에 최적의 무선 베어러를 지정하는 데 중요합니다.
S8801A 툴셋은 맞춤형 테스트 생성에 유용하도록 사전 제작되어 검증된 테스트 사례 패키지와 도구들을 제공하여 사용자가 종합적인 테스트를 간편하게 수행할 수 있도록 지원합니다.
S8801A 툴셋을 사용하면 실시간으로 업링크 및 다운링크 MIMO 채널을 에뮬레이션할 수 있으며 다음 목적으로 확장이 가능합니다.
S8802A mmWave 기지국 페이딩 성능 툴셋은 mmWave 기지국 최적화, 스트레스 테스트 및 벤치마킹에 사용되는 완전 통합형 솔루션입니다.
S8802A mmWave 기지국 페이딩 성능 툴셋은 mmWave 기지국 최적화, 스트레스 테스트 및 벤치마킹에 사용되는 완전 통합형 솔루션입니다.
S8802A
S8802A mmWave 기지국 페이딩 성능 툴셋은 mmWave 기지국 최적화, 스트레스 테스트 및 벤치마킹에 사용되는 완전 통합형 솔루션입니다.
mmWave는 모바일 사용자에게 풍부하고 새로운 스펙트럼을 제공합니다. 5G NR mmWave 배포는 신규 O-RAN 및 기존 기지국과 모바일 디바이스에서 완전한 이동성 지원과 3D 빔 포밍에 의존합니다. mmWave에서 RF 전파 조건은 높은 차단으로 인해 6GHz 이하인 경우보다 훨씬 더 까다롭습니다.
검증된 채널 에뮬레이션을 통해 mmWave에서 실제 작동의 5G 디바이스 성능을 극대화하십시오.
S8802A mmWave 기지국 페이딩 성능 툴셋:
개발 주기 전반에 걸쳐 5G-Advanced 및 6G 통합 감지 및 통신(ISAC) 알고리즘과 프로토타입에 대한 포괄적인 실험실 검증 솔루션을 제공합니다.
개발 주기 전반에 걸쳐 5G-Advanced 및 6G 통합 감지 및 통신(ISAC) 알고리즘과 프로토타입에 대한 포괄적인 실험실 검증 솔루션을 제공합니다.
S8808A
개발 주기 전반에 걸쳐 5G-Advanced 및 6G 통합 감지 및 통신(ISAC) 알고리즘과 프로토타입에 대한 포괄적인 실험실 검증 솔루션을 제공합니다.
S8808A ISAC 채널 에뮬레이션 툴셋은 연구원, 칩셋 공급업체 및 네트워크 장비 제조업체가 통합 감지 및 통신(ISAC) 알고리즘 및 프로토타입을 현장에 배포하기 전에 실험실 환경에서 개발하고 검증할 수 있도록 지원합니다. S8808A는 감지 대상, 배경 장면 및 통신 채널의 소프트웨어 모델링부터 PROPSIM 플랫폼에서의 하드웨어 인 더 루프 실시간 에뮬레이션까지 완벽한 ISAC 테스트 워크플로우를 지원하여 중단 없는 연중무휴 테스트 실행을 가능하게 합니다.
S8808A는 ISAC 개발 주기를 가속화하고 배포 위험을 줄이며 광범위한 5G-Advanced 및 6G 사용 사례 전반에 걸쳐 견고한 성능을 제공합니다. 무선 연결의 미래를 이끄는 산업 분야에서 실험실 기반 ISAC 검증은 단순한 이점이 아니라 매우 중요합니다.
주요 기능
이 데모 비디오에서 6G ISAC이 네트워크 커버리지를 새로운 수익 창출 기회로 전환하는 방법을 확인하고, S8808A가 디지털 트윈과 실시간 채널 에뮬레이션을 사용하여 센싱 성능을 현실적으로 실험실에서 검증할 수 있는 방법을 알아보세요.
현장에서 측정된 데이터를 활용하여 실험실 환경에서 모바일 기기, 기지국 및 WLAN 액세스 포인트의 실제 성능을 검증하는 솔루션.
현장에서 측정된 데이터를 활용하여 실험실 환경에서 모바일 기기, 기지국 및 WLAN 액세스 포인트의 실제 성능을 검증하는 솔루션.
S8809A
현장에서 측정된 데이터를 활용하여 실험실 환경에서 모바일 기기, 기지국 및 WLAN 액세스 포인트의 실제 성능을 검증하는 솔루션.
디바이스, 칩셋, 이동통신 사업자를 포함한 전체 모바일 생태계는 실제 디바이스를 사용한 랩 테스트를 통해 이점을 얻습니다. S8809A RF Field-to-Lab Toolset은 랩 환경에서 실제 조건을 재현합니다.
S8809A 툴셋은 다음을 통해 확장 가능합니다:
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.