Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
DS1002A
DS1002A 패턴 기반 트리거 생성기를 사용하면 사이드 채널 분석 또는 결함 주입 테스트를 위한 시간 독립적인 펄스를 생성할 수 있습니다.
결함 주입(FI) 및 사이드 채널 분석(SCA) 테스트에서 적절한 시점에 트리거 펄스를 생성하는 것은 필수적이지만, 클록 지터와 무작위 프로그램 인터럽트로 인해 타이밍이 부정확해져 어려움이 따릅니다.
DS1002A 패턴 기반 트리거 생성기는 칩의 EM 신호에서 패턴을 감지한 후 트리거 펄스를 생성하여 이 문제를 해결합니다. 특수 협대역 통과 필터는 노이즈가 많은 신호에서도 패턴 감지를 가능하게 합니다.
DS1020A 분석 워크스테이션은 Inspector 소프트웨어 패키지용 표준 PC 워크스테이션입니다.
DS1106A
DS1106A 레이저 결함 주입 안전 상자는 DS1101A 및 DS1102A를 사용한 레이저 결함 주입 테스트에 적합한 대형 안전 상자입니다.
DS1106A 레이저 결함 주입 안전 상자는 레이저 결함 주입 테스트용 대형 안전 상자입니다.
DS1140A
DS1140A 1.5A 글리치 증폭기는 글리치를 생성하고 측정하여 임베디드 장치에 대한 결함 주입 및 사이드 채널 공격을 테스트하는 데 사용됩니다.
1.5A 글리치 증폭기는 광범위한 임베디드 타겟에 결함 주입 테스트를 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 1.5A 글리치 증폭기를 Spider 또는 VC Glitcher에 쉽게 연결하여 타겟에 선명하고 정확한 글리치를 생성하고, 오실로스코프에 연결하여 생성된 글리치를 측정하고 볼 수 있습니다.
임베디드 프로세서의 입력 핀을 구동하도록 설계된 1.5A 글리치 증폭기는 사실상 0Ω의 출력 임피던스를 가집니다. DS1140A는 0~4볼트(V) 사이에서 단일 전원 공급 장치로 작동할 수 있습니다. 이 전압은 Inspector에서 설정되며 Spider 또는 VC Glitcher를 통해 제어됩니다.
1.5 A 글리치 증폭기는 2배의 증폭 계수를 가집니다. 예를 들어, 2 V의 연속 전압 레벨과 3 V의 글리치 피크 전압을 설정할 때, Spider 또는 VC 글리처와 1.5 A 글리치 증폭기 사이의 전압 레벨은 각각 1 V 및 1.5 V입니다. 결과적으로 DS1140A와 임베디드 프로세서 사이의 전압 레벨은 각각 2 V 및 3 V입니다.
전력을 사용하여 임베디드 디바이스에 결함을 주입하려면 전용 장비가 필요합니다. 안정적인 글리치를 타겟에 전달하려면 전원 공급 장치가 최소한의 노이즈로 충분한 전력을 공급해야 하며, 급격한 전압 스파이크를 생성할 수 있는 충분한 전력을 갖춰야 합니다. 또한 관심 영역을 식별하고 타겟 동작을 확인하기 위해 전력 소비를 모니터링하는 것도 필요합니다. 키사이트 30A 증폭기는 최대 10A의 전류(피크-투-피크)를 소비하는 타겟을 위한 독립형 구성 요소 하나로 이러한 기능을 결합합니다.
DS1141A 모델은 다음 기능을 제공합니다.
DS1203A
사이드 채널 분석에 사용되는 고정밀 프로브인 DS1203A 고정밀 전자기 프로브는 반도체 회로에서 발생하는 전자기 방출을 포착합니다.
사이드 채널 분석에 사용되는 고감도 프로브인 고정밀 전자기 프로브는 반도체 회로에서 발생하는 전자기 방출을 포착합니다. 이 프로브에는 0.2mm, 0.5mm, 1.25mm의 세 가지 크기가 다른 프로브 팁을 교체할 수 있는 메커니즘이 있습니다. 모든 팁에는 지향성 코일과 보호용 테플론 쉘이 있습니다. 일반적으로 XYZ-모션 플랫폼과 함께 사용되는 이 프로브는 최대 6GHz 주파수의 전자기장을 포착하여 AC 신호로 변환할 수 있습니다.
DS1203A는 대상 표면을 이동하여 고활성 회로 또는 핫스팟을 찾을 수 있습니다. 핫스팟에서 포착된 신호는 단순 또는 차동 전자기 분석을 위한 측정값을 구성합니다. 고정밀 전자기 프로브에는 가변 이득 메커니즘이 있어 수동으로 또는 Spider와 같은 외부 장치를 통해 설정할 수 있으며, 대상의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.
DS1310A
이 적외선 링 라이트 및 카메라 키트를 사용하여 DS1101A 결함 주입 레이저 시스템의 후면 레이저 탐색을 용이하게 하십시오.
이 적외선 링 라이트 및 카메라 키트를 사용하여 DS1101A 결함 주입 레이저 시스템의 후면 레이저 탐색을 용이하게 하십시오. 이 패키지에는 적외선 링 라이트, 적외선 감지 교체 카메라, 링 라이트 대물렌즈용 마그네틱 마운트 3개가 포함되어 있습니다.
고장 주입 테스트 설정용 링 라이트:
DS1320A
DS1320A 바디 바이어스 주입 프로브 니들은 전용 패키지에서 바디 바이어스 주입에 대한 완벽한 공격 커버리지를 제공합니다.
바디 바이어스 인젝션(BBI)은 여러 보안 테스트 방식에서 채택된 비교적 새로운 결함 주입 기술입니다. DS1120A 또는 DS1120B 단방향 결함 주입 프로브를 DS1320A 바디 바이어스 인젝션 프로브 니들로 확장하여 칩이 이 기술에 대해 강력한 내성을 갖도록 보장할 수 있습니다. BBI 프로브는 매우 작은 위치에 결함을 주입하여 보안 취약점을 보다 특정 위치로 정확히 찾아낼 수 있도록 합니다.
DS1321A
DS1321A 고정밀 결함 주입 프로브 팁은 최신 칩에 정밀하고 국부적인 글리치를 생성하여 결함 주입 성공률을 높일 수 있습니다.
고정밀 결함 주입 프로브 팁은 강력한 전자기 펄스를 사용하여 정밀하고 국부적인 글리치를 제공할 수 있습니다. 키사이트의 독자적인 생산 기술은 작은 코일을 특징으로 하는 고정밀 팁을 만들어내며, 이 팁은 여러 권선으로도 성공적인 결함 주입 시도를 구동하기에 충분한 전력을 제공하는 국부적인 글리치를 생성합니다. 코일이 더 작기 때문에 고정밀 결함 주입 프로브 팁의 침투 깊이는 더 큰 프로브 팁에 비해 낮으므로 칩을 준비하거나 디캡핑하는 것이 필요할 수 있습니다.
DS1322A
DS1322A 글리치 증폭기 니들은 전원 공급 장치를 차단할 필요 없이 임베디드 타겟에 고속 글리치를 직접 삽입할 수 있습니다.
글리치 증폭기 니들을 사용하면 전원 라인을 차단할 필요 없이 칩의 솔더링 핀에 직접 글리치를 주입할 수 있습니다. 옵션인 3D 포지셔너를 사용하여 니들을 장착하고 타겟 위에 배치할 수 있습니다.
DS1322A는 글리치 증폭기에 의해 구동되며, 글리치 증폭기를 타겟의 전원 공급 장치로 사용할 필요 없이 임베디드 타겟에 고속 글리치를 삽입할 수 있습니다. 글리치 증폭기의 “out” SMB를 글리치 증폭기 니들에 연결하면, 니들을 타겟 VCC 핀에 놓고 접지 클립을 타겟 접지에 연결하여 결함을 주입할 수 있습니다. 글리치 증폭기 니들은 손쉬운 위치 지정을 위한 스프링 장착 팁을 갖추고 있습니다.