성공 사례

임무 준비를 위한 우주 시스템 검증에는 자동화된 데이터 결과 처리가 가능한 확장형 SATCOM 테스트 소프트웨어가 필요합니다. CesiumAstro는 키사이트와 협력하여 테스트 인프라를 표준화하고 포트폴리오 전반에 걸쳐 자동화된 테스트를 가능하게 했으며, 테스트 소프트웨어 개발을 40% 단축했습니다.
키사이트 - CesiumAstro 사례 연구

소프트웨어 정의 우주 연결성 구현

CesiumAstro 사례 연구 주요 내용

위성 통신 분야의 혁신 기업

CesiumAstro는 상업용, 정부용, 국가 안보 고객을 위해 확장 가능하고 고성능의 통신 시스템을 제공하며, 우주, 공중 및 지상 환경에서의 임무를 지원합니다. 이 회사의 포트폴리오는 프로토타입부터 대량 양산에 이르기까지 전체 통신 기술 스택을 아우릅니다.

벤치탑 테스트에서 양산 준비 완료 검증까지

CesiumAstro의 급격한 성장은 우주 등급 통신 하드웨어 생산에 필요한 볼륨, 일관성, 자동화를 제한된 벤치탑 설정으로는 지원할 수 없다는 중대한 테스트 엔지니어링 과제를 드러냈습니다. 모듈형의 소프트웨어 중심 테스트 아키텍처를 사용하여, 이 회사는 최소한의 재설계만으로 확장되는 제품 라인 전반에 걸쳐 복잡한 RF 및 통신 시스템을 검증할 수 있었습니다. 납기 일정과 임무 신뢰성 요구 사항을 충족하기 위해, CesiumAstro는 대규모로 테스트 실행, 데이터 분석, 보고를 자동화할 수 있는 표준화되고 생산 준비가 완료된 테스트 워크플로가 필요했습니다.

자동화된 RF 검증의 확장

CesiumAstro에는 재구성 가능 처리 장치(RPU) 스테이션과 다이렉트 래디에이팅 어레이(DRA) 전반에 걸쳐 확장되는 반복 가능한 RF 검증 워크플로가 필요했습니다. 이 회사는 키사이트 E5081A ENA-X 벡터 네트워크 어나라이저를 활용하여 어레이의 RF 및 전력 성능을 특성화했습니다. 288원소 어레이의 RPU 전력 검증과 스펙트럼 방사 마스크(SEM) 및 오차 벡터 크기(EVM) 성능 테스트를 위해 키사이트 N9021B MXA 신호 분석기를 사용했으며, 이어서 576원소 버전에는 N9032B PXA 신호 분석기를 사용했습니다. 키사이트와의 협력을 통해 CesiumAstro는 통신 하드웨어 제품 전반에서 측정 실행을 성공적으로 표준화했습니다.

임무 수행에 입증된 성능

키사이트의 표준화된 RF 테스트 스테이션과 자동화된 애플리케이션 소프트웨어를 사용하여, CesiumAstro는 테스트 인프라를 벤치탑 설정에서 확장 가능한 생산 준비 완료 검증 플랫폼으로 신속하게 진화시켰습니다. 이를 통해 CesiumAstro는 6개월 만에 다양한 제품 포트폴리오 전반의 테스트를 자동화하고 1년 내에 9개의 RF 테스트 스테이션을 배포할 수 있었습니다. 그 결과, CesiumAstro는 우주, 항공, 지상 플랫폼 전반에서 일관된 품질과 성능을 보장하면서 임무 페이로드 요구 사항을 지원할 수 있게 되었습니다.
제임스 카웰, CesiumAstro 기술 부사장

"키사이트와 협력하여, 하드웨어와 표준화된 루틴을 재사용할 수 있도록 하면서 동시에 실행, 데이터 보고 및 분석을 자동화하는 테스트 프레임워크를 구축했습니다."

James Carwell
CesiumAstro 엔지니어링 부사장

관련 자료 살펴보기

×

판매 문의 부탁드립니다.

*필수 입력 항목

선호하는 연락 방식 선택*필수입력항목
선호하는 통신 방법은 무엇입니까? 이메일 변경하기
선호하는 통신 방법은 무엇입니까?

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]
 1. 개인정보 수집 및 이용 동의
 2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
 3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보본호정책 을 참조하시기 바랍니다.

감사합니다!

영업 담당자가 곧 연락드릴 것입니다.