L2-3 네트워크 인프라 성능 테스트 자동화

IxNetwork는 포괄적인 네트워크 인프라 성능 테스트 솔루션입니다. 라우팅 및 스위칭부터 데이터 센터 이더넷 및 소프트웨어 정의 네트워킹에 이르기까지 가장 강력한 장치와 가장 큰 네트워크를 처리하도록 확장됩니다.

네트워크 장비 제조업체, 서비스 제공업체 및 기업 IT 팀은 모두 가장 까다로운 조건에서 성능 테스트를 수행해야 합니다. IxNetwork는 수 테라바이트의 데이터를 생성하고 최대 4백만 개의 트래픽 흐름을 동시에 분석할 수 있으며, 가장 강력한 디바이스와 가장 큰 네트워크를 처리하도록 확장됩니다.

하이퍼스케일 데이터 센터의 규모, 성능 및 복원력 검증

IxNetwork 가상 에디션. 하이퍼스케일 데이터 센터의 확장성, 성능 및 복원력을 검증합니다.
IxNetwork

모든 테스트 자동화 지원이 동일하지는 않습니다

테스트 자동화 과제

자동화 지원은 요구 사항 목록에서 단순히 확인란에 불과합니까?

검증 네트워크 테스트 도구에서 자동화의 필요성은 당연하지만, 서로 다른 도구의 테스트 자동화 기능은 동일하지 않습니다. 자동화에 대한 명확한 기대치는 선택 과정에 도움이 될 것이며, 올바른 도구는 네트워크 테스트 자동화를 더 쉽고 빠르게 만들 것입니다.

모든 자동화 프레임워크는 고유하지만, 대부분의 프레임워크에 필요한 몇 가지 공통 속성이 있습니다. 테스트 도구에서 적절한 자동화 지원은 거의 모든 프레임워크에 쉽게 통합할 수 있도록 합니다. 키사이트 IxNetwork는 다음과 같은 고유한 기능을 제공합니다.

  • 정보 전달을 위해 구조화된 JSON을 사용하는 잘 설계된 데이터 모델 기반 REST API
  • TCL과 같은 레거시 언어 및 Python과 같은 최신 언어 지원
  • 테스트 디버깅 속도를 높이는 내장 대화형 REST API 브라우저
  • 테스트 도구의 승인된 사용만 보장하기 위한 API 보안 액세스
  • 탐색 및 검색이 용이한 지원 샘플을 포함한 포괄적인 문서

IxNetwork는 더 빠르게 테스트를 개발할 수 있는 최신 REST API를 제공합니다.

IxNetwork의 고유한 기능은 REST API를 통해 직접 또는 Python 래핑 라이브러리, ROBOT 라이브러리 또는 TCL 라이브러리를 통해 액세스할 수 있습니다. 이러한 API는 DevOps 개발 및 제공이 표준이 되는 오늘날의 세상에서 사용자에게 필요한 유연성을 제공합니다.

IxNetwork 테스트 자동화 기능은 지속적인 테스트를 가능하게 합니다. 설계, 배포, 최적화 및 교육을 포함한 제품 개발 수명 주기의 모든 단계에서 IxNetwork 테스트 자동화는 테스트를 간소화하고 고유한 이점을 제공할 수 있습니다.

업계 표준 및 검증된 테스트 방법론

RFC 2544와 같은 테스트를 위한 산업 표준은 네트워크 장치 및 시스템의 유효성을 검사하고 벤치마킹하는 효과적인 방법입니다. 이러한 표준화된 테스트 방법론은 다양한 사용 사례를 테스트하기 위한 모범 사례를 정의하므로, 이를 자동화된 테스트 환경에 통합하는 것이 좋습니다. 키사이트의 QuickTests는 물리적 또는 가상 테스트 포트를 사용하여 복잡한 구성 및 네트워크 토폴로지를 테스트할 수 있는 유연성을 갖춘 사용하기 쉽고 반복 가능한 패키지로 이러한 표준화된 테스트를 제공하여 테스트 속도를 높여줍니다.

차세대 네트워크에는 차세대 테스트 도구가 필요합니다

클라우드 개방형 네트워킹 소프트웨어

SONiC은 여러 벤더의 스위치와 ASIC에서 실행되는 Linux 기반의 오픈 소스 네트워크 운영 체제입니다. SONiC은 최대 규모의 일부 클라우드 서비스 제공업체 데이터 센터에서 생산 환경에 최적화된 BGP 및 RDMA와 같은 모든 네트워크 기능을 제공합니다. 이를 통해 팀은 광범위한 에코시스템과 커뮤니티의 집단적 강점을 활용하면서 필요한 네트워크 솔루션을 유연하게 구축할 수 있습니다.

키사이트는 오픈 소스 자동화 프레임워크 및 애플리케이션 테스트 방법론을 정의하고 기여하는 데 앞장서고 있음을 자랑스럽게 생각합니다. IxNetwork는 SONiC 테스트를 위한 선도적인 테스트 도구입니다. IxNetwork의 포괄적인 네트워크 테스트 기능 제품군은 차세대 오픈 소스 네트워크 운영 체제를 테스트하는 데 완벽한 도구입니다.

소닉 로고

어떤 도움을 드릴까요?