개방형 네트워킹 에코시스템은 네트워킹 환경을 변화시켰습니다. 오픈 소스 네트워크 운영 체제(NOS)에 힘입어 엣지에서 데이터센터, 클라우드에 이르기까지 네트워크에 상당한 변화가 있었습니다. 이는 공급업체가 커뮤니티에서 설정한 표준 벤치마크에 따라 경쟁할 수 있는 개방형 시장을 가능하게 합니다. 오늘날 네트워크의 몇 가지 필수적인 특징은 다음과 같습니다.

  • 분리
    • 화이트박스, 상용 실리콘, 벤더/오픈 NOS
  • 모듈형 및 구성 가능
    • 멀티벤더, 맞춤형 솔루션
  • 개방형 네트워킹
    • OCP, 리눅스 재단, P4, SONiC
  • 포맷터 선택
    • 소프트웨어, 펌웨어, 하드웨어, 클라우드
  • 하이퍼스케일 제어 플레인
    • 동적 배율
  • 자동화
    • CI/CD는 개발자부터 생산까지 테스트 연속성이 필요합니다.
SONiC 로고

클라우드 개방형 네트워킹 소프트웨어(SONiC)는 주요 하이퍼스케일러 및 엔터프라이즈 배포 환경에서 상당한 채택률을 보이는 선도적인 개방형 NOS입니다. SONiC은 이러한 배포 환경에서 개방형 네트워킹 NOS를 선도하고 있음이 입증되었습니다. 이제 현대 AI 데이터센터를 위한 AI 스위치 패브릭의 선택지가 될 준비가 되어 있습니다.

SONiC

  • 키사이트는 SONiC 커뮤니티가 라인 속도 테스트(100GE, 400GE, 800GE 이상), RDMA, BGP 컨버전스 영역 등에서 하드웨어 트래픽 생성기를 사용할 수 있도록 sonic-mgmt 커뮤니티 테스트 프레임워크에 키사이트 테스트 툴을 통합했습니다. 이러한 테스트 케이스에 대한 자세한 내용은 sonic-mgmt GitHub 리포지토리에서 확인하십시오.
  • 키사이트는 SONiC 채택을 촉진하고 품질을 향상시키기 위해 노력하고 있으며, 커뮤니티 구성원들과 협력하여 테스트 커버리지를 지속적으로 강화하고 있습니다.
  • 또한 키사이트는 SONiC 채택 기업과 협력하여 SONiC를 해당 환경에 온보딩하기 위한 맞춤형 테스트 프레임워크 및 콘텐츠를 구축합니다.

SONiC DASH

SONiC 호스트용 분산형 API는 중요한 클라우드 애플리케이션에 엔터프라이즈 네트워크 성능을 제공하는 것을 목표로 합니다. 이 기술은 1) 호스트의 NIC, 2) 스마트 스위치, 3) 네트워크 분산, 4) 고성능 네트워크 어플라이언스와 같은 다양한 애플리케이션에 적용됩니다.

키사이트는 전체 테스트 프레임워크를 처음부터 설계하고 기여하는 데 참여하고 있습니다. 당사의 테스트 솔루션은 DASH 프로젝트의 CI 파이프라인에 사용되는 행동 모델(BMv2)부터 플래그십 애플리케이션 트래픽 테스트 플랫폼인 Cloudstorm 및 L23 테스트 플랫폼 Novus QSP28 로드 모듈을 활용한 'Hero Test' 성능 벤치마크 테스트베드에 이르기까지 완벽하게 통합되어 있습니다. 키사이트 Cloudstorm은 초당 3천만 개의 연결, 1억 2천만 개의 TCP 및 UDP 흐름 등 SONiC-DASH의 확장 요구 사항을 충족할 수 있는 유일한 하드웨어 플랫폼입니다.

SONiC Dash

키사이트 팀은 SmartNIC / DPU 및 SmartSwitch 공급업체와 협력하여 커뮤니티가 DASH 규모 및 기능을 테스트할 수 있도록 합니다. 다음 링크에서 자세히 알아보십시오:

테스트 워킹 그룹 의장이자 기술 운영 위원회 위원으로서, 키사이트는 DENT 테스트 프레임워크 및 커뮤니티 랩 인프라 표준화를 통해 DENT 커뮤니티를 지원하게 되어 기쁩니다.

DENT 테스트베드에 대해 자세히 알아보기

DENT

DENT는 아마존의 저스트 워크 아웃(Just Walk Out) 스토어와 같은 리테일 엣지 네트워크를 지원합니다. 리눅스 재단(Linux Foundation)이 관리하고 클라우드, 주문형 반도체(ASIC), 오리지널 디자인 제조업체(ODM) 및 주문자 상표 부착 생산(OEM) 기업 커뮤니티가 주도하는 DENT는 캠퍼스, 엣지 리테일, 원격 사무실/지점(ROBO) 시장을 위한 네트워크 운영 체제(NOS)로 부상하고 있습니다. DENT는 벤더에 구애받지 않고 가장 광범위한 하드웨어 선택을 가능하게 합니다. 사물 인터넷(IoT)은 엣지에서 더 많은 복잡성을 야기하고 있으며, 네트워킹은 확장되는 원격 및 분산 엔터프라이즈 요구 사항을 따라잡기 위해 발전해야 합니다. DENT는 이러한 접근 방식을 통해 이를 단순화하고 BGP(Border Gateway Protocol), ECMP(Equal-Cost Multi-Path), LAG(Link Aggregation Group) 등과 같은 풍부한 네트워킹 필수 요소를 제공합니다.

OPI

Open Programmable Infrastructure는 키사이트가 창립 멤버로 참여하고 있는 또 다른 Linux Foundation 프로젝트입니다. OPI는 DPU/IPU와 같은 기술을 기반으로 차세대 아키텍처 및 프레임워크를 위한 커뮤니티 주도형 표준 기반 개방형 에코시스템을 목표로 합니다.

OPI에 대해 자세히 알아보기

OPI

관련 링크

어떤 도움을 드릴까요?