웨비나
RF 측정에서 잡음이나 스퍼리디오스(Spurious) 신호가 발생할 때, 얼마나 많은 양이 피시험 장치(DUT)에서 나오고 얼마나 많은 양이 신호원에서 나오는 것입니까? 피시험 장치 성능이 향상됨에 따라 신호원의 결함은 필요한 특성 평가를 심각하게 제한하게 됩니다.
이번 웨비나에서는 키사이트가 최신 출시한 Pro XG7 아날로그 신호 발생기를 상세히 다루며, 청중들은 이 신규 플랫폼의 아키텍처와 실제 측정에서의 성능을 이해하고, 위상 잡음, 광대역 잡음, 스퍼리어스 신호, 출력 전력 및 테스트 설정의 복잡성 등 일반적인 RF 측정 과제에 대처하는 방법을 배울 수 있습니다.
장치 특성과 신호원으로 인해 유입되는 잡음 및 스퍼리어스 신호 구분
YIG(이틀륨 철 가넷)와 DDS(직접 디지털 합성) 아키텍처가 어떻게 협력하여 신호 결함을 제어하는지 이해
최대 +22 dBm의 순수 교정 전력을 활용하여 까다로운 장치 테스트를 수행하고 테스트 경로 손실 보상
2개의 독립된 RF 소스가 2U 섀시에 통합되어 랙 공간, 배선 및 설정 복잡성 감소
RF/마이크로파 연구 개발 엔지니어, RF 테스트 엔지니어, 무선 통신 엔지니어, 반도체 테스트 엔지니어, 시스템 아키텍트 및 고성능 신호원과 RF 측정 업무를 담당하는 기술 인력
무엇을 찾고 있습니까?