Webinar
当射频测量中出现噪声或杂散信号时,有多少来自待测设备,又有多少来自信号源?随着待测设备性能的提升,信号源的缺陷会严重限制所需表征的特性。
本次线上研讨会详解是德科技最新推出的Pro XG7模拟信号发生器,听众将有机会了解这一全新平台的架构和实际测量中的性能,以及如何应对相位噪声、宽带噪声、杂散信号、输出功率以及测试设置的复杂性等常见射频测试挑战:
区分设备特性与信号源引入的噪声和杂散信号
了解YIG(钇铁石榴石)和DDS(直接数字合成)架构如何协同工作以控制信号缺陷
利用高达 +22 dBm 的纯净校准功率,实现高要求的设备测试并补偿测试路径损耗
两个独立的射频源集成在一个 2U 机箱内,从而减少机架空间、布线和设置复杂性
射频/微波研发工程师、射频测试工程师、无线通信工程师、半导体测试工程师、系统架构师,以及从事高性能信号源与射频测量工作的技术人员。
What are you looking for?