그리드 및 에너지 시뮬레이션 솔루션

키사이트 그리드 및 에너지 기술 동인

현대 에너지 그리드의 시뮬레이션, 검증 및 보안

키사이트의 첨단 그리드 시뮬레이션 및 에뮬레이션 솔루션으로 전력망 현대화를 가속화하십시오. 전력 유틸리티 네트워크를 시뮬레이션, 검증 및 모니터링합니다. 태양광, 배터리 에너지 저장 장치(ESS), 전기차 시스템을 포함한 분산에너지자원(DER) 및 인버터 기반 자원(IBR)의 생산 및 통합을 위한 표준 준수 검증을 보장합니다. 네트워크 가시성 및 보안 솔루션을 통해 전력망 사이버 보안과 회복탄력성을 강화하십시오. 

그리드 및 에너지 사용 사례 살펴보기

그리드 현대화는 유틸리티, 분산 에너지 자원, 통신 및 운영 영역을 복잡한 에너지 생태계로 연결하고 있습니다. 고급 그리드 시뮬레이션 소프트웨어 및 그리드 에뮬레이션 시스템은 엔지니어가 이 상호 연결된 그리드의 동작을 이해하고 안정성을 보장하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 전환은 많은 과제를 제시하지만, 중요한 인프라를 보호하고 현대화된 그리드의 상당한 이점을 실현하기 위해서는 엄격한 그리드 규정 준수 테스트와 강력한 그리드 사이버 보안이 필수적입니다. 그리드 애플리케이션 테스트를 위한 사용 사례를 살펴보십시오.

 

그리드 시뮬레이션 및 에너지 에뮬레이션 리소스 알아보기

그리드 현대화는 통신, 분산 에너지 자원(DER), 배터리 저장, 태양광 발전 및 그리드 사이버 보안과 같은 기술을 통합하여 전 세계가 전기를 생산, 분배 및 소비하는 방식을 재편할 근본적인 변화입니다. 이러한 전환은 노후화된 인프라, 증가하는 정전 및 환경 영향에 대한 우려를 해결하여 보다 지속 가능하고 안정적이며 안전한 에너지 시스템을 보장하기 위해 노력합니다. 고전력 테스트 및 복잡한 연결된 그리드 통신 네트워크 시나리오를 위한 그리드 시뮬레이션 및 에뮬레이션 솔루션을 살펴보십시오.

그리드 시뮬레이션 및 에뮬레이션 솔루션 FAQ

그리드 시뮬레이터는 제어된 실험실 환경에서 실제 전력망 조건을 재현하여 엔지니어가 재생 에너지를 통합하기 위해 분산 에너지 자원(DER)과 인버터 기반 자원(IBR)을 안전하게 테스트하고, 배포 전에 스마트 그리드 디바이스를 검증할 수 있도록 지원합니다.

전력망 시뮬레이터는 일반적으로 전력망의 동작 방식을 계산하는 반면, 전력망 에뮬레이터는 전력망의 상태를 물리적으로 재현하여 전력망과 상호 연결된 실제 장비를 테스트할 수 있게 해줍니다. 예를 들어, 전력 하드웨어-인-더-루프(PHIL) 테스트의 경우, 시뮬레이션 소프트웨어는 전력망의 응답을 실시간으로 계산하는 반면, 에뮬레이터는 실제 장치에 대한 전기 및/또는 통신 인터페이스를 제공합니다. 

그리드 시뮬레이션을 통해 전압 변동, 주파수 변화, 인버터 응답을 현실적으로 모델링할 수 있으며, 이를 통해 엔지니어는 태양광, 풍력, 에너지 저장 및 기타 DER 및 IBR 시스템이 동적 조건에서 현대식 그리드와 상호 작용하는 방식을 검증할 수 있습니다.

그리드 시뮬레이션을 사용하면 전력 회사 엔지니어가 실제 운영에 위험을 초래하지 않고 사이버 공격을 모델링하고, 방어책을 테스트하며, 보안 시스템을 교육할 수 있습니다. 전력 에뮬레이터와 결합된 팀은 하드웨어 인 더 루프(hardware-in-the-loop) 시나리오를 사용하여 릴레이, 컨트롤러 및 패치를 검증하고, 고위험 자산의 우선순위를 정하며, 탐지 기능을 강화할 수 있습니다. 키사이트의 그리드 사이버 보안 리소스를 통해 현대 에너지 인프라를 보호하는 방법을 알아보세요.

미래의 과제를 해결합니다.

전문가와 미팅 또는 데모 예약