키사이트 E5071C 사용자는 당대 최고의 측정 솔루션을 선택했습니다. 그러나 그 이후로 많은 것이 변했습니다. 디바이스 특성화가 더 많은 측정 유형, 더 높은 주파수, 더 엄격한 허용 오차를 요구함에 따라, 현재 상황에 적응하고 새로운 과제에 대비해야 합니다.

E5080B ENA 벡터 네트워크 분석기 소개

디바이스가 고도로 통합됨에 따라 완벽한 특성화를 위해서는 완벽한 RF 및 마이크로웨이브 측정 솔루션이 필요합니다. E5080B는 스펙트럼 분석, 펄스 RF 측정, 노이즈 피겨 등 S-파라미터 이상의 애플리케이션을 제공합니다. 기존 E5071C 코드 또는 PNA 네트워크 분석기의 SCPI 명령을 사용하여 E5080B를 워크플로우에 원활하게 통합할 수 있습니다.

E5080B 네트워크 분석기 소프트웨어

소프트웨어 애플리케이션은 복잡한 측정을 위한 빠르고 간단하며 반복 가능한 설정 및 분석을 제공합니다. E5080B는 스펙트럼 분석, 펄스 RF 측정 및 노이즈 지수 측정을 포함한 다양한 소프트웨어 애플리케이션을 통해 측정을 향상시킵니다.

E5080B ENA 네트워크 분석기의 노이즈 피규어 애플리케이션 소프트웨어

E5080B에 대해 자세히 알아보십시오.

E5071C와 E5080B 비교

E5071C와 E5080B 비교

E5080B의 사양이 실제 성능에서 어떻게 나타납니까? E5080B가 워크플로우를 개선하는 한 가지 방법을 확인하려면 저희의 직접 비교 테스트를 시청하십시오.

E5092A 구성 가능한 멀티포트 테스트 세트가 포함된 E5080 ENA 네트워크 분석기

테스트 비용 절감

제품 목표를 달성하면서 장비 유지보수 비용을 줄이는 유일한 방법은 소유 비용과 테스트 비용을 모두 줄이는 것입니다.

당사의 전문가들이 귀하의 고유한 측정 요구 사항에 맞는 이상적인 솔루션을 찾는 데 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다.