Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
전력망과 연계하여 안전한 전기차 충전을보장하고, 더 나은 배터리를 개발하십시오.
재현 가능한 배터리 측정 결과를 위한 효율적인 측정 방법
전기차(EV) 및 전기차 충전 장비(EVSE)의 규격 준수 및 상호운용성 검증
효율적인 EV 및 EVSE 검증을 위한 고전력 그리드 에뮬레이션
배터리 테스트 실험실 운영을 가속화하고 최적화하세요
키사이트 EV 배터리 테스트 솔루션은 개별 셀부터 전체 팩에 이르는 모든 레벨에서 전기차 배터리를 평가하기 위한 정밀한 플랫폼을 제공합니다. 이러한 솔루션은 고효율 회생 전력 기능으로 차별화되며, 방전 시 에너지를 그리드로 다시 공급하여 운영 비용을 크게 절감합니다. 에너지 저장 및 연구실 운영을 위한 강력한 소프트웨어와 결합하여 키사이트는 테스트 시퀀스, 데이터 관리 및 고급 특성화 기술에 대한 정밀한 제어를 제공합니다. 이러한 기능은 EV 배터리의 안전성, 성능, 효율성 및 수명 보장을 위해 자동차 엔지니어에게 매우 중요하며, 전기차, 고정형 에너지 저장 시스템 및 광범위한 E-모빌리티 생태계의 가속화된 개발 및 안정적인 배포에 직접적인 영향을 미칩니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 EV 및 전기차 충전 장비(EVSE) 충전 테스트 솔루션은 전기차 충전 시스템의 안전성, 효율성 및 상호 운용성을 보장합니다. EV 및 EVSE 동작의 실시간 에뮬레이션을 수행하여 여러 물리적 장치 없이도 재현 가능하고 독립적인 테스트를 가능하게 합니다. 이러한 솔루션은 고전력 충전을 지원하며 CCS, CHAdeMO, GB/T 등 모든 주요 글로벌 AC 및 DC 충전 표준에 대한 광범위한 준수를 제공합니다. 통합된 통신 및 전력 분석은 전체적인 시야를 제공하며, 신속한 디버깅을 위해 전기 파라미터와 함께 통신 신호의 동기화된 측정 및 디코딩을 가능하게 합니다. 모듈형 및 확장 가능한 설계로 이러한 시스템은 R&D부터 최종 생산 라인에 이르는 자동차 엔지니어에게 이상적입니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 AC 및 DC 그리드 에뮬레이터는 EV 및 EVSE의 전력 전자 부품을 효율적이고 효과적으로 테스트하기 위한 올인원 시스템을 제공합니다. 양방향 전력 흐름을 사용하여 전원(EVSE 에뮬레이션) 또는 전자 부하 역할을 하고, 배터리 팩을 교체하며, 전력망으로 에너지를 다시 공급(EV 에뮬레이션)하여 충전 기술을 효율적으로 테스트하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 연구실 및 생산 운영 소프트웨어는 복잡한 배터리 테스트 환경의 관리 및 효율성을 혁신합니다. 테스트 시스템, 테스트 대상, 소프트웨어 및 인력을 포함한 모든 연구실 리소스에 대한 360도 뷰를 제공하는 통합 웹 기반 플랫폼을 통해 연구실 처리량을 최적화합니다. 이러한 중앙 관리는 테스트 시퀀스의 효율적인 조정을 가능하게 하여 테스트 벤치 유휴 시간을 최소화하고 자산 활용도를 극대화합니다. 또한 이 소프트웨어는 테스트 워크플로우를 디지털화하고 초기 주문부터 최종 보고서까지 모든 단계, 결과 및 문서를 중앙에서 등록하고 추적하여 데이터 추적성을 크게 향상시킵니다. 이는 셀 화학부터 모듈 및 전체 팩 테스트에 이르는 가치 사슬 전반의 배터리 테스트 환경에 있는 테스트 엔지니어에게 특히 중요합니다. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
키사이트 EV 배터리 테스트 솔루션은 개별 셀부터 전체 팩에 이르는 모든 레벨에서 전기차 배터리를 평가하기 위한 정밀한 플랫폼을 제공합니다. 이러한 솔루션은 고효율 회생 전력 기능으로 차별화되며, 방전 시 에너지를 그리드로 다시 공급하여 운영 비용을 크게 절감합니다. 에너지 저장 및 연구실 운영을 위한 강력한 소프트웨어와 결합하여 키사이트는 테스트 시퀀스, 데이터 관리 및 고급 특성화 기술에 대한 정밀한 제어를 제공합니다. 이러한 기능은 EV 배터리의 안전성, 성능, 효율성 및 수명 보장을 위해 자동차 엔지니어에게 매우 중요하며, 전기차, 고정형 에너지 저장 시스템 및 광범위한 E-모빌리티 생태계의 가속화된 개발 및 안정적인 배포에 직접적인 영향을 미칩니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 EV 및 전기차 충전 장비(EVSE) 충전 테스트 솔루션은 전기차 충전 시스템의 안전성, 효율성 및 상호 운용성을 보장합니다. EV 및 EVSE 동작의 실시간 에뮬레이션을 수행하여 여러 물리적 장치 없이도 재현 가능하고 독립적인 테스트를 가능하게 합니다. 이러한 솔루션은 고전력 충전을 지원하며 CCS, CHAdeMO, GB/T 등 모든 주요 글로벌 AC 및 DC 충전 표준에 대한 광범위한 준수를 제공합니다. 통합된 통신 및 전력 분석은 전체적인 시야를 제공하며, 신속한 디버깅을 위해 전기 파라미터와 함께 통신 신호의 동기화된 측정 및 디코딩을 가능하게 합니다. 모듈형 및 확장 가능한 설계로 이러한 시스템은 R&D부터 최종 생산 라인에 이르는 자동차 엔지니어에게 이상적입니다. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 AC 및 DC 그리드 에뮬레이터는 EV 및 EVSE의 전력 전자 부품을 효율적이고 효과적으로 테스트하기 위한 올인원 시스템을 제공합니다. 양방향 전력 흐름을 사용하여 전원(EVSE 에뮬레이션) 또는 전자 부하 역할을 하고, 배터리 팩을 교체하며, 전력망으로 에너지를 다시 공급(EV 에뮬레이션)하여 충전 기술을 효율적으로 테스트하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
키사이트 연구실 및 생산 운영 소프트웨어는 복잡한 배터리 테스트 환경의 관리 및 효율성을 혁신합니다. 테스트 시스템, 테스트 대상, 소프트웨어 및 인력을 포함한 모든 연구실 리소스에 대한 360도 뷰를 제공하는 통합 웹 기반 플랫폼을 통해 연구실 처리량을 최적화합니다. 이러한 중앙 관리는 테스트 시퀀스의 효율적인 조정을 가능하게 하여 테스트 벤치 유휴 시간을 최소화하고 자산 활용도를 극대화합니다. 또한 이 소프트웨어는 테스트 워크플로우를 디지털화하고 초기 주문부터 최종 보고서까지 모든 단계, 결과 및 문서를 중앙에서 등록하고 추적하여 데이터 추적성을 크게 향상시킵니다. 이는 셀 화학부터 모듈 및 전체 팩 테스트에 이르는 가치 사슬 전반의 배터리 테스트 환경에 있는 테스트 엔지니어에게 특히 중요합니다. 이 솔루션에 대해 더 자세히 알아보시겠습니까? 아래 리소스를 살펴보십시오.
자동차 산업은 새로운 배터리 화학, 고전력 충전소 또는 차량-그리드(V2G) 기능 등 전기차(EV) 기술의 발전을 계속하고 있습니다. 상호 운용성 및 적합성 요구 사항을 계속 충족하면서 EV 개발을 가속화하는 것은 오늘날 엔지니어에게 매우 중요합니다. 다양한 전기 인터페이스 및 통신 프로토콜의 실시간 에뮬레이션을 수행하여 EV 및 전기차 충전 장비(EVSE) 충전 동작에 대한 독립적이고 재현 가능한 테스트를 가능하게 합니다. 키사이트의 EV 에뮬레이터는 이러한 모든 요구 사항을 충족하고 그 이상을 제공합니다.
자동차
EV 작동 환경을 에뮬레이션하여 배터리 성능을 평가하십시오.
자동차
셀 화학 및 재료를 특성화, 선택 및 최적화하십시오.
자동차
그리드 에뮬레이터와 자동화된 테스트 소프트웨어를 사용하여 V2G 적합성 테스트를 가속화하십시오.
자동차
포괄적인 연구실 관리 소프트웨어를 사용하여 배터리 테스트 워크플로우를 자동화하십시오.
자동차
그리드 에뮬레이터와 자동화된 테스트 소프트웨어를 사용하여 V2G 적합성 테스트를 가속화하십시오.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
배터리 테스트 및 에뮬레이션 솔루션은 엔지니어가 개별 셀에서 완전한 팩에 이르는 다양한 수준에서 EV 배터리를 평가하는 데 도움을 줍니다. 이 솔루션은 재현 가능한 배터리 측정, 정밀한 테스트 시퀀스 제어, 데이터 관리, 특성화 및 그리드로 에너지를 다시 공급할 수 있는 회생 방전 기능을 지원합니다.
EVSE(전기차 충전 장비) 에뮬레이터는 EV 및 EVSE 상호 작용의 실시간 에뮬레이션을 통해 EV 및 충전소 동작을 검증하는 데 사용되며, 여러 물리적 장치 없이 충전 적합성 및 상호 운용성을 테스트하는 데 도움을 줍니다. 그리드 에뮬레이터는 양방향 전력 흐름을 갖춘 프로그래밍 가능한 AC 또는 DC 전력을 제공하여 EVSE 에뮬레이션을 위한 전원, 전자 부하, 배터리 팩 대체 또는 EV 에뮬레이션 중 그리드로 에너지를 다시 공급하는 방법으로 작동할 수 있습니다.
차량용 EV 에뮬레이터 솔루션은 테스트 중인 차량, 충전기 또는 전력 전자 시스템과 관련된 충전 표준, 통신 프로토콜 및 적합성 요구 사항을 지원해야 합니다. 여기에는 CCS, CHAdeMO, GB/T 등과 같은 글로벌 AC 및 DC 충전 표준과 적합성 및 상호 운용성 테스트에 필요한 EV 및 EVSE 통신이 포함됩니다.
고급 충전 애플리케이션의 경우, 양방향 작동 및 V2G(Vehicle-to-Grid) 기능 지원도 중요합니다. 포괄적인 솔루션은 전력 에뮬레이션, 통신 및 전력 분석, 동기화된 측정 및 디코딩, 반복 가능한 자동화를 결합하여 엔지니어가 제어된 테스트 조건에서 충전 동작을 검증할 수 있도록 해야 합니다.
EV 에뮬레이터는 통제되고 반복 가능한 테스트 환경에서 배터리, 충전 및 전력 전자 장치 조건을 재현하는 데 사용됩니다. 배터리 테스트 솔루션은 셀, 모듈 및 팩 성능을 평가하는 데 도움이 되며, 충전 테스트 솔루션은 EV 및 EVSE 동작을 에뮬레이션하여 안전, 효율성, 적합성 및 상호 운용성을 검증합니다.
고전력 및 그리드 상호 작용 테스트의 경우, AC 및 DC 그리드 에뮬레이터는 에너지를 공급하거나 흡수하고, 전자 부하로 작동하며, 배터리 팩을 대체하고, 에너지를 그리드로 다시 공급할 수 있습니다. 또한 전체 차량 프로토타입 없이도 복잡한 EV 시스템의 현실적인 테스트를 위해 HIL(Hardware-in-the-Loop) 및 PHIL(Power Hardware-in-the-Loop) 사용 사례를 지원합니다.
통합은 에뮬레이터의 전압, 전류, 전력, 양방향 작동, 충전 표준 지원, 통신 분석 및 소프트웨어 기능을 테스트 대상 장치 및 필요한 검증 워크플로에 맞춰 조정하는 것에서 시작됩니다. 충전 시스템의 경우, 모듈형 및 확장 가능한 EV/EVSE 테스트 시스템은 R&D부터 최종 생산 라인 제조까지 지원할 수 있습니다.
더 큰 배터리 테스트 환경의 경우, 실험실 및 생산 운영 소프트웨어는 테스트 시퀀스를 조정하고, 실험실 리소스를 관리하며, 테스트 벤치 유휴 시간을 줄이고, 자산 활용도를 개선하며, 초기 주문부터 최종 보고서까지 추적 가능성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 이는 보다 일관된 배터리, 충전, 적합성, 상호 운용성 및 생산 지향적 테스트 워크플로를 지원합니다.