Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 XR6 클래스 Expert 오실로스코프는 Essential/Advanced 오실로스코프의 4개 채널에 비해 최대 8개의 아날로그 채널을 제공합니다. MXR 오실로스코프는 실시간 스펙트럼 분석기가 추가되어 8가지 계측기를 하나로 제공하며, 5G 다중 입력/다중 출력(MIMO), 레이더 또는 위성 통신과 같은 복잡한 애플리케이션 테스트에 이상적입니다. 요구 사항이 진화함에 따라 새 라이선스 키로 Expert 오실로스코프를 원격으로 업그레이드하여 가동 중단 시간이나 공장 반납의 불편함 없이 사용할 수 있습니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 특화된 구성을 선택하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
최대 8개의 아날로그 채널과 최대 16개의 추가 디지털 채널을 동시에 분석합니다.
사용자 정의 가능한 기준에 따라 신호 특성을 평가하고, 오류를 신속하게 찾아 저장하여 검토합니다.
신호 무결성, 전력 무결성, 프로토콜 디코드, RF 및 컴플라이언스 테스트를 위한 강력한 소프트웨어 제품군 중에서 선택하십시오.
간단한 라이선스 키로 필요한 대역폭, 메모리 및 채널을 언제든지 업그레이드하십시오.
Maximum bandwidth
500 MHz ~ 6 GHz
아날로그 채널
4 ~ 8
디지털 채널
16
Maximum sample rate
16 GSa/s
Maximum memory depth
1.6 Gpts
디스플레이 크기
15.6 inch
ADC resolution
10 bits
DDC RTSA
Varies
Brands included
MXR Series, EXR Series
EXR058A
8개 채널 모두 500 MHz, 7가지 계측기를 하나로 통합하는 옵션, 하드웨어 가속 플로팅, 그리고 2.5 GHz까지 완벽하게 업그레이드 가능
구성품:
MXR104B
4개 채널 모두 1 GHz, 최대 8가지 계측기를 하나로 통합하는 옵션, 하드웨어 가속 플로팅, 그리고 6 GHz 및 8개 채널까지 완벽하게 업그레이드 가능.
포함된 구성:
장비를 제어하려면 BenchVue Basic 앱을(를) 무료로 다운로드하십시오.
디지털 및 RF 테스트 복잡성이 증가함에 따라 KeysightCare로 프로젝트 일정을 최적화하고 위험을 완화하면서 최종 제품의 품질을 보장하십시오.
이 페이지에 소개된 계측기에는 업그레이드 옵션이 포함된 1년 KeysightCare Assured가 포함되어 있습니다.
MXR608B
8개 채널 모두 6 GHz, 최대 8가지 계측기를 하나로 통합하는 옵션, 하드웨어 가속 플로팅, 그리고 완벽하게 업그레이드 가능.
포함된 구성:
장비를 제어하려면 BenchVue Basic 앱을(를) 무료로 다운로드하십시오.
디지털 및 RF 테스트 복잡성이 증가함에 따라 KeysightCare로 프로젝트 일정을 최적화하고 위험을 완화하면서 최종 제품의 품질을 보장하십시오.
이 페이지에 소개된 계측기에는 업그레이드 옵션이 포함된 1년 KeysightCare Assured가 포함되어 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
오실로스코프는 무선 통신, 데이터 센터 네트워킹, 자동차, 항공우주 및 방위 산업과 같은 광범위한 산업 분야에서 전기 신호 분석을 위해 사용됩니다. 오실로스코프의 가장 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다.
신호 문제 해결 및 디버깅
오실로스코프는 신호 왜곡, 노이즈, 전압 강하와 같은 전자 회로의 문제를 진단하는 데 사용됩니다. 또한 장치 불안정성을 유발하는 리플 및 노이즈와 같은 전원 공급 장치 문제를 식별하는 데도 활용될 수 있습니다.
프로토콜 디코딩
오실로스코프는 I²C, SPI, UART, CAN, LIN과 같은 일반적인 직렬 버스 프로토콜을 디코딩하고 분석할 수 있습니다. 오실로스코프는 디지털 신호를 ASCII 문자, 16진수 값 또는 통신 프레임과 같은 상위 수준 정보 또는 의미 있는 데이터 패킷으로 표시합니다. 프로토콜 디코딩은 디코딩된 데이터를 파형과 함께 표시하여 임베디드 시스템 디버깅에 특히 유용합니다.
신호 무결성 분석
신호 무결성 분석은 신제품 설계, 기존 시스템 문제 해결 또는 표준 준수 검증에 있어 중요한 단계입니다. 오실로스코프는 신호 왜곡 또는 저하를 감지하여 데이터 통신 시스템의 오류 및 실패를 초래하는 신호 무결성을 평가하는 데 사용됩니다. 엔트리 레벨 오실로스코프는 상승 시간, 하강 시간 및 전압 레벨을 측정하여 기본적인 신호 무결성 검사를 수행할 수 있습니다. 그러나 고속 신호의 고급 신호 무결성 측정에는 Expert 또는 Pro 등급과 같은 고성능 오실로스코프가 필요합니다.
규정 준수 테스트
오실로스코프는 제품의 신뢰성, 안전성 및 성능을 보장하는 산업 표준 준수 여부를 확인하는 데 필수적입니다. 완전한 규정 준수 테스트를 위해서는 Expert 또는 Pro 오실로스코프를 사용하는 것이 좋습니다.
예를 들어, 무선 통신 시스템에서 오실로스코프는 전송된 신호가 5G / 6G, Wi-Fi 및 LTE와 같은 필수 표준을 준수하는지 확인하는 데 사용됩니다. 마찬가지로, 고속 데이터 통신에서 오실로스코프는 USB, PCIe, DDR, 이더넷 등과 같은 표준 준수를 보장합니다.
메모리 깊이는 오실로스코프가 저장하고 표시할 수 있는 데이터의 양입니다. 메모리가 깊을수록 오실로스코프가 더 많은 정보를 보여줍니다. 이는 보고 있는 신호의 해상도에 영향을 미치기 때문에 중요합니다. 해상도가 좋을수록 신호에서 더 많은 세부 정보를 볼 수 있습니다.
메모리 깊이가 얕은 오실로스코프는 몇 초 분량의 데이터만 저장할 수 있어 실제 상황을 파악하기에 충분하지 않을 수 있습니다. 그러나 메모리 깊이가 깊은 오실로스코프는 몇 시간 또는 심지어 며칠 분량의 데이터를 보관할 수 있으므로, 관심 있는 부분을 고해상도로 확대하여 볼 수 있습니다.
더 깊은 메모리를 갖는 것은 가끔 발생하는 간헐적인 문제를 추적할 때 유용할 수 있습니다. 얕은 메모리는 이벤트를 전혀 캡처하지 못할 수 있지만, 깊은 메모리는 되감아서 이벤트 전후에 발생한 상황을 자세히 살펴볼 수 있도록 합니다.
깊은 메모리 깊이는 파형의 더 많은 부분이 캡처됨을 의미하며, 얕은 메모리 깊이는 파형의 작은 부분만 캡처합니다. 깊은 메모리 깊이는 복잡한 파형을 캡처하는 데 유용하며, 얕은 깊이는 간단한 측정에 충분합니다.
메모리 깊이와 샘플링 속도는 초당 더 많은 샘플을 취할수록 저장해야 할 데이터가 많아지기 때문에 함께 작동합니다. 결과적으로, 더 높은 샘플 속도를 가진 오실로스코프는 종종 더 깊은 메모리를 가집니다.
고채널 밀도를 가진 오실로스코프를 사용하면 복잡한 시스템에서 여러 신호를 동시에 관찰하고 분석할 수 있습니다. 여러 입력 채널을 통해 사용자는 다양한 파형을 나란히 볼 수 있어 신호 간의 상호 관계를 포착하고, 타이밍 문제를 식별하며, 복잡한 회로를 보다 효율적으로 문제 해결할 수 있습니다. Pro 오실로스코프는 단일 오실로스코프에서 최대 8개의 아날로그 채널을 제공하여 회로 내 다양한 구성 요소 또는 단계를 한 번에 분석할 수 있는 충분한 채널을 제공하며, 이는 여러 상호 작용 요소가 있는 시스템에서 특히 유용합니다.
여러 아날로그 신호를 동시에 측정하는 기능은 시간 경과에 따른 전압 변화, 위상 편이 및 신호 진폭과 같은 신호 동작에 대한 정확한 통찰력을 제공합니다. 엔지니어는 시스템의 여러 지점에서 실시간 데이터를 캡처하여 누화, 노이즈 또는 신호 저하와 같은 문제를 정확히 찾아내는 데 도움을 줄 수 있습니다. 더 많은 수의 채널에 액세스함으로써 사용자는 개별 입력 간 전환하거나 여러 오실로스코프를 사용할 필요성을 줄여 테스트 프로세스를 간소화하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
8개의 아날로그 채널을 통합하면 설계 및 진단 애플리케이션 모두에서 오실로스코프의 다용성이 향상됩니다. 예를 들어, 엔지니어는 여러 구성 요소의 병렬 작동을 분석하거나 회로의 다른 부분에 있는 신호를 비교하여 복잡한 시스템 전반에 걸쳐 설계를 검증하거나 결함을 감지하는 것을 더 쉽게 할 수 있습니다. 이러한 다채널 설정은 정확한 분석 및 의사 결정에 여러 신호를 동시에 관찰하는 것이 중요한 임베디드 시스템, 자동차 진단 및 통신 시스템과 같은 애플리케이션에 매우 유용합니다.
8개 이상의 아날로그 채널이 필요한 경우, 특정 고급 오실로스코프에서 MultiScope 소프트웨어를 찾을 수 있습니다. MultiScope는 사용자가 여러 오실로스코프를 연결하여 많은 수의 신호(때로는 최대 40개 채널)를 동시에 표시할 수 있도록 함으로써 훨씬 더 높은 채널 밀도를 제공합니다.