자동차 테스트 엔지니어링 과제

키사이트테크놀로지스의 TS-5000 자동차 전자부품 기능 테스트 시스템은 테스트 시스템 배포 속도를 높여 자동차 전자부품 제조업체가 제품을 빠르게 출시할 수 있도록 도와줍니다. 이 시스템은 공통 아키텍처 및 핵심 장비를 활용하여 동적으로 변화하는 자동차 전자장치 산업에 속도를 맞출 수 있도록 유연성을 극대화합니다.

운전자의 행복, 편안함, 편리함을 보장하기 위해 오늘날의 자동차에 점점 더 많은 전자 콤포넌트가 통합되고 있습니다. 전자부품에 요구되는 복잡성이 커질수록 더 뛰어난 최종 테스트 역량이 필요해지고 있습니다. 하지만 소비자들은 구매 시 이러한 추가 기능이 포함되어 비용이 최소화되기를 기대하고 있습니다. 따라서 생산 라인에서의 장비 제조 시 자본 비용, 고정 비용, 스루풋, 출시 기간, 개발 비용과 주기, 배포 비용과 지원 비용들 간 균형을 맞춰 테스트 비용을 최소화하고 제조업체의 수익성을 높여야 합니다. 또한 제조업체들이 다른 제품 라인에 사용하기 적합하도록 빠르게 수정해 사용량을 극대화하고 궁극적으로 ROIC(Return-Of-Investment-Capital)를 개선할 수 있도록 구매한 테스트 시스템은 확장 가능하고 모듈형이어야 합니다.

키사이트 자동차 전자부품 테스트는 소유 비용을 최소화할 수 있도록 비용 대비 효과가 뛰어나고, 강력하고, 신뢰할 수 있는 테스트 시스템입니다. 또한 개방형 아키텍처인 Test Exec SL이 원하는 대로 조정할 수 있는 유연성을 제공합니다.

테스트 시스템과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보려면 기술 지원 탭에서 무료 기술 매뉴얼과 어플리케이션 노트를 참조하십시오.

적합한 모델 찾기

이미 이러한 제품 중 하나를 가지고 계십니까? 기술지원 방문하기

적합한 도구를 사용하여 역량 확대

기술은 끊임없이 변화하고 있습니다. 엔지니어가 직면한 요구 사항도 마찬가지입니다. 생산성을 높여주는 적합한 액세서리와 제품 개발을 가속화할 수 있도록 지원하는 적합한 키사이트 PathWave 설계 및 테스트 자동화 소프트웨어로 기존 하드웨어를 보완해 활용도를 높이십시오.

다른 도움이 필요하십니까?