무엇을 찾고 있습니까?

Open RAN(O-RAN) 무선 네트워크가 표준 인터페이스를 갖춘 가상화 및 세분화된 RAN으로 발전하고 있습니다. 키사이트의 End-to-end Open RAN Architect 솔루션은 칩셋 제조업체, 소프트웨어 스택 개발자, 네트워크 장비 제조업체(NEM), 이동통신 사업자, OTIC(Open Test and Integration Center)에 맞게 제작된 제품군으로서 적합성, 상호운용성, 성능, 보안 테스트 등의 전체 사이클을 수행할 수 있도록 지원합니다.
Open RAN 테스트 요구를 충족하고 워크플로 전반에서 결과 공유를 간소화하려면 키사이트의 Open RAN Architect 솔루션 및 제품군을 살펴보십시오.

KORA 솔루션
KORA는 O-RAN 호환 장비의 개발, 통합, 배포를 가속하는 통합된 솔루션을 제공합니다. 해당 제품군은 공급망 워크플로에 맞게 조정됩니다. 사용자는 고유하게 공통 솔루션 세트에 액세스하여 제조 전 단계부터 클라우드 배포에 이르는 워크플로우 전반에서 간단하게 결과를 공유할 수 있습니다.
KORA 칩 설계자 제품군
칩셋 벤더가 O-RAN 시뮬레이션 도구를 사용하여 테이프 아웃 전에 O-RAN 사양에서 O-RAN 설계의 준수 여부를 검증하여 개발 시간을 단축할 수 있도록 지원
KORA NEM 제품군
O-RAN 사양에서 하드웨어 및 소프트웨어의 상호운용성과 준수 여부를 검증하여 각 기능이 예상대로 멀티 벤더 Open RAN에 통합되도록 보장
KORA Operator 제품군
새로운 5G 서비스 수익 기회를 창출하는 하위 시스템의 적합성, 상호운용성, 성능 검증
KORA OTIC 제품군
정밀하고 반복 가능한 자동 프로세스를 통해 O-RAN 사양을 준수하는 도구로
적합성, 상호운용성, 성능 검증
-
"키사이트와의 협업으로 성장하는 스몰 셀 에코시스템이 Open RAN 표준을 활용할 수 있습니다. 키사이트의 통합 5G 테스트 솔루션과 Qualcomm 5G RAN 플랫폼을 사용하는 스몰 셀 레퍼런스를 사용하여 스몰 셀 벤더들이 새로운 설계 검증을 가속화할 수 있도록 지원할 수 있게 되어 기쁩니다."
Puneet Sethi, 제품 관리 부문 선임 디렉터, Qualcomm Technologies, Inc.
-
"세계 곳곳으로 확산되고 있는 커넥티드 인텔리전스 시대에서, O-RAN 호환 인터페이스를 사용한 세분화된 네트워크 기능이 업계가 가상화된 네트워크 아키텍처의 모든 잠재력을 실현할 수 있도록 돕습니다. 새로운 Open RAN Studio O-DU 에뮬레이션 소프트웨어를 갖춘 키사이트와 같이 빠른 혁신을 주도하기 위해 최선을 다하는 강력한 기술 파트너들과 함께 Xilinx는 적응형 컴퓨팅 기술의 배포를 가속하여 엄격한 5G 요구를 충족하는 민첩성이 뛰어난 플랫폼을 생성할 수 있습니다."
Dan Mansur, 유선 및 무선 그룹 마케팅 부서 부사장, Xilinx, Inc.
-
"키사이트의 첨단 도구, 개발자 지원, 뛰어난 5G 전문성을 통해 Mavenir는 무선 액세스 네트워크 솔루션을 효율적으로 검증할 수 있습니다. 키사이트의 솔루션은 OpenRAN 생태계를 보다 잘 지원하고 통신 회사 고객층을 대상으로 고품질 소프트웨어를 유연하게 제공하는 역량을 개선시켜 줍니다."
Mikael Rylander, 무선 액세스 사업 부서 총괄 관리자, Mavenir
-
"키사이트는 통합 Edge-to-Core 포트폴리오에 Innogence 액세스를 제공했으며 이는 각 네트워크 구성요소의 효율적인 검증과 멀티 벤더 RAN의 일부일 때 성능 확인을 위한 핵심 요소입니다. 저희는 키사이트의 솔루션을 통해 물리 계층부터 어플리케이션 계층에 이르기까지, 프로토콜 스택 전반에서 O-RAN 규격 Radio Unit(O-RU)과 Distributed Unit(O-DU) 간의 상호운용성을 확보합니다"
Chun YIN, 부총괄 관리자, Innogence
-
"저희는 키사이트와 같은 파트너를 통해 Open RAN 표준 기반 네트워크 요소를 효율적으로 개발 및 검증하는데, 여기에는 스몰 셀과 O-RAN 규격의 Radio 및 Distributed Unit이 포함됩니다. CIG는 키사이트와 함께 일하며 상호도메인 전문성을 통해 소비자와 수직 산업을 대상으로 다양한 사용 사례를 지원하는 유연한 인프라의 설계 및 제조에 중요한 통찰력을 확보할 수 있었습니다."
Haibo Zhao, 최고 기술 책임자, CIG
-
"키사이트의 End-to-end 5G 테스트 솔루션을 통해 이동통신 사업자가 작업을 자동화하고 새로운 수익 창출 서비스를 제공하도록 지원하는 Open vRAN 솔루션의 상호운용성과 성능을 검증할 수 있습니다."
Srinivas Gudladana, 인도 사업부 책임자, Altiostar -
"저희는 RAN 에지부터 네트워크 코어에 이르는 End-to-end 5G 테스트 솔루션을 통해 분해된 네트워크 아키텍처를 위해 개발된 관련 제품 포트폴리오를 검증합니다. 키사이트의 UEE 테스트 솔루션을 통해 효율적으로 3GPP와 O-RAN 표준 기구가 설정한 사양을 충족하여 솔루션이 진화하는 시장 요구를 충족하도록 보장할 수 있습니다."
Zhong Cheng, 기술 디렉터, Comba Telecom
-
"Baicells는 키사이트의 솔루션을 통해 이동통신 사업자가 광범위한 5G 및 멀티 RAN 서비스를 제공하기 위해 필요로 하는 지원 범위 및 데이터율을 충족하는 고성능 OpenRAN 솔루션을 제공합니다. 기지국 및 백홀 액세스부터 진화한 패킷 코어(EPC) 및 5GC에 이르는 OpenRAN 시스템 제공업체인 저희는 업계에서 널리 채택하고 있는 입증된 테스트 플랫폼에 의존하고 있습니다."
Kristy Chen, 제품 마케팅 부서 부사장, Baicells
-
"SOLiD는 빠르게 변화하는 세상에서 사람들을 연결하고 보안을 유지하는 데 유비쿼터스 무선 적용 범위가 얼마나 중요한 역할을 하는지 잘 알고 있습니다. 바로 이러한 이유 때문에 저희는 SOLiD O-RAN Radio Unit의 성능 검증을 가속할 수 있는 5G 테스트 솔루션을 보유한 키사이트를 파트너로 선택했습니다."
Dr. Dae-Young Kim, 글로벌 무선 사업부 부사장, SOLiD
관련 O-RAN 솔루션
에뮬레이션을 사용한 O-RAN SoC 설계 테스트
IxVerify 5G O-RAN은 3GPP 표준과 호환되는 에뮬레이션에서 O-RU ASIC/ SoC 설계 테스트를 제공합니다. 완벽한 가상 환경의 시간 도메인 IQ 데이터와 eCPRI 트래픽 모두를 5G O-RU 에뮬레이션된 ASIC/ SoC로 전달할 수 있어 설계자는 사전 실리콘 단계에서 복잡한 업링크 및 다운링크 시나리오를 쉽게 시뮬레이션할 수 있습니다.
Open RAN Studio Player와 함께 IxVerify 5G O-RAN은 사전 실리콘 및 사후 실리콘 테스트 간에 테스트 자극을 재사용할 수 있도록 보장합니다.
EDA 파트너와 키사이트의 협업으로 하드웨어 에뮬레이터와의 매끄러운 상호작용, 높은 유용성, 시장의 다른 솔루션보다 수백 배 더 빠른 테스트 주기가 보장됩니다.
IxVerify 5G O-RAN
에뮬레이션된 5G O-RU ASIC/ SoC 설계 검증
O-RAN 전송 테스트
키사이트 5G RAN 전송 테스트 솔루션은 RAN 전송 아키텍처의 중요 기술 요소를 검증할 수 있도록 지원하며 여기에는 시간 동기화, 결정적 전송 또는 시간 민감형 네트워크(TSN), eCPRI, 보안 암호화, 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)가 포함됩니다. 광범위한 제품 포트폴리오가 적합성, 기능, 성능 벤치마킹과 5G RAN 전송의 대규모 부하 테스트를 지원합니다.
가상 인프라 테스트
가상화는 O-RAN Alliance의 핵심 원칙입니다. 네트워크 기능 가상화(NFV)는 O-RAN 아키텍처와 네트워크 슬라이싱 및 모바일 에지 컴퓨팅(MEC) 등의 다른 고급 5G 기능을 구현하기 위한 핵심 요소입니다. 작업자는 가상 네트워크 기능(VNF) 또는 이에 대해 실행되는 클라우드 네이티브 네트워크 기능(CNF)이 필요로 하는 워크로드를 유지하기 위해 NFV 인프라(NFVi)의 정확한 치수와 구성을 보장해야 합니다.
키사이트의 Cloud Peak는 가상화된 네트워크 인프라의 성능을 엄격하게 벤치마킹하기 위해 설계된 웹 어플리케이션입니다. Cloud Peak는 에뮬레이션된 워크로드를 테스트 중인 NFVi 시스템 위에 배포하여 필수 VNF/CNF 워크로드를 유지하는 데 필요한 NFVi 기능에 대한 통찰력을 제공합니다.
Cloud Peak
가상 네트워크 인프라 검증
O-RAN 설계 및 시뮬레이션
키사이트의 PathWave 설계 소프트웨어 솔루션은 O-RAN 시스템 내 O-RU 및 O-DU 구성요소의 아키텍처와 과제를 탐색하는 데 필요한 시뮬레이션 기능을 제공합니다. 정확한 RF 및 베이스 밴드 시스템 모델링, 고성능 디지털 이더넷 링크 특성화, 계측기 등급 5G NR 표준 측정값이 설계자에게 입증된 O-RAN 설계 워크플로우를 제공합니다.
관련 자료
적합한 모델 찾기
혁신적인 테스트 자산 보호
다른 도움이 필요하십니까?