ロード中...

表示されている結果 : 20 / 951

並べ替え
人気
人気 最新 関連性
人気 最新 関連性
Wire Bond Electrical Structural Test Methodologies

お気に入りに追加しました

お気に入りから削除しました

ワイヤーボンドの電気的構造試験手法

ワイヤボンディングは、マイクロエレクトロニクスにおける基礎的なプロセスであり、半導体チップとそのパッケージ間、またはマルチチップモジュールの場合、異なるチップ間での堅牢で低抵抗の電気的接続を確立するために不可欠です。チップ上のボンドパッドから、パッケージ基板上または別のチップ上の対応するパッドへと、通常、金、アルミニウム、銅などの材料で構成される細いワイヤの綿密なボンディングを通じて接続がなされます。この複雑なプロセスは、デバイスの機能性、信頼性、および全体的な性能を保証します。マイクロエレクトロニクスにおけるモールドされた集積回路(IC)の欠陥を検出するために、いくつかのワイヤボンディングテスト方法が開発され、採用されてきました。しかし、市場に出回っている現在のテスト方法には、それぞれ長所と短所があり、それらは包括的ではなく、むしろ互いに補完し合う関係にあります。従来のテスト方法では見えないニアショート、ワイヤースイープ、ワイヤーサグなどのワイヤボンディング欠陥を検出する、より包括的なワイヤボンディングテストを提供するために、静電容量テストと呼ばれる革新的な方法が開発されました。

表示 20 / 951 もっと見る