ウェビナー

Stop Rewiring. Start Testing. An Automated Approach to Lab Connectivity.

October 4, 2023

日付

午前10時~午後12時30分(太平洋時間)

時間

2 時間

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録

このイベントについて

テスト要件は常に変化しています。それなのに、なぜ実験室の接続環境は変わらないままでよいのでしょうか?

ネットワークの変更を検証する場合でも、顧客のトラブルシューティングを行う場合でも、あるいは概念実証(PoC)のデモを準備する場合でも、ラボ環境を手作業で再設定するには時間がかかります。静的な接続では、テストの網羅性が制限されたり、リソースの共有が複雑になったり、チームの対応が遅くなったりする可能性があります。

もし、物理的な接続性も、自動化された実験室の他の部分と同じくらい柔軟にできるとしたらどうでしょうか?

キーサイトと共に、レイヤー1の自動スイッチングとラボのオーケストレーションが、テスト環境の構築、管理、再利用の方法をどのように変革しているかを探ってみましょう。ソフトウェア制御による接続が、手作業による再配線を不要にし、複雑なテストセットアップを簡素化し、既存の実験室リソースを最大限に活用するのにどのように役立つかについて学びましょう。

このウェビナーでは、以下の方法についてご紹介します:

  • 実験装置間の物理的な接続を自動化することで、セットアップ時間を短縮します。

  • 手動での配線変更を行うことなく、ネットワークトポロジーを切り替えることで、テストカバレッジを拡大します。

  • チームやテスト環境をまたいで実験機器を共有できるようにすることで、リソースの利用効率を向上させる。

  • 一貫性のある検証、トラブルシューティング、および概念実証(PoC)テストを支援するため、再現性のあるテスト環境を構築します。

また、高密度レイヤー1スイッチングにおける最新の進展や、それらがどのようにしてより柔軟でスケーラブルなラボ環境を実現できるかについても探っていきます。

ラボの設定に費やす時間を減らし、本当に重要なことのテストに時間を割きましょう。

登録して、ラボの接続性をよりスマートに実現する方法をご覧ください。

このイベントに参加すべき人は?


このウェビナーは、ラボ管理者、エンジニアリング部門の責任者、ネットワークテストエンジニア、およびネットワークの検証、トラブルシューティング、概念実証(PoC)テストを担当する技術チームを対象としています。

October 4, 2023

日付

午前10時(太平洋時間)

時間

90

間隔

オンライン

場所

今すぐ登録