オンデマンド
AIワークロードがデータセンターファブリックを1.6Tイーサネットへと推進するにつれて、光トランシーバーはネットワークにおいて最も重要かつ脆弱なポイントの一つとして浮上しています。
レーンあたり224 Gb/s PAM4では、PHYマージンは極めて厳しくなります。わずかな劣化でも、リンクの不安定性、輻輳、AIクラスター性能の低下につながる可能性があります。同時に、IEEE 802.3djの更新により、従来のテスト手法に課題を突きつける新しい光測定の定義と検証要件が導入されています。
キーサイトのエキスパートであるベン・ミラーとアフマド・エル・チャイエブが、1.6T光PHY検証の進化、および信頼性の高いAIスケールアウトインフラストラクチャを確保するためのテストおよび検証技術について探る技術ウェビナーにご参加ください。
光モジュールを開発している場合でも、PHYの相互運用性を検証している場合でも、大規模なAIインフラストラクチャを構築している場合でも、このウェビナーは、次世代イーサネットを形成する測定および検証の課題について実践的な洞察を提供します。
何をお探しですか?