ウェビナー
ワークロードの増加が続く中、アクセラレータ、メモリ、CPU、および高速相互接続技術は、より高速かつ信頼性の高い方法でデータを交換することが求められています。PCI Express®(PCIe®)、UALink、および先進メモリなどの技術は、ますます複雑化するAI演算システムの要件を満たすのに役立ちますが、一方で、相互運用性、信号完全性、およびコンプライアンス試験に関する新たな課題ももたらしています。
本セミナーでは、以下の内容について解説します:
• AIスケールアップの発展を後押しする市場のニーズ。
• AIコンピューティング技術がもたらす新たな検証上の課題。
• 急速に進化する技術的ニーズに対応するため、従来の検証手法がどのように進化し続けているか。
本コースは、人工知能(AI)のインフラストラクチャ、コンピューティングI/O、メモリ、ネットワークアーキテクチャ、シグナルインテグリティ、およびシステム検証に携わる開発・検証エンジニア、データセンターアーキテクト、技術責任者を対象としています。特に、AIシステムの拡張を支える高速コンポーネント、インターフェース、および相互接続の設計、統合、または検証を担当する方々にとって重要な内容となっています。
何をお探しですか?