シグナル・インテグリティ・テストとネットワーク解析
  • ブートキャンプ
  • 10 製品

Keysightのエンジニアと一緒に、高速デジタル シグナル・インテグリティとネットワーク解析をスキルアップを目指しましょう。このブートキャンプでは、高速デジタル 相互接続を自信を持って評価するために必要な基本的な理論、ツール、実習測定について説明します。デモとステップバイステップのガイダンスにより、今日からラボで適用でき、信号品質の特性評価と改善のための実践的なスキルを身につけることができます。このコースの終了時には、TDRとVNAツールの使用、Sパラメータとアイ・ダイアグラムの解釈、PCBとバックプレーンにおけるシグナル・インテグリティの問題のトラブルシューティングができるようになります。

学び:

  • 伝送線路とインピーダンスミスマッチが高速信号に与える影響。
  • VNAとTDRを使用してシグナルインテグリティ測定を設定および実行する方法。
  • アイダイアグラムとSパラメータを使用して性能を可視化しデバッグする方法

このブートキャンプは、シグナルインテグリティエンジニア、ハードウェア設計者、または実践的な測定スキルを習得し、信号品質が最新の高速システムにどのように影響するかを理解したい方に最適です。

レッスン